powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Entdeckung (3115 views - Entertainment)

Eine Entdeckung ist – nach Meyers Konversationslexikon – die Auffindung dessen, was schon vorhanden, aber noch nicht bekannt war, zum Beispiel eines neuen Landes, eines neuen Himmelskörpers, einer neuen Tier-, Pflanzen- oder Mineralart sowie auch neuer Tatsachen und Gesetze auf dem Gebiet der verschiedenen Naturwissenschaften. Die Entdeckung kann, wie die im Gegensatz dazu stehende Erfindung, zufällig oder absichtlich sein. Zu der absichtlichen Entdeckung gehört immer ein ausgezeichnetes Talent zur Anstellung von Beobachtungen, Experimenten oder Spekulationen, unter Umständen auch ein großer Unternehmungsgeist (zum Beispiel zur Entdeckung eines neuen Landes oder Erdteils). Bei der Entdeckungsgeschichte der Erde spricht man – vom westlichen Kulturkreis aus betrachtet – besonders seit Christoph Kolumbus von einem Zeitalter der Entdeckungen.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Entdeckung

Entdeckung

Entdeckung

Eine Entdeckung ist – nach Meyers Konversationslexikon – die Auffindung dessen, was schon vorhanden, aber noch nicht bekannt war, zum Beispiel eines neuen Landes, eines neuen Himmelskörpers, einer neuen Tier-, Pflanzen- oder Mineralart sowie auch neuer Tatsachen und Gesetze auf dem Gebiet der verschiedenen Naturwissenschaften.

Die Entdeckung kann, wie die im Gegensatz dazu stehende Erfindung, zufällig oder absichtlich sein. Zu der absichtlichen Entdeckung gehört immer ein ausgezeichnetes Talent zur Anstellung von Beobachtungen, Experimenten oder Spekulationen, unter Umständen auch ein großer Unternehmungsgeist (zum Beispiel zur Entdeckung eines neuen Landes oder Erdteils). Bei der Entdeckungsgeschichte der Erde spricht man – vom westlichen Kulturkreis aus betrachtet – besonders seit Christoph Kolumbus von einem Zeitalter der Entdeckungen.

Inhaltsverzeichnis

Beispiele

Siehe auch

  • Isaac Asimov: 500 000 Jahre Erfindungen und Entdeckungen. (Originaltitel: Chronology of science and discovery, übersetzt von Markus Schmid), 3. Auflage, Bechtermünz, Augsburg 1996, ISBN 3-86047-141-4 (deutsche Erstausgabe unter dem Titel: Das Wissen unserer Welt: Erfindungen und Entdeckungen vom Ursprung bis zur Neuzeit, Bertelsmann, München 1991, ISBN 3-570-05256-7).
  • Henning Aubel; Annette Zehnter (Red.): Was war wann das erste Mal? Erfindungen, Entdeckungen, Entwicklungen. ADAC, München 2002, ISBN 3-89905-094-0.
  • Bernhard Berber: Der Widerstand von Wissenschaftlern gegen wissenschaftliche Entdeckungen. In: Peter Weingart (Hrsg.): Wissenschaftssoziologie I. Wissenschaftliche Entwicklung als sozialer Prozeß. Ein Reader mit einer kritischen Einleitung des Herausgebers. Frankfurt am Main 1972, S. 205–221.
  • Gerd Grohbrüg (Hrsg.): Bahnbrechend. 100 Pioniertaten und Entdeckungen. Gondrom, Bindlach 2005.
  • Patrick Robertson: Was war wann das erste Mal? Ein vergnügliches Lexikon (Originaltitel: The Shell Book of Firsts, übersetzt von Waltraud Riess), Ueberreuter, Wien / Heidelberg 1997, ISBN 3-8000-3142-6.
  • Govert Schilling: Astronomie. Die größten Entdeckungen. (Originaltitel: Atlas van astronomische ontdekkingen, aus dem Niederländisch übersetzt von Helmke Mundt), Kosmos, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-440-11538-1.

Weblinks

 Wiktionary: Entdeckung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
 Wikiquote: Entdeckung – Zitate
  1. Entdeckung. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 5, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 669.
Dieser Artikel basiert auf einem gemeinfreien Text aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888 bis 1890.
Bitte entferne diesen Hinweis nur, wenn du den Artikel so weit überarbeitet hast, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dies belegt ist und er den heutigen sprachlichen Anforderungen genügt.
Um danach auf den Meyers-Artikel zu verweisen, kannst du {{Meyers Online|Band|Seite}} benutzen.


This article uses material from the Wikipedia article "Entdeckung", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment