powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Action-Camcorder (9841 views - Consumer products)

Ein Action-Camcorder ist ein digitaler, kleiner, mobil zu betreibender Camcorder für die fotografischen Aufnahme von Bewegtbildern, der gegen Umwelteinflüsse geschützt ist, wie zum Beispiel vor Erschütterungen, gegen Feuchtigkeit oder Staub oder beim Einsatz bei hohen oder niedrigen Temperaturen.Zu den Pionieren gehört der Anbieter GoPro. Die Geräte werden inzwischen von vielen Herstellern angeboten und bekommen zunehmend Marktbedeutung.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Action-Camcorder

Action-Camcorder

Ein Action-Camcorder ist ein digitaler, kleiner, mobil zu betreibender Camcorder für die fotografischen Aufnahme von Bewegtbildern, der gegen Umwelteinflüsse geschützt ist, wie zum Beispiel vor Erschütterungen, gegen Feuchtigkeit oder Staub oder beim Einsatz bei hohen oder niedrigen Temperaturen.[1]

Zu den Pionieren gehört der Anbieter GoPro.[2] Die Geräte werden inzwischen von vielen Herstellern angeboten und bekommen zunehmend Marktbedeutung.[3]

Einsatzgebiete

Action-Camcorder können bei herausfordernden Witterungsbedingungen, bei hohen Windgeschwindigkeiten oder teilweise sogar unter Wasser eingesetzt werden. Sie sind leicht an verschiedenen Gegenständen zu befestigen und werden daher beispielsweise von Radfahrern, Skifahrern, Surfern, Fallschirmspringern, Tauchern oder Extremsportlern eingesetzt, damit diese während der Filmaufnahmen beide Hände für die Ausübung ihrer Aktivitäten frei haben.[4] Neuere Geräte können per Intervallschaltung auch Zeitrafferfilme oder (im Burst-Modus) eine hohe Anzahl von Fotos in sehr kurzer Zeit erstellen.

Bestandteile

Obligatorische Ausstattung

Ein Action-Camcorder besteht aus einem weitwinkligen Objektiv mit fester Brennweite, einem Bildsensor, einer Bildverarbeitungseinheit, einem Mikrofon, einem Datenspeichermedium und einer Spannungsquelle, die in der Regel eine wiederaufladbare Batterie ist.[5] Die Datenrate beträgt für die Geräte, die eine Bildauflösung von Full HD oder in einigen Fällen sogar von 4K unterstützen, bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Stand 2014).[6]

Meistens können Action-Camcorder auch zum Fotografieren eingesetzt werden.[2] Die Tonqualität ist in der Regel eingeschränkt,[7] kann aber durch ein externes Mikrofon verbessert werden.

Optionale Ausstattung

Es gibt umfangreiches Zubehör, um Action-Camcorder auf vielfältige Art mit Kameragurten, Klebe-, Schnellspann-, Saug- oder Schraubverbindungen zu befestigen, wie zum Beispiel an Armen oder Beinen, an Kleidungsstücken, an Lenkern, auf Helmen oder an Gabelbäumen.[4][8]

Manche Geräte sind zusätzlich mit einem kleinen Bildschirm versehen, der zur Bedienung des Menüs, der Ausrichtung der Kamera oder zur Wiedergabe der Aufnahmen benutzt werden kann.[2][8]

Die Kameras sind in der Regel spritzwassergeschützt oder bis in wenige Meter Tiefe wasserdicht. Für den Taucheinsatz werden von vielen Anbietern passende Unterwassergehäuse angeboten.[2] Da die Bedienung jedoch häufig nur über ein Smartphone bewerkstelligt werden kann, muss auch dieses für den Einsatz entsprechend robust ausgelegt sein.[8]

Einige Geräte verfügen über einen Bildstabilisator oder GPS.[8]

Zunehmend viele Geräte sind mit einem WLAN-Modul ausgestattet, das eine drahtlose Kommunikation und Steuerung per Fernbedienung (am Handgelenk/mit oder ohne Bildschirm) oder mit anderen digitalen Geräten wie Smartphones, Tablet-PCs oder Notebooks ermöglicht.[2][8]

 Commons: Action cams – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Sport und Spektakel - Action-Camcorder, Netzwelt.de, abgerufen am 7. Juli 2014
  2. a b c d e Stiftung Warentest: Schussfahrt mit Kamera, test 11/2013, Seite 40 bis 46
  3. Kleiner, leichter, leistungsstärker - Action Camcorder erobern den Videomarkt, Gesellschaft für Konsumforschung, 17. Dezember 2013, abgerufen am 7. Juli 2014
  4. a b Action-Camcorder (Memento des Originals vom 14. Juli 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.rbb-online.de, rbb, 11. November 2013, abgerufen am 7. Juli 2014
  5. Action-Camcorder - Zittrige Videos mit viel Liveatmosphäre, Pressemitteilung test.de vom 24. Oktober 2013, abgerufen am 7. Juli 2014
  6. Stiftung Warentest: test 8/2014, Action-Camcorder, Seite 52 bis 55
  7. Action-Camcorder - Sony schlägt GoPro, Pressemitteilung test.de, 24. Juli 2014, abgerufen am 27. Juli 2014
  8. a b c d e Camcorder und Action-Cams: Welche Action-Cam schlägt die GoPro? Der Test der 2016er Action-Cams im Video, test.de vom 15. Juli 2016, abgerufen am 10. November 2016


This article uses material from the Wikipedia article "Action-Camcorder", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library