powered by CADENAS

Social Share

Luftdetonation (3317 views - Astronomy & Space )

Eine Luftdetonation (englisch Airburst) ist die Explosion spezieller militärischer Munitionstypen über dem eigentlichen Ziel in der Luft. Anwendung finden diese sogenannten Geschosse vor allem gegen feindliche Truppen und ungepanzerte Fahrzeuge. Das Prinzip kann auch bei Kernwaffenexplosionen angewendet werden.Das explosive Auseinanderbrechen eines extraterrestrischen Objektes in der Erdatmosphäre wird ebenfalls als Airburst bezeichnet. Der Meteor von Tscheljabinsk verursachte einen, ebenso könnte das Tunguska-Ereignis durch einen Airburst verursacht worden sein.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Luftdetonation

Luftdetonation

Eine Luftdetonation (englisch Airburst) ist die Explosion spezieller militärischer Munitionstypen über dem eigentlichen Ziel in der Luft. Anwendung finden diese sogenannten Geschosse vor allem gegen feindliche Truppen und ungepanzerte Fahrzeuge. Das Prinzip kann auch bei Kernwaffenexplosionen angewendet werden.[1]

Das explosive Auseinanderbrechen eines extraterrestrischen Objektes in der Erdatmosphäre wird ebenfalls als Airburst bezeichnet.[2] Der Meteor von Tscheljabinsk verursachte einen, ebenso könnte das Tunguska-Ereignis durch einen Airburst verursacht worden sein.[3]

Siehe auch

  1. DOD Dictionary of Military and Associated Terms, S. 11, @ google books
  2. Mark Boslough: Airburst Modeling. S. 665–692 in : Joseph N. Pelton, et al.: Handbook of Cosmic Hazards and Planetary Defense. Springer, Cham 2015, ISBN 978-3-319-03951-0.
  3. Olga P. Popova,et al.: Chelyabinsk Airburst, Damage Assessment, Meteorite Recovery, and Characterization sciencemag.org, abgerufen am 31. Juli 2015


This article uses material from the Wikipedia article "Luftdetonation", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy