Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Eine Luftdetonation (englisch Airburst) ist die Explosion spezieller militärischer Munitionstypen über dem eigentlichen Ziel in der Luft. Anwendung finden diese sogenannten Geschosse vor allem gegen feindliche Truppen und ungepanzerte Fahrzeuge. Das Prinzip kann auch bei Kernwaffenexplosionen angewendet werden.[1]
Das explosive Auseinanderbrechen eines extraterrestrischen Objektes in der Erdatmosphäre wird ebenfalls als Airburst bezeichnet.[2] Der Meteor von Tscheljabinsk verursachte einen, ebenso könnte das Tunguska-Ereignis durch einen Airburst verursacht worden sein.[3]
This article uses material from the Wikipedia article "Luftdetonation", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy