powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Helm (Architektur) (7099 views - Architecure & BIM & MEP)

Als Helm (auch Turmhelm, Helmdach, Dachhelm, weitgehend synonym gebraucht) bezeichnet man in der Architektur eine spitze Dachform bei Türmen mit polygonalem Grundriss. Diese Dachform ist häufig bei Kirchtürmen anzutreffen. Turmhelme mit pyramidenförmiger Grundform werden von Turmhauben mit einem geschwungenen, glockenförmigen Aufbau unterschieden. Mischformen sind verbreitet. Turmhelme haben durch ihre Höhe eine besondere ästhetische Bedeutung für die Silhouette von Städten. Die architektonische Gestaltung des Turmhelms kann höchst unterschiedlich ausfallen. Häufig gibt es an der Spitze einen Kaiserstiel als Träger der Kirchturmbekrönung.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Helm (Architektur)

Helm (Architektur)

Helm (Architektur)

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Florian Adler).

Als Helm (auch Turmhelm, Helmdach, Dachhelm, weitgehend synonym gebraucht) bezeichnet man in der Architektur eine spitze Dachform bei Türmen mit polygonalem Grundriss.[1] Diese Dachform ist häufig bei Kirchtürmen anzutreffen.

Turmhelme mit pyramidenförmiger Grundform werden von Turmhauben mit einem geschwungenen, glockenförmigen Aufbau unterschieden. Mischformen sind verbreitet.

Turmhelme haben durch ihre Höhe eine besondere ästhetische Bedeutung für die Silhouette von Städten. Die architektonische Gestaltung des Turmhelms kann höchst unterschiedlich ausfallen. Häufig gibt es an der Spitze einen Kaiserstiel als Träger der Kirchturmbekrönung.

Konstruktionen

Das Helmdach sitzt traditionell auf einem massiven steinernen Turmschaft. Im Gegensatz zum Turmschaft hat das Helmdach meist ein leichten hölzernen Dachstühlen in Zimmermannskonstruktion oder ein Tragwerk aus Stahl. Die Dacheindeckung erfolgte häufig mit Blei- oder Kupferblech, Dachschiefer, Schindeln oder Dachziegeln.

Gelegentlich wurde der Turmhelm auch aus Naturstein ausgeführt, in Ausnahmefällen auch durchbrochen mit gotischem Maßwerk. Beispiele sind der Turm des Freiburger Münsters oder der Turm der Lambertikirche in Münster.

Schäden

Turmhelme sind starkem Winddruck ausgesetzt. Ein Beispiel für einen Sturmschaden ist der Turm von St. Pankratius in Gescher.

Blitzeinschläge infolge der exponierten Lage führten in der Vergangenheit häufig zu Bränden, die durch die schlechte Zugänglichkeit kaum zu löschen waren. Heute sind die Helme mit Blitzableitern geschützt. Brände entstehen gelegentlich bei Dachdeckerarbeiten.

Gestaltung

In einigen Fällen nimmt der Helm zwei Drittel und mehr der Gesamthöhe des Turmes ein. Beispiele dafür sind der Turm der St.-Michaelis-Kirche in Hamburg und der Turm der Petrikirche in Riga.

Im Barock entstand der Zwiebelhelm mit haubenähnlicher Form. Diese Dachform wurde vor allem in Süddeutschland und Österreich gebaut. Zuerst findet man sie bei den Türmen der Frauenkirche in München.

Weitere Dachformen

 Commons: Spires – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Foto-Dokumentation des Neubaus eines Turmhelms in Dortmund

  1. Binding, Koepf: Bildwörterbuch der Architektur.


This article uses material from the Wikipedia article "Helm (Architektur)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM Bibliothek, BIM Familie, BIM Katalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM Familien Erzeugung, 3D, Download, MEP BIM Produkt e Bibliothek