powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Prypjat (Stadt) (6443 views - 3D Karte - GIS - CityGML)

Prypjat (ukrainisch Прип'ять, russisch Припять Pripjat : Pri(i)pjet) ist heute eine Geisterstadt im Rajon Iwankiw der ukrainischen Oblast Kiew, die 1970 im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks Tschernobyl gegründet und infolge des Reaktorunglücks von 1986 geräumt wurde. Zum Zeitpunkt der Katastrophe am 26. April 1986 wohnten hier etwa 49.360 Menschen, darunter ca. 15.500 Kinder. Das Kernkraftwerk war mit Abstand der größte Arbeitgeber für die Stadtbevölkerung. Als Ersatz für Prypjat wurde nach der Katastrophe die Stadt Slawutytsch neu errichtet.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Prypjat (Stadt)

Prypjat (Stadt)

Prypjat
Прип'ять
Prypjat
Basisdaten
Oblast: Oblast Kiew
Rajon: Kreisfreie Stadt
Höhe: 120 m
Fläche: 6 km²
Einwohner: 0 (im April 1986 noch etwa 49.360[1])
Bevölkerungsdichte: 0 Einwohner je km²
Postleitzahlen: 01196
Vorwahl: +380 44
Geographische Lage: 51° 24′ N, 30° 3′ OKoordinaten: 51° 24′ 20″ N, 30° 3′ 25″ O
KOATUU: 3211100000
Verwaltungsgliederung: 1 Stadt
Bürgermeister: Wolodymyr Majboschenko
Adresse: площа Лесі Українки 1
01196 м. Київ
Statistische Informationen
Prypjat
i1

Prypjat (ukrainisch Прип'ять, russisch Припять Pripjat Aussprache?/i: Pri(i)pjet) ist heute eine Geisterstadt im Rajon Iwankiw der ukrainischen Oblast Kiew, die 1970 im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks Tschernobyl gegründet und infolge des Reaktorunglücks von 1986 geräumt wurde. Zum Zeitpunkt der Katastrophe am 26. April 1986 wohnten hier etwa 49.360[2] Menschen, darunter ca. 15.500 Kinder.[3] Das Kernkraftwerk war mit Abstand der größte Arbeitgeber für die Stadtbevölkerung.

Als Ersatz für Prypjat wurde nach der Katastrophe die Stadt Slawutytsch neu errichtet.

Lage

Die Stadt liegt am Fluss Prypjat und ist mit einer Entfernung von etwa vier Kilometern die dem Reaktor nächstgelegene Siedlung. Damit liegt Prypjat inmitten der unbewohnbaren 30-Kilometer-Zone um das Kraftwerk.

Blick in Richtung Kulturpalast „Energetik“

Sehenswürdigkeiten

In Prypjat gibt es noch heute einen Rummelplatz mit Riesenrad und Autoscooter. Der Rummel sollte am 1. Mai 1986 eröffnet werden, wozu es wegen der Reaktorkatastrophe nicht mehr kam, da die Stadt am 27. April 1986 evakuiert wurde. Etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt vom Volksfestplatz liegt eine Schwimmhalle.

In der Nähe des Reaktors existierte lange Zeit ein riesiger Schrottplatz, da nach den Aufräumarbeiten und dem Bau des Sarkophags hunderte Fahrzeuge (Lkw, Feuerwehrautos, Hubschrauber, Geländewagen) so stark kontaminiert waren, dass eine Weiterverwendung unmöglich war. Heute ist dieser Schrottplatz im Rahmen der Dekontamination aufgelöst, die Fahrzeuge wurden wegen ihrer hohen Radioaktivität jedoch bis heute nicht entsorgt. Viele Fahrzeuge sind jedoch im Laufe der Zeit von Plünderern ausgeschlachtet und einige sogar weggeschafft worden (siehe auch: Situation heute).[4]

Geschichte der Stadt

1970 bis 26. April 1986

Prypjat wurde am 4. Februar 1970 gegründet.[5] Die Stadt wurde als Wohnort für die Arbeiter des ersten Atomkraftwerks der Ukraine geplant[6] – des Atomreaktors Tschernobyl, benannt nach der nahe gelegenen Kleinstadt Tschornobyl. Der Großteil der Bevölkerung bestand aus Arbeitern und deren Familien. Dadurch wuchs die Stadt schnell. Zum Zeitpunkt der Katastrophe war Prypjat eine relativ reiche und insbesondere junge Stadt – das Durchschnittsalter lag zum Zeitpunkt der Katastrophe bei ca. 26 Jahren.[5]

Die Stadt besteht aus fünf Mikrodistrikten[2], die sich kreisförmig um das Stadtzentrum gruppieren.[5] Die Fläche beträgt schätzungsweise 600 ha, auf denen sich 149 mehrgeschossige Gebäude befinden.[2] Die ca. 13.500 Wohnungen umfassen eine Fläche von ungefähr 520.000 m².[2] Ursprünglich sollte Prypjat parallel zum Ausbau des Atomkraftwerks – Block 5 und 6 waren bereits im Bau – auf bis zu 80.000 Einwohner anwachsen.[5] Die Erweiterungsfläche nordöstlich der Stadt ist noch heute als unbewachsenes Feld sichtbar, auf dem nach dem Unfall Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, um Winderosion des kontaminierten Bodens weitestgehend zu verhindern.

Prypjat unmittelbar nach dem Unfall

Aufgrund des schleppenden Informations- und Notfallmanagements wurde Prypjat erst 36 Stunden nach dem Reaktorunfall evakuiert. Dadurch wurden viele Anwohner einer hohen Strahlung ausgesetzt und litten an Spätfolgen. Gegen Mittag des 27. April wurde eine kurze Radionachricht gesendet, in der die Bevölkerung aufgefordert wurde, sich auf eine dreitägige Abwesenheit einzurichten. Die Evakuierung erfolgte ab 14 Uhr und wurde mit ca. 1200 Bussen innerhalb von zweieinhalb Stunden durchgeführt.[7]

Durch den Unfall wurde Prypjat mehrmals und durch unterschiedliche radioaktive Stoffe kontaminiert.[8] Dank günstiger Winde fand die stärkste Kontaminierung der Stadt durch radioaktive Niederschläge jedoch erst nach der Evakuierung – zwischen dem 27. und 29. April – statt.[8]

Dekontaminierungsaktivitäten wurden überall in der Stadt durchgeführt, wobei die ausführlichsten Arbeiten in Mikrodistrikt 4 stattfanden.[9] Die Arbeiten wurden in verschiedenen Phasen unternommen und reduzierten die durchschnittliche radioaktive Belastung in der Stadt von schätzungsweise 0,2–0,4 mGy/h auf 0,028 mGy/h im Dezember 1986.[10]

Situation heute

Da die Bewohner in dem Glauben gelassen wurden, bald wieder nach Hause zu können, stehen viele Gebäude noch im Originalzustand. Allerdings kam es im Laufe der Zeit zu Vandalismus und Plünderungen. So wurden Wohnungen nach der Evakuierung ausgeraubt und beschädigt. Daneben besteht zunehmend die Gefahr, dass der wachsende Tourismus seine Spuren hinterlässt – im Jahr 2009 waren laut offiziellen Angaben bereits 7500 Menschen als Touristen vor Ort.[11] Das US-amerikanische Forbes Magazine bezeichnete Prypjat/Tschernobyl bereits als Reiseziel der Kategorie „world’s unique places to visit“ (weltweit einzigartige Orte für einen Besuch).[11]

Checkpoint „Leliw“ in die 10-km-Zone

Die kontaminierte Zone wird bis heute von der Miliz bewacht, nur wenige Menschen wohnen noch im Gebiet rund um den Reaktor. Die meisten von ihnen sind Armeeangehörige, Wissenschaftler oder illegale Bewohner, die jedoch zumeist geduldet werden. Im Rahmen geführter Touren durch das Kernkraftwerk kann heute auch Prypjat besichtigt werden, da die Hauptstraßen dekontaminiert wurden, was bei den übrigen Gebieten der Stadt jedoch noch nicht der Fall ist.

Noch heute wird die Infrastruktur Prypjats durch ständige Bauarbeiten erhalten, um Verkehrswege und Strom im Falle eines weiteren Unfalls in Reaktor 4 (z. B. das Einstürzen des Sarkophags) bereitstellen zu können. Dafür werden rund 4000 Arbeiter beschäftigt, die zumeist in Zwei-Wochen-Schichten arbeiten, um Gesundheitsschäden durch gefährliche Strahlung vorzubeugen.

Ende Juli 2011 wurde das Gebiet um das Kernkraftwerk Tschernobyl endgültig für den Tourismus geöffnet.[12] Nach Angaben von Spiegel Online gehen Tourismusexperten von bis zu einer Million Besuchern pro Jahr aus, die dieser Art von „Extremtourismus“ nachgehen wollen. Vertreter des UN-Entwicklungsprogramms, das bereits seit 2004 koordinierend vor Ort ist, begrüßten diese Entscheidung, da so dringend benötigte Investitionen in die Region gelangen könnten.

Vor dem Hintergrund des sich verstärkenden Interesses stellt sich die Frage, wie weiter mit der Stadt umgegangen werden soll. Denn einerseits wird die Region aufgrund der Kontaminierung mit radioaktivem Material auf unbestimmte Zeit unbewohnbar bleiben – andererseits ist der Ort zum Sinnbild der Anti-Atomkraft-Bewegung geworden und stellt damit ein Mahnmal dar, was vor allem für die Denkmalpflege interessante Diskussionen bedeutet. Es gibt Stimmen für die Aufnahme der Stadt in die Welterbeliste der UNESCO.

Rezeption

Printmedien
Film
  • Tschernobyl – Die Schwelle – Sowjetischer Dokumentarfilm, 1989
  • Pripyat. – Österreichischer Dokumentarfilm, 1999
  • Chernobyl Heart – US-amerikanischer Dokumentarfilm, 2003, gewann den Oscar als bester Dokumentarfilm
  • The Door – Irischer Kurzfilm, 2008
  • An einem Samstag – Russisch-deutsch-ukrainischer Spielfilm, 2011, Teilnahme im Wettbewerb der Berlinale 2011
  • Verwundete Erde – Französischer Spielfilm, 2011
  • Transformers 3 – US-amerikanischer Actionfilm, 2011 – (Ein vierminütiger Ausschnitt in Prypjat)
  • Chernobyl Diaries – US-amerikanischer Horrorfilm, 2012
  • The Girl with All the Gifts – Britischer Horror-Drama-Thriller, 2016
Spiele
Musik
  • Life is Golden – Musikvideo (2018) der britischen Musikgruppe Suede
  • This Momentary – Musikvideo (2009) der britischen Musikgruppe Delphic[13]
  • Pripyat – Home of Lilith – Album der deutschen Synthie-Pop-Band Nova-Spes
  • Der Beweis – Musikvideo von Kool Savas für die erste Singleauskoppelung des Albums Tot oder Lebendig. Für die Tschernobyl-Version des Videos wurde in einem massiven Betonbau in der Stadt gedreht (2007)
  • Marooned – Musikvideo (2014) der britischen Musikgruppe Pink Floyd[14]
  • The Ghosts Of Pripyat – Solo-Album des Marillion-Gitarristen Steve Rothery
  • Pripjat – Thrash-Metal-Band aus Köln, zwei ihrer Mitglieder stammen aus der Ukraine
  • Night in Pripyat – DJ Blyatman und XS Project
 Commons: Prypjat – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 Wikivoyage: Prypjat – Reiseführer
  1. Die Stadt wurde infolge der Nuklearkatastrophe evakuiert und ist seitdem unbewohnbar.
  2. a b c d EMRAS Urban Remediation Working Group: Scenario for modeling changes in radiological conditions in contaminated urban environments. 2006, S. 5.
  3. Yevgeny Leontyev, Pripyat in Numbers (Memento vom 27. Juli 2010 im Internet Archive). Pripyat.com. Abgerufen am 26. April 2016.
  4. Chernobyl Rescue Operation: The Vehicle Graveyard. urbanghostsmedia.com, 19. Oktober 2009, abgerufen am 11. Juli 2012.
  5. a b c d The Pripyat city history. Abgerufen am 8. März 2011.
  6. Near the cradles of Pripyat history (Memento vom 9. Februar 2011 im Internet Archive). Pripyat.com. Abgerufen am 26. April 2016.
  7. Evacuation of Pripyat population. Abgerufen am 8. März 2011.
  8. a b EMRAS Urban Remediation Working Group: Scenario for modeling changes in radiological conditions in contaminated urban environments. 2006, S. 8.
  9. EMRAS Urban Remediation Working Group: Scenario for modeling changes in radiological conditions in contaminated urban environments. 2006, S. 9.
  10. EMRAS Urban Remediation Working Group: Scenario for modeling changes in radiological conditions in contaminated urban environments. 2006, S. 9/10.
  11. a b Tourists flock to Chernobyl radiation zone. Abgerufen am 8. März 2011.
  12. Gruppenreisen nach Tschernobyl. Von n-tv.de. Abgerufen am 31. Juli 2011.
  13. Delphic: Delphic – This Momentary. (Video) Vimeo, abgerufen am 3. Mai 2011 (englisch).
  14. Pink FLoyd: Pink Floyd – Marooned (Official Video). (Video) YouTube, abgerufen am 25. Februar 2015 (englisch).


This article uses material from the Wikipedia article "Prypjat (Stadt)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Karte - GIS - CityGML

3D,Landschaft,Karte,Terrain,Profil,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,Generator,Szenerie,Kartographie,Topologie,Geo,ESRI,CityGML,KML