powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Schulflugzeug (5485 views - Transportation - Air Water Earth)

Ein Schulflugzeug ist ein Flugzeug, das speziell für die Ausbildung von Piloten konzipiert wurde oder bei dessen Konstruktion auch der Ausbildungszweck gezielt mit eingeplant wurde.Bei einem Anfängerschulflugzeug handelt es sich meist um ein besonders leicht zu fliegendes einmotoriges Flugzeug, wie zum Beispiel die Cessna 150/152 oder Cessna 172. Mit ihm werden die Manöver der allgemeinen Luftfahrt geübt. Höchste Anforderungen werden an ein Kampfschulflugzeug gestellt. Moderne Kampfschulflugzeuge, zum Beispiel die Pilatus PC-9 oder die Embraer EMB 312 verfügen nicht nur über leistungsfähige Turbinentriebwerke und hervorragende Flugeigenschaften, sondern sind auch in der Lage, eine breite Palette von Waffensystemen von Kampfflugzeugen zu simulieren und, je nach Konfiguration, Waffen mitzuführen und einzusetzen. Schulflugzeuge sind normalerweise mindestens zweisitzig ausgelegt, damit der Fluglehrer dem Flugschüler Aufgaben und Instruktionen erteilen kann. Zu Demonstrationszwecken oder bei einem Fehlverhalten des Schülers kann der Lehrer über ein Doppelsteuer die Steuerung des Flugzeuges übernehmen.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Schulflugzeug

Schulflugzeug

Ein Schulflugzeug ist ein Flugzeug, das speziell für die Ausbildung von Piloten konzipiert wurde oder bei dessen Konstruktion auch der Ausbildungszweck gezielt mit eingeplant wurde.[1]

Bei einem Anfängerschulflugzeug handelt es sich meist um ein besonders leicht zu fliegendes einmotoriges Flugzeug, wie zum Beispiel die Cessna 150/152 oder Cessna 172. Mit ihm werden die Manöver der allgemeinen Luftfahrt geübt.

Höchste Anforderungen werden an ein Kampfschulflugzeug gestellt. Moderne Kampfschulflugzeuge, zum Beispiel die Pilatus PC-9 oder die Embraer EMB 312 verfügen nicht nur über leistungsfähige Turbinentriebwerke und hervorragende Flugeigenschaften, sondern sind auch in der Lage, eine breite Palette von Waffensystemen von Kampfflugzeugen zu simulieren und, je nach Konfiguration, Waffen mitzuführen und einzusetzen.

Schulflugzeuge sind normalerweise mindestens zweisitzig ausgelegt, damit der Fluglehrer dem Flugschüler Aufgaben und Instruktionen erteilen kann. Zu Demonstrationszwecken oder bei einem Fehlverhalten des Schülers kann der Lehrer über ein Doppelsteuer die Steuerung des Flugzeuges übernehmen.

 Commons: Schulflugzeuge – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Heinz A. F. Schmidt: Lexikon Luftfahrt. VEB transpress, Ost-Berlin 1971, S. 329–330.


This article uses material from the Wikipedia article "Schulflugzeug", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht