powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kartsport (5382 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Der Kartsport (auch Karting genannt) ist der Teil des Motorsports, bei dem die Rennfahrer mit kleinen, motorisierten Fahrzeugen namens Karts auf speziellen dafür gebauten Kartbahnen Wettbewerbe austragen. Daneben gibt es noch die Hobbyvariante, bei denen jedermann auf Pisten, die sich oftmals in Hallen (aber manchmal auch auf richtigen Kartbahnen) befinden, zum Zeitvertreib Leihkart fahren kann. Diese haben etwa 8–10 PS und erreichen eine Geschwindigkeit von ungefähr 80 km/h. Durch ihre einfache und leichte Bauweise sind Karts sehr schnell und agil. Sie können Geschwindigkeiten von über 150 km/h erreichen. Durch den niedrigen Schwerpunkt nur wenige Zentimeter über der Fahrbahn werden im Kartsport hohe Kurvengeschwindigkeiten erzielt, was zu einer starken körperlichen Beanspruchung führt (bis zu 4g). Kartsport wird auch von Kindern und Jugendlichen betrieben.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kartsport

Kartsport

Kartsport

Der Kartsport (auch Karting genannt) ist der Teil des Motorsports, bei dem die Rennfahrer mit kleinen, motorisierten Fahrzeugen namens Karts auf speziellen dafür gebauten Kartbahnen Wettbewerbe austragen. Daneben gibt es noch die Hobbyvariante, bei denen jedermann auf Pisten, die sich oftmals in Hallen (aber manchmal auch auf richtigen Kartbahnen) befinden, zum Zeitvertreib Leihkart fahren kann. Diese haben etwa 8–10 PS und erreichen eine Geschwindigkeit von ungefähr 80 km/h.

Durch ihre einfache und leichte Bauweise sind Karts sehr schnell und agil. Sie können Geschwindigkeiten von über 150 km/h erreichen. Durch den niedrigen Schwerpunkt nur wenige Zentimeter über der Fahrbahn werden im Kartsport hohe Kurvengeschwindigkeiten erzielt, was zu einer starken körperlichen Beanspruchung führt (bis zu 4g). Kartsport wird auch von Kindern und Jugendlichen betrieben.

Geschichte

Das erste Kart wurde 1956 vom US-amerikanischen Ingenieur Art Ingels gebaut und ausgerüstet mit einem Rasenmähermotor, der über eine Fahrradkette ein Hinterrad antrieb.[1] Ingels, der zuvor bei Kurtis Kraft Rennwagen baute, stieß mit seiner Erfindung auf großes Interesse. Schnell fanden sich Nachahmer des simplen Konzepts und auf Parkplätzen wurden erste Rennen ausgetragen. Bereits 1959 wurden Karts auf der Pariser Automobilausstellung gezeigt und fanden so ihren Weg nach Europa. Im Februar 1960 wurde vom Wiesbadener Automobilclub der Go-Kart-Club Deutschland (GKCD) gegründet und dem Automobilclub von Deutschland kooperativ angeschlossen.

Das erste Go-Kart-Rennen auf deutschem Boden fand im April 1960 in Wiesbaden statt.

Wettbewerbe

Man unterscheidet je nach Länge und Dauer des Rennens zwischen Sprint- und Langstreckenserien. Sprintrennen werden von Einzelfahrern absolviert, während Langstrecken von Teams zurückgelegt werden. Daneben gibt es die Disziplin des Kartslaloms.

Sprintrennen

Beim Sprintrennen wird eine bestimmte Anzahl von Runden gefahren. Die in Deutschland am höchsten bewertete Serie ist die Deutsche Kart Meisterschaft. Ferner gibt es auch eine Europa- und Weltmeisterschaft die vom Kart-Weltverband CIK veranstaltet wird.

Langstreckenrennen

Beim Langstreckenrennen fahren die teilnehmenden Teams für eine vorher festgelegte Zeit zwischen 3 und 24 Stunden. Gewonnen hat am Ende das Team, das in der Zeit die meisten Runden zurückgelegt hat. Obligatorisch sind während des Rennens Fahrerwechsel. Außerdem muss das Kart regelmäßig nachgetankt werden. Die bekannteste Langstreckenserie im deutschen Kartsport ist die German Team Championship (GTC), die in drei verschiedenen Divisionen ausgetragen wird. Seit 2011 wird die GTC allerdings nur noch in zwei Divisionen ausgetragen.

Seit 2008 wurde mit der „AvD Kart Challenge“ eine weitere Langstreckenserie ins Leben gerufen, die inzwischen ebenso bekannt ist. In dieser Klasse wird jedoch mit Rundumschutz gefahren. Fahrzeuge sind in dieser Rennserie die Sodi RX 250 Karts (1 Zyl. 4T, 250 cm³, 22 PS), die vom Veranstalter X-Kart aus Altendiez gestellt werden. An sechs Renntagen werden jeweils zwei Rennen von drei Stunden Dauer ausgetragen. Seit 2010 ist die „Schwesternserie“ am Start, die AvD Kart Trophy 2010. Diese ist absolut identisch mit der AvD Kart Challenge, wird jedoch einen Tag später, am Sonntag, ausgetragen. Die beiden Serien wurden Ende 2010 wieder eingestellt.

Kartslalom

Eine weitere, weit weniger verbreitete Disziplin des Kartsports ist der Kartslalom. Dabei befahren die Teilnehmer nacheinander einen durch Pylonen abgesteckten Parcours. Für jedes Umfahren oder aus der Markierung schieben einer Pylone bekommt der Fahrer Strafsekunden. Gewonnen hat am Ende der Zeitschnellste. Hierbei wird jedoch mit schwach motorisierten Viertakt-Karts und härteren Reifen gefahren.

Fahren auf öffentlichen Straßen

Das Fahren auf öffentlichen Straßen mit sogenannten Straßenkarts wird ebenfalls immer populärer. Es gibt deutschlandweit einige Verleihstationen von Straßenkarts.

Verbände und Clubs

Der oberste deutsche Verband im Bereich Kartsport ist der Deutsche Motor Sport Bund e.V. (DMSB), der auch die Deutsche Kartmeisterschaft veranstaltet. Er ist sowohl Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) als auch Mitglied des Welt-Automobilsport-Verbands Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), der über die Commission Internationale de Karting bis FIA (CIK-FIA) die Kart-Weltmeisterschaft ausrichtet.

Es gibt einige Kart-Clubs in Deutschland. Einer der größten ist der Kartclub Kerpen-Manheim. Aus diesem Club kommen Fahrer wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Es gibt auch Indoorkart-Clubs. Diese veranstalten auf gemieteten Indoor-Kartbahnen ihre Clubmeisterschaften. Die Jugendförderung wird in den Clubs als wichtigste Maßnahme angesehen.

Meisterschaften

Der ADAC, der AvD und der DMV sind die drei Trägervereine des DMSB und ebenfalls Veranstalter von Kartrennen.

Deutschland

Österreich

International

Im Internationalen Bereich trägt die CIK zusammen mit der FIA Europa- und Weltmeisterschaften in den Bereichen OK, OK-Junior und KZ aus. Die OK-Motoren sind identisch mit denen der Deutschen Kart Meisterschaft (DKM).

In der KZ-Klasse wird genau wie in der KZ2 und der Deutschen Schalt-Kart-Meisterschaft (DSKM) mit Getriebemotoren gefahren. Die KZ-Klasse unterscheidet sich von der KZ2-Klasse im Wesentlichen nur dadurch, dass in der KZ-Klasse nur mit einer speziell von der CIK/FIA ausgestellten Super-Lizenz gefahren werden darf und die Reglements mehr Spielraum zum nachbearbeiten der Rennmotoren bieten. Unter anderem wird in der KZ mit weicheren Reifen gefahren.

Ein Höhepunkt des Kartsports findet jedes Jahr am Hafen von Monaco statt. Die Rennstrecke führt um das Schwimmbad des Fürsten Rainier III. herum, an dem berühmten Restaurant Rascasse vorbei und durch die Boxengasse der Formel 1 wieder zurück auf den Hafenteil. Die Strecke misst eine Länge von 1078 m und war 2005 erstmals seit 2002 wieder Austragungsort eines Monaco Kart Cup. Dort wurden nicht wie üblich CIK-Prädikate in den Klassen der ICA Junioren (heute KF3) und der Formel A (heute KF1) ausgetragen, sondern erstmals ein sogenannter 4-Stroke Contest. In diesem wurde mit 250-cm³-4-Takt-Motoren von drei verschiedenen Herstellern gefahren, die da waren: Biland Kart-Power, Oral Engineering und Suter Racing Technology mit ihrem "Vampire" Motor.

Kartklassen

  • Bambini Gazelle,
  • Bambini Waterswift, 10 bis 14 Jahre, 60 cm³, 7,0 kW (IAME Waterswift)


  • OK-Junior, 12 bis 16 Jahre, 125 cm³, ca. 20 kW, 14.000/min
  • OK, ab 15 Jahren, 125 cm³, ca. 28 kW 15.000/min


  • KZ2, ab 15 Jahren, 125 cm³, 6-Gang sequentiell, ca. 33 kW, ca. 15.000/min
  • KZ, ab 15 Jahren, 125 cm³, 6-Gang sequentiell, ca. 33 kW, ca. 15.000/min

Z = Internationales Zeichen für Getriebe


  • VT 250 Junioren, 13 bis 16 Jahre, 250 cm³, ca, 18 kW
  • 4-Takt/VT 250, ab 15 Jahren, 250 cm³, ca, 25 kW


  • IAME X30 Junior, 12 bis 16 Jahre, 125 cm³, ca, 18 kW
  • IAME X30 Senior, ab 15 Jahren, 125 cm³, ca, 22 kW


  • Rotax MicroMax, 8 bis 12 Jahre, 125 cm³, ca, 5 kW
  • Rotax MiniMax, 10 bis 14 Jahre, 125 cm³, ca, 10 kW
  • Rotax Max Junioren, 13 bis 16 Jahre, 125 cm³, ca, 15 kW
  • Rotax Max Senior, ab 15 Jahren 125 cm³, ca, 21 kW
  • Rotax Max / DD2, ab 15 Jahren, 125 cm³, ca, 24 kW


  • Vortex Rok, ab 15 Jahren, 125 cm³, ca. 21 kW
  • Vortex Super Rok, ab 15 Jahren, 125 cm³, ca. 24 kW


  • World Formula, ab 10 Jahren, ca. 11 kW
 Commons: Kartsport – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


This article uses material from the Wikipedia article "Kartsport", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus