powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Flugzeugrumpf (10431 views - Transportation - Air Water Earth)

Der Flugzeugrumpf ist eine Hauptbaugruppe eines Flugzeuges. Er verbindet alle anderen Bauteile eines Flugzeuges, wie Tragwerk und Leitwerk, das Bugfahrwerk und – sofern es nicht an den Tragflächen ist – das Hauptfahrwerk. Der Flugzeugrumpf beinhaltet das Cockpit und den Raum für Passagiere und Nutzlast. In der Regel befinden sich auch Lüftungs- und Klimatisierungstechnik, Schmierstofftanks und ein Teil der Kraftstofftanks im Rumpf.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Flugzeugrumpf

Flugzeugrumpf

Flugzeugrumpf

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Christoph von Blücher).

Der Flugzeugrumpf ist eine Hauptbaugruppe eines Flugzeuges. Er verbindet alle anderen Bauteile eines Flugzeuges, wie Tragwerk und Leitwerk, das Bugfahrwerk und – sofern es nicht an den Tragflächen ist – das Hauptfahrwerk. Der Flugzeugrumpf beinhaltet das Cockpit und den Raum für Passagiere und Nutzlast. In der Regel befinden sich auch Lüftungs- und Klimatisierungstechnik, Schmierstofftanks und ein Teil der Kraftstofftanks im Rumpf.

Form

Der Flugzeugrumpf wird in verschiedenen äußeren Formen hergestellt. Diese Form richtet sich auch nach der vorgesehenen Verwendung. Frachtflugzeuge ohne Druckkabine haben wegen der besseren Beladungsmöglichkeiten oft einen eher rechteckigen Querschnitt. Passagiermaschinen haben in aller Regel eine Druckkabine. Der Luftdruck in der Kabine (Innendruck) ist höher als der der Atmosphäre auf Reiseflughöhe (Außendruck). Der Rumpf muss einer Druckdifferenz von bis zu 0,7 bar standhalten. Ein runder oder ovaler Querschnitt hat eine bessere Verteilung der Überdruckkräfte als ein eckiger; dies ist ein Grund dafür, dass Passagierflugzeug-Entwickler einen solchen wählen.

Da der Rumpf erheblich zum Gesamt-Luftwiderstand eines Flugzeuges beiträgt, ist bei ihm eine aerodynamische Form wichtig. Den Übergang vom Flugzeugrumpf zum Tragwerk, insbesondere den Tragflächen, nennt man Rumpf-Flächenübergang. Seine Form beeinflusst die aerodynamische Güte eines Flugzeuges.

Aufbau

Bei Kleinflugzeugen wurde bislang die tragende Struktur mit einer Außenhaut versehen. Stand der Technik ist auch hier, den kompletten Rumpf als Monocoque, d. h. als tragende Schale, aufzubauen.

Flugzeugrümpfe bestanden in den Anfangsjahren der Luftfahrt vornehmlich aus Holz- oder Rohrgerüsten als tragende Struktur, die mit Tuch bespannt wurden. Mit zunehmender Steigerung der Fluggeschwindigkeit und der Festigkeitsanforderungen wurden die Rümpfe später mit Metall beplankt, das tragende Gerüst blieb jedoch noch erhalten. Im Juni 1918 wurde dann erstmals bei den Dornier-Werken mit der Dornier-Zeppelin D.I ein Flugzeugrumpf in Halbschalenbauweise zur Gewichtseinsparung und Festigkeitserhöhung konstruiert. Die Rumpfhaut wird dabei als kräfteaufnehmendes Element mit einbezogen; sie wird durch formgebende Spante im Querschnitt und in Längsrichtung durch Stringer verstärkt. Auch die modernen Passagierflugzeuge sind so gebaut. Für Fenster und Türen müssen spezielle Verstärkungen angebaut werden.

Seit langem geht der Trend zu leichteren Werkstoffen. Neben Aluminium kommen auch neu entwickelte Aluminium-Lithium-Legierungen und Faserverbundwerkstoffe sowie Kombinationen daraus (Glasfaserverstärktes Aluminium) zur Anwendung. Ihr Vorteil liegt in der hohen Integrierbarkeit und Leichtbaupotentialen. Das Hauptfügeverfahren ist nach wie vor das Nieten. Weitere Verfahren sind Kleben und Laserschweißen.

Variable Länge

Ein Strecken (Verlängern) und Kürzen des Flugzeugrumpfes einer Grundversion wird bei der Neuauslegung und Entwicklung von Verkehrsflugzeugen von vornherein vorgesehen, um verschiedene Transportkapazitäten anbieten zu können. Beispiele sind die Airbus A340-Familie und Boeing 737 und die auf dem Airbus A320 basierenden Baumuster Airbus A318, Airbus A319 und Airbus A321. Hier werden auch die Tragflächen und Antriebe wirtschaftlich aufeinander abgestimmt.

Anzahl der Rümpfe

  • Nurflügler kommen im Wesentlichen ohne Rumpf aus.
  • Die Regel sind Flugzeuge mit einem zentral und längsorientiert angeordneten Rumpf, der in seiner Höhenlage teilweise über bis gänzlich unter der Tragfläche liegen kann. (Doppel- und Mehrfachdecker wären gesondert zu betrachten. Hier nicht betrachtete Tragflächenboote haben den Rumpf deutlich über der Tragfläche.)
  • Wenige Kriegsflugzeugtypen im Zweiten Weltkrieg hatten 2 Rümpfe, von denen jeder einen Motor integriert hatte. Z. B. North American F-82.
    • Wird eine besonders große Nutzlast, wie z. B. das Space Shuttle oder SpaceShipOne, huckepack über einem Flugzeugrumpf montiert ähnelt diese aerodynamisch einem zweiten Rumpf.
  • Das Konzept von The Roc von Stratolaunch Systems weist 2 Rümpfe nebeneinander auf, um einerseits die Nutzlast (wie einen dritten Rumpf) mittig aufzunehmen und andererseits das Eigengewicht gleichmäßiger auf die besonders große Spannweite der Tragfläche zu verteilen.
  • Je nach Betrachtungsweise kann Lockheed XP-58 Chain Lightning als 1-, 2- oder 3-rümpfig angesehen werden, ebenso das Flugboot Blohm & Voss BV 138.
  • Es gibt zumindest einen Typ von mehrfach koppelbarem Modell-Elektrosegler. 2017 flog eine fünfrümpfige Kombination in Tirol.[1]
  • Adolf Beck (Hrsg.): Magnesium und seine Legierungen. Springer Verlag Berlin Heidelberg, Berlin Heidelberg 2001, ISBN 978-3-642-62582-4.
  • Horst Kossira: Grundlagen des Leichtbaus. Springer Verlag Berlin Heidelberg, Berlin Heidelberg 2001, ISBN 978-3-642-64846-5.

Weblinks

 Commons: Flugzeugrumpf – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 Wiktionary: Flugzeugrumpf – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  1. GREAT SHOW with LOOPING A 5 added RADIAN to ONE HUGE RADIAN and controlled by 4 x PILOTS very nice Modellpilot.EU, youtube.com, upload 15. August 2017, abgerufen 22. August 2017. – Video (9:04).


This article uses material from the Wikipedia article "Flugzeugrumpf", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht