Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Ein Großraumflugzeug (englisch wide-body, wörtlich übersetzt ‚breiter Rumpf‘, oder twin-aisle ‚zwei Gänge‘) ist ein Verkehrsflugzeug mit mehr als fünf Meter Rumpfdurchmesser und mindestens zwei Gängen in der Passagierkabine, die auch eine zweite Ebene aufweisen kann. In diesen Eigenschaften unterscheiden sie sich von den Schmalrumpfflugzeugen.
Bei der Herstellung von Großraumflugzeugen besteht ein Duopol der Hersteller Boeing und Airbus.
Die ersten Großraumflugzeuge waren die Boeing 747, die McDonnell Douglas DC-10 und die Lockheed L-1011 TriStar. Später kam als erstes Flugzeug des europäischen Herstellers Airbus – und zugleich das erste zweistrahlige Großraumflugzeug – die A300 auf den Markt und etablierte damit ein erstes Konkurrenzangebot gegen die US-amerikanische Dominanz. Mit der Iljuschin Il-86 wurde das erste sowjetische Großraumflugzeug entwickelt, um dem erwarteten Wachstum im Flugverkehrsaufkommen zu begegnen. Zusätzlich zu diesen umfasst die Familie der Großraumflugzeuge heute die Boeing 767, die Boeing 777, die Boeing 787, die McDonnell Douglas MD-11, die von Airbus produzierten Typen A310, A330, A340, A350 und A380 sowie den russischen Typ Iljuschin Il-96.
Im Vergleich zu Flugzeugen mit einem Gang, etwa den Schmalrumpfflugzeugen, bietet der große Rumpfdurchmesser eine Reihe von Vorteilen:
Insgesamt gesehen ermöglichen Großraumflugzeuge höhere Passagierzahlen bei geringeren Transportkosten pro Passagier (Skaleneffekte). Erst sie haben interkontinentale Flugreisen für die breite Masse erschwinglich gemacht.
Durch die tendenziell deutlich höhere Kapazität sind Großraumflugzeuge wirtschaftlicher als Schmalrumpfflugzeuge. Großraumflugzeuge werden überall dort eingesetzt, wo es das Verkehrsaufkommen rechtfertigt. Selbst Großraumflugzeuge mit nur „mittelgroßer“ Kapazität (aber großer Reichweite) wie die Boeing 767 haben einen Markt, genauso wie Flugzeuge mit größtmöglicher Kapazität, wie der Airbus A380. Schmalrumpfflugzeuge werden eher im Zubringerverkehr, im Mittelstreckenbereich mit niedrigen bis mittlerem Verkehrsaufkommen und bei Billigfluggesellschaften eingesetzt. Auf Kurz- und Mittelstrecken sind Großraumflugzeuge, anders als in den 1970ern und 1980ern, als der Airbus A300 und Airbus A310 gebaut und entwickelt wurden, meistens nicht mehr gefragt. Sie sind den Fluggesellschaften dort in der Regel zu groß, da das Passagieraufkommen meistens nicht für mehrere Umläufe dieser Jets pro Tag auf einer Strecke reicht.
Bei sehr großem Rumpfdurchmesser ist es möglich, die Passagiere auf zwei Decks unterzubringen. Die Boeing 747 machte einen Anfang mit einem kleinen „Buckel“ für das Cockpit und einer kleinen Passagierkabine, und der Airbus A380 vollendet dies durch ein durchgehendes zweites Deck durch den gesamten Flugzeugrumpf mit nahezu elliptischem Querschnitt.
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung: Die Fußnoten sollten übersetzt werden. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. |
Modell | Jahr | Triebwerke | Maximum[1] | Innendurchmesser,[2]
Haupt-Passagierebene, Obere Passagierebene |
Außendurchmesser,[2]
Haupt-Passagierebene |
Sitzplätze pro Reihe in Economy,[3]
Haupt-Passagierebene (Sitzplatzbreite)[4] |
Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A300 | 1974 | 2 | 171,7 Tonnen[5] | 5,28 m[5] | 5,64 m[5][6] | 8 Plätze (17,0″ breit) in 2-4-2 auf TG[7][8] | |
Airbus A310 | 1982 | 2 | 164,0 Tonnen[10] | 5,28 m[10] | 5,64 m[10] | 8 Plätze (17,4″ breit) in 2-4-2 auf AI[11][12] | |
Airbus A330 | 1994 | 2 | 233,0 Tonnen[13] | 5,28 m | 5,64 m[13] | 8 Plätze (17,5″ breit) in 2-4-2 auf EK[14] | |
Airbus A340 | 1993 | 4 | 380,0 Tonnen[16] | 5,28 m[17] | 5,64 m[17] | 8 Plätze (17,3″ breit) in 2-4-2 auf EY[18] | |
Airbus A350 | 2012 | 2 | 298,0 Tonnen[19] | 5,59 m[20] | 5,94 m[20][21] | 8 Plätze (18,9″ breit) in 2-4-2 geplant[22][23] | |
Airbus A380 | 2007 | 4 | 560,0 Tonnen[25] | 6,58 m[25]
5,92 m[25] |
7,14 m[25] | 10 Plätze (18,6″ breit) in 3-4-3 auf SQ[26]
10 Plätze (18,1″ breit) in 3-4-3 auf QF[27] 10 Plätze (18,0″ breit) in 3-4-3 auf EK[28] 11 Plätze (18,0″ breit) in 3-5-3 geplant[29] |
|
Boeing 747 | 1970 | 4 | 412,8 Tonnen[30] | 6,10 m[31][32]
3,45 m[33] |
6,50 m[34] | 10 Plätze (17,7″ breit) in 3-4-3 auf TG[35] | |
Boeing 767 | 1982 | 2 | 204,1 Tonnen[38] | 4,72 m[39] | 5,03 m[40] | 7 Plätze (18,0″ breit) in 2-3-2 auf UA[41][42] | |
Boeing 777 | 1995 | 2 | 351,5 Tonnen[45] | 5,87 m[46] | 6,20 m[46][47] | 9 Plätze (18,0″ breit) in 2-5-2 auf UA[48][49] | |
Boeing 787 | 2010 | 2 | 245,0 Tonnen[55] | 5,46 m[56] | 5,77 m[57][58] | 8 Plätze (18,5″ breit) in 2-4-2[57]
9 Plätze (17,2″ breit) in 3-3-3[57] |
|
Iljuschin Il-86 | 1980 | 4 | 208,0 Tonnen[59][60] | 5,70 m[59] | 6,08 m[61] | 9 Plätze (18,0″ breit) in 3-3-3[62] | |
Iljuschin Il-96 | 1992 | 4 | 240,0 Tonnen[63] | 5,70 m[64] | 6,08 m[65] | 9 Plätze (18,0″ breit) in 3-3-3 auf SU[66] | |
L1011 Tristar | 1972 | 3 | 231,3 Tonnen[67] | 5,76 m[68] | 5,97 m[68] | 9 Plätze (17,0″ breit) in 2-5-2 auf SV[69] | |
MD DC-10 | 1971 | 3 | 259,5 Tonnen[70] | 5,69 m[70] | 6,02 m[70] | 9 Plätze (17,2″ breit) in 2-5-2 auf NW[71][72] | |
MD MD-11 | 1990 | 3 | 286,0 Tonnen[73] | 5,69 m[73] | 6,02 m[73] | 9 Plätze (17,5″ breit) in 3-3-3 auf KL[74][75] |
This article uses material from the Wikipedia article "Großraumflugzeug", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht