Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (LosHawlos).
Bei einer Arbeitsstelle handelt es sich um eine Straßenverkehrsfläche, die vorübergehend ganz oder teilweise für den Verkehr gesperrt wird. Grund für die Absperrung können sowohl Arbeiten an der Straße selbst (wie beispielsweise eine Fahrbahnsanierung) als auch Arbeiten aller Art in, neben, unter oder über der Straße (wie beispielsweise Kanalbauarbeiten, Grünpflege oder Vermessungsarbeiten) sein.
Dieser Bereich muss entsprechend abgesichert werden, um den Verkehrsteilnehmer und die an der Arbeitsstelle beschäftigten Personen zu schützen. Grundsätzlich lassen sich Arbeitsstellen von kürzerer Dauer (so genannte Tagesbaustellen) und Arbeitsstellen von längerer Dauer (so genannte Dauerbaustellen) unterscheiden.
In jedem Fall muss eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Nach dem in der genehmigten Anordnung festgelegten Verkehrszeichenplan ist die Arbeitsstelle bis zu ihrer Räumung zu sichern. In regelmäßigen Abständen ist die Arbeitsstellensicherung zu kontrollieren.
This article uses material from the Wikipedia article "Arbeitsstelle (Straße)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus