powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Warnschild (11258 views - Transportation - Air Water Earth)

Ein Warnschild ist ein mit einem Piktogramm, Warnzeichen oder einer sonstig gearteten Warnung versehenes Schild, das vor einer möglichen Gefahr warnen soll. Warnschilder im Verkehrsbereich gehören zur Kategorie der Verkehrszeichen.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Warnschild

Warnschild

Ein Warnschild ist ein mit einem Piktogramm, Warnzeichen oder einer sonstig gearteten Warnung versehenes Schild, das vor einer möglichen Gefahr warnen soll. Warnschilder im Verkehrsbereich gehören zur Kategorie der Verkehrszeichen.

Normen für Warnschilder an Maschinen und anderen technischen Geräten

Von vielen Geräten gehen Gefahren aus. Während man früher davon ausging, dass diese Gefahren leicht erkennbar seien und der Umgang mit den Geräten zum allgemeinen Lebensrisiko gehöre, fällt heute die Warnung vor den wesentlichen Gefahren in den Verantwortungsbereich des Herstellers. Der hat, so weit möglich, für konstruktive Sicherheit zu sorgen. Nur vor den Restgefahren darf gewarnt werden – durch Sicherheitshinweise in der technischen Dokumentation und vor allem mit Warnschildern.

Für Warnschilder gibt es Normen, die zwei unterschiedliche Ansätze verfolgen:

  • Die ANSI Z.535 geht von einer Text-Bild-Kombination aus. Dieser amerikanische Ansatz stößt in einer vielsprachigen Umgebung wie der Europäischen Union auf Grenzen.
  • ISO 3864, IEC 80416-1:2001, EN 80416, EN 61310 und andere Normen definieren deshalb Warnsymbole, die möglichst für sich alleine stehen können.

Sonstige Hinweise

Ein weiteres häufig zu findendes Warnschild außerhalb des öffentlichen Verkehrs macht auf einen bissigen Hund aufmerksam. Zu den Warnschildern gehören im weiteren Sinne auch die Gefahrensymbole für Gefahrstoffe wie auch die Bezettelung von Gefahrgut.

 Commons: Warnschilder – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 Wiktionary: Warnschild – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen


This article uses material from the Wikipedia article "Warnschild", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht