powered by CADENAS

Social Share

Amazon

UN-Wasser (6971 views - Day Of)

UN-Wasser (englisch UN-Water) ist ein Mechanismus innerhalb der Vereinten Nationen (UN), der 2003 nach dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 eingerichtet wurde. Sein Zweck ist die Unterstützung von Staaten bei der Erreichung der „Millennium-Entwicklungsziele“ im Bereich „Wasser“ bis 2015. Hauptthemen sind Trinkwasser und der Zugang dazu, Wasserressourcen, -verschmutzung sowie wasserbedingte Katastrophen weltweit. Es zielt außerdem auf eine verbesserte Kooperation zwischen Regierungsaktivitäten und Entwicklungsorganisationen ab. UN-Water richtet den jährlich stattfindenden Weltwassertag aus und war verantwortlich für die UN-Dekade für Wasser 2005–2015, außerdem gibt sie den mittlerweile jährlich im März erscheinenden Weltwasserbericht heraus. Ihre Büros befinden sich hauptsächlich in Genf. Die 24 Mitglieder bestehen aus Einrichtungen, Programmen und Finanzierungsinstrumenten der UN, die zu einem gewissen Grad in Wasseraktivitäten involviert sind. Dazu gehören unter anderem die Weltgesundheitsorganisation, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, die Weltorganisation für Meteorologie, das UN-Umweltprogramm und das UN-Entwicklungsprogramm.Darüber hinaus existieren zahlreiche Partnerorganisationen.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

UN-Wasser

UN-Wasser

UN-Wasser

UN-Wasser (englisch UN-Water) ist ein Mechanismus innerhalb der Vereinten Nationen (UN), der 2003 nach dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 eingerichtet wurde. Sein Zweck ist die Unterstützung von Staaten bei der Erreichung der „Millennium-Entwicklungsziele“ im Bereich „Wasser“ bis 2015.

Hauptthemen sind Trinkwasser und der Zugang dazu, Wasserressourcen, -verschmutzung sowie wasserbedingte Katastrophen weltweit. Es zielt außerdem auf eine verbesserte Kooperation zwischen Regierungsaktivitäten und Entwicklungsorganisationen ab.

UN-Water richtet den jährlich stattfindenden Weltwassertag aus und war verantwortlich für die UN-Dekade für Wasser 2005–2015, außerdem gibt sie den mittlerweile jährlich im März erscheinenden Weltwasserbericht heraus. Ihre Büros befinden sich hauptsächlich in Genf.

Die 24 Mitglieder[1] bestehen aus Einrichtungen, Programmen und Finanzierungsinstrumenten der UN, die zu einem gewissen Grad in Wasseraktivitäten involviert sind. Dazu gehören unter anderem die Weltgesundheitsorganisation, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, die Weltorganisation für Meteorologie, das UN-Umweltprogramm und das UN-Entwicklungsprogramm.[2]

Darüber hinaus existieren zahlreiche Partnerorganisationen.[3]

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "UN-Wasser", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday