powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Glasarmring (2504 views - Jewelry)

Glasarmringe sind in vielen Teilen der Welt verbreitet und unter anderem in Indien sehr populär. Heute werden sie oft durch billigere Plastikringe ersetzt.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Glasarmring

Glasarmring

Glasarmringe sind in vielen Teilen der Welt verbreitet und unter anderem in Indien sehr populär. Heute werden sie oft durch billigere Plastikringe ersetzt.

La Tène

Neben gläsernen Fingerringen und Ringperlen sind in der mittleren La-Tène-Zeit in Mitteleuropa Glasarmringe als Frauenschmuck bekannt und werden als Grabbeigabe gefunden. Nach rund 150 Jahren verringert sich die Zahl dieser Ringe, die am Ende der Spätlatènezeit völlig verschwinden.

Die farbigen Glasarmringe sind stets nahtlos.

Form und Verzierung der Ringe lassen sich in drei Kategorien einteilen:

  • Ringe mit D-förmigem oder dreieckigem Profil,
  • Ringe mit plastischem Profil wie Rippen, Noppen und Schleifen

beide Formen gibt es mit oder ohne andersfarbige Verzierungsfäden

  • Ringe mit gelber Folienunterlage, hergestellt aus farblosem Glas mit plastischem Profil und einer gelb opaken Glaspaste als innerste, teilweise verloren gegangene Schicht.

Die Anfertigung der komplizierten Ringprofile und ihrer Verzierungen konnten lange nicht schlüssig erklärt werden. Die älteren Erklärungsmodelle basieren auf historischen und ethnographischen Vergleichen. Nach Otto Kunkel stellte man Glasarmringe im Schleuderspießverfahren her. Andere Archäologen schlugen das Schwingen als Methode vor. Keiner der Vorschläge erbrachte im Versuch die vorgefundenen Merkmale. Einer Schweizer Experimental-Archäologin, Simone Wick, gelang es im Jahre 2007, Glasarmringe mit identischen Spuren der keltischen Originale, wie zum Beispiel den langgezogenen Lufteinschlüssen herzustellen. Die von ihr angewandte Methode wird als „Glastöpfern“ bezeichnet. Die Ringe wurden auf einer speziell präparierten Töpferscheibe geformt, profiliert und mit Eindrücken verziert. Allerdings konnten dabei in keinem Fall an einem Ring alle charakteristischen Merkmale reproduziert werden. Zudem ist der Einsatz moderner Gerätschaften und modern produzierter Glasmasse kritisch zu hinterfragen.

  • Thea Elisabeth Haevernick: Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland. Mit einem Beitrag von Paula Hahn-Weinheimer. Habelt, Bonn 1960 (Zugleich: Marburg/Lahn, Philipps-Universität, phil. Dissertation, 1939).
  • Rupert Gebhard: Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching (= Die Ausgrabungen in Manching. Bd. 11). Steiner-Verlag, Stuttgart u. a. 1988, ISBN 3-515-05089-2 (Zugleich: München, Universität, Dissertation, 1985/86).
  • Maciej Karwowski: Laténezeitlicher Glasringschmuck aus Ostösterreich (= Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 55). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004, ISBN 3-7001-3285-9 (Zugleich: Wien, Universität, Dissertation, 2002).
  • Heiko Wagner: Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den angrenzenden Gebieten (= Ausgrabungen und Forschungen. Bd. 1). Greiner, Remshalden 2006, ISBN 3-935383-02-9 (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Dissertation, 1998).
  • Simone Wick: Ein Rätsel der Glasgeschichte. Keltische Glasarmringe. Archäologie der Schweiz 31/1, 2008, 30–33.

Weblinks



This article uses material from the Wikipedia article "Glasarmring", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Jewelry

3D, jewellery,jewelry