powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Abfangjäger (5438 views - Transportation - Air Water Earth)

Ein Abfangjäger ist ein auf die Verfolgung, Abdrängung und Vernichtung unbekannter oder feindlicher Luftfahrzeuge spezialisiertes Jagdflugzeug.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Abfangjäger

Abfangjäger

Abfangjäger

Licensed under GNU Free Documentation License 1.2 (Dmitriy Pichugin).

Ein Abfangjäger ist ein auf die Verfolgung, Abdrängung und Vernichtung unbekannter oder feindlicher Luftfahrzeuge spezialisiertes Jagdflugzeug.

Aufgaben

In Friedenszeiten

In Friedenszeiten stehen auf Luftwaffenstützpunkten Alarmrotten (zwei Flugzeuge) in ständiger Bereitschaft, um auf plötzlich auftretende potentielle Bedrohungen des Luftraums (heute weniger durch feindliche Militärflugzeuge als durch Terroristen und Flugzeugentführer) schnell reagieren zu können. Auch Begleitflüge von beschädigten Flugzeugen zur Landung oder zur Unterstützung bei technischen Problemen[1] gehören zu ihrem Aufgabenbereich. Ihre Ausrüstung besteht aus einer gemischten Bewaffnung aus radargelenkten Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite, wärmesuchenden IR-Raketen für Kurzstrecken und Außentanks mit zusätzlichem Treibstoff, um möglichst schnell ihr Ziel zu erreichen und verdächtige Flugzeuge, oder Militärflugzeuge einer fremden Nation, entweder aus dem eigenen hoheitlichen Luftraum hinaus oder bis zur Landung auf einem Flughafen eskortieren zu können. Sollte es zum Kampf kommen, werden die Außentanks abgeworfen, um eine höhere Wendigkeit der Jäger zu erreichen.

Der Befehl zum Waffeneinsatz in Friedenszeiten ist in den meisten Ländern dem Verteidigungsminister oder einem ranghohen Militär vorbehalten, die im Fall der Fälle kurzfristig über das Aufsteigen der Abfangjäger und die Lage informiert werden.

Deutschland

In Deutschland waren dies nach dem Luftsicherheitsgesetz der Bundesminister der Verteidigung oder im Vertretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte Mitglied der Bundesregierung im Benehmen mit dem Bundesminister des Innern (§ 13 LuftSiG). Diese durften jedoch nicht den Abschuss eines Passagierflugzeuges befehlen, da die dabei zwangsläufige Tötung der Flugpassagiere zur Rettung anderer Personen am Boden dem Grundgesetz widerspricht (Quantifizierungsverbot). Das Bundesverfassungsgericht urteilte im April 2013, dass nicht der Verteidigungsminister, sondern nur die deutsche Bundesregierung in Eilfällen entscheiden darf und erklärte die entsprechende Bestimmung des Luftsicherheitsgesetzes für nichtig.[2]

Die deutsche Luftwaffe kann spätestens 15 Minuten nach einer Alarmierung Flugzeuge in der Luft haben. Dazu sind zwei mit Eurofighter Typhoon ausgestattete Alarmrotten beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau (südlicher Teil Deutschlands bis zum Main) und bei der Taktischen Luftwaffengruppe „Richthofen“ in Wittmund (Ostfriesland) (nördlicher Teil Deutschlands) stationiert. Im Bedarfsfall steht zudem das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ insbesondere für den östlichen Luftraum bereit. Im Falle eines tatsächlichen Alarms wird ihr Einsatz vom Luftlagezentrum der Bundeswehr in Kalkar aus geführt, wo alle Informationen zusammenlaufen. Etwa einmal pro Woche müssen in Deutschland tatsächlich Abfangjäger aufsteigen, weil Unstimmigkeiten am Luftlagebild auftreten, beispielsweise nicht angemeldete Flugbewegungen oder ungeplante Kursabweichungen.

Österreich

Das österreichische Bundesheer hat als Alarmrotte zwei Eurofighter in Zeltweg in Bereitschaft.

Schweiz und Liechtenstein

Die Schweizer Luftwaffe operiert mit Flugzeugen des Typs F-5E, F-5F, F/A-18C und F/A-18D von verschiedenen Basen, meistens jedoch von Payerne oder Meiringen aus. Geführt werden diese Einsätze durch die EZ-LUV (Einsatzzentrale Luftverteidigung) auf dem Militärflugplatz Dübendorf. Bei Grossanlässen mit gesperrtem Luftraum wie der Euro 2008 oder dem WEF erteilt der Verteidigungsminister oder der Kommandant der Luftwaffe den Abschussbefehl. Im Gegensatz zu Deutschland darf in der Schweiz der Kampfjetpilot auch ein Zivilflugzeug mit Passagieren abschiessen; dies ist durch die „Verordnung über die Wahrung der Lufthoheit“ als Notstand und Notwehr abgedeckt.[3] In der Schweiz werden die Abfangjäger in Friedenszeiten auch zu sogenannten Live-Missionen verwendet, in denen routinemäßig (ohne vorheriges Anzeichen auf eine Unregelmässigkeit) Staatsluftfahrzeuge, die sich im schweizerischen oder liechtensteinischen Luftraum befinden, abgefangen werden und visuell der Flugzeugtyp, Nation, Registration sowie allfällige Besonderheiten und Bewaffnung überprüft werden. Durchschnittlich gibt es ca. 280 solcher Live-Missionen pro Jahr (vgl. Tabelle). Die Abfangjäger werden in der Schweiz auch dazu eingesetzt, Luftfahrzeuge zu identifizieren, die eine Luftverkehrsregel verletzt haben. Diese Einsätze werden wie z. B. bei Alarmstart wegen Bombendrohungen, Entführungen etc. als Hot-Missionen bezeichnet und kommen im Durchschnitt etwa 20-mal pro Jahr vor.

In Kriegszeiten

In Kriegszeiten ändert sich die Aufgabe der Abfangjäger dahingehend, dass sie anfliegende feindliche Bomber und deren Begleitjäger möglichst bekämpfen sollen, bevor diese ihr Ziel erreichen und Schaden anrichten können. Die meisten Abfangjäger können jedoch auch offensive Aufgaben übernehmen und fremde Abfangjäger angreifen sowie Begleitschutz für Bomber, Transporter, AWACS usw. bieten.

Liste von Abfangjägern

Konstruktiv kann man unter den Abfangjägern zwei Grundtypen unterscheiden:

  • Dedizierte Jäger, die nur auf die Abfangjäger-Rolle optimiert sind (z. B. die BAC „Lightning“) und dazu vor allem hohe Geschwindigkeiten erreichen und sehr gute Steigfähigkeit aufweisen, aber aus Platz- und Gewichtsgründen für andere Aufgaben kaum nutzbar sind, sowie
  • Kombinierte Jäger, die außer ihrer Rolle als Abfangjäger auch eine Plattform für Angriffe auf Bodenziele bieten (beispielsweise General Dynamics F-16, McDonnell Douglas F/A-18, Eurofighter Typhoon).

Durch Fortschritte in der Luftfahrzeugtechnik und Aerodynamik ist es heute möglich, ein in beiden Aufgabenbereichen gutes Flugzeug zu bauen, ohne bei der Leistung Abstriche machen zu müssen, so dass heute fast nur noch letztere Typen und kaum noch reine Abfangjäger gebaut werden.

Dedizierte Abfangjäger

Abfang- und Luftüberlegenheitsjäger

Abfangjäger und Mehrzweck-Jagdbomber

Siehe auch


NachbrennerLuftrennenAir superiority fighterAirbusLuftfahrzeugAircraft canopyAircraft flight control systemAirframeFlugzeugFluggeschwindigkeitErdkampfflugzeugBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29Boeing-Vertol CH-47Boeing F/A-18Trägergestützte FlugzeugeCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoAirbus Helicopters H225MEurofighter TyphoonJagdflugzeugJagdbomberGeneral Dynamics F-16Gloster MeteorGrumman F6FHawker FuryHawker HurricaneHubschrauberHauptrotorIAI KfirStrahlflugzeugTurbinen-StrahltriebwerkLockheed Martin F-22Lockheed Martin F-35Lockheed SR-71McDonnell F-4McDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85Messerschmitt Bf 109Mikojan-Gurewitsch MiG-27MilitärhubschrauberModel aircraftMehrzweckkampfflugzeugNachtjägerNorth American P-51North American P-51 Mustang variantsFlugmodellAufklärungsflugzeugSchallgeschwindigkeitSuchoi Su-27SupermaneuverabilityÜberschallflugzeugTranssonische StrömungTwin-boom aircraftZweistrahliges FlugzeugMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8Dassault Mirage 2000Eurocopter TigerKampfhubschrauberAirbus HelicoptersBallonLuftschiffLifter (Fluggerät)General Dynamics F-111InterdictorStrategischer BomberElectronic-warfare aircraftTaktik (Militär)MilitärflugzeugGeneral Atomics MQ-1RüstungsindustrieAGM-114 HellfireLenkflugkörperDirect Attack Guided RocketArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterWellenturbineGroßraumflugzeugFrachtflugzeugLuftfrachtFlugzeugrumpfLockheed T-33Flight trainingLuftfahrtAeronautikAircraft design processQuadrocopterMultirotor

This article uses material from the Wikipedia article "Abfangjäger", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht