powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Luftrennen (4458 views - Transportation - Air Water Earth)

Ein Luftrennen oder Flugzeugrennen ist ein Geschwindigkeitswettbewerb mit Luftfahrzeugen und im weiteren Sinn ein FAI kontrollierter Geschwindigkeitsrekordversuch eines einzelnen Luftfahrzeugs. Luftrennen werden häufig mit speziellen Rennflugzeugen ausgetragen. Bei der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft finden meist schnelle Kunstflugmaschinen Verwendung. Neben dem Geschwindigkeitskriterium haben sich Flugwettbewerbe auch in Richtung Zuverlässigkeitsprüfung für die eingesetzten Maschinen und Prüfung des fliegerischen Könnens der Piloten entwickelt.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Luftrennen

Luftrennen

Ein Luftrennen oder Flugzeugrennen ist ein Geschwindigkeitswettbewerb mit Luftfahrzeugen und im weiteren Sinn ein FAI kontrollierter Geschwindigkeitsrekordversuch eines einzelnen Luftfahrzeugs. Luftrennen werden häufig mit speziellen Rennflugzeugen ausgetragen. Bei der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft finden meist schnelle Kunstflugmaschinen Verwendung. Neben dem Geschwindigkeitskriterium haben sich Flugwettbewerbe auch in Richtung Zuverlässigkeitsprüfung für die eingesetzten Maschinen und Prüfung des fliegerischen Könnens der Piloten entwickelt.

Beschreibung

Bekannt sind etwa das MacRobertson-Luftrennen von England nach Australien im Jahre 1934 oder die Veranstaltungen, die in den USA im Rahmen der Reno Air Races als der schnellste Motorsport der Welt unter anderem mit umgebauten und mit hochgezüchteten Flugmotoren ausgestatteten Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg (Warbirds) noch heute geflogen werden.

Zu den bekannten Flugzeugrennen der Vergangenheit, bei denen zahlreiche Rekorde erflogen wurden, gehörte der Deutschlandflug 1911, der prestigeträchtige Schneider-Pokal (Schneider Trophy) für Wasserflugzeuge von 1913 bis 1931, der Fliegerwettbewerb „Kleine Entente“ 1938, die National Air Races in den USA von 1920 bis 1949 oder die Bendix Trophy von 1931 bis 1962 (seit 1998 wieder als Honeywell Bendix Trophy).

Die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft ist eine neu geschaffene Rennserie mit Kunstflugmaschinen, die aktuell ausgetragen wird. Auch für Segelflugzeuge gibt es entsprechende Wettbewerbe, bei denen auf Zeit um zuvor festgelegte Wendepunkte geflogen werden muss.

In Deutschland etabliert sich seit 2006 ein ganz eigenes Verfolgerrennen, welches sich von den o.a. deutlich unterscheidet. Bei diesem Luftrennen treten jeweils zwei gleichwertige Hochleistungskunstflugzeuge auf einem durch zwei Wendepylonen markierten Rennoval im Tiefflug gegeneinander an.[1]

Bekannte Rennpiloten

Erfolgreiche Rennflugzeuge

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Luftrennen", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht