Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Justin14).
Folgende Teile dieses Artikels scheinen seit 2016 nicht mehr aktuell zu sein: Apple Watch 2. Generation. Bitte hilf mit, die fehlenden Informationen zu recherchieren und einzufügen. |
Apple Watch ist eine Smartwatch, die vom US-amerikanischen Unternehmen Apple am 9. September 2014 angekündigt wurde und seit dem 24. April 2015 erhältlich ist.[1][2][3]
Die Apple Watch verfügt über Sensoren zur Messung der Herzfrequenz sowie einen Lage- und Beschleunigungssensor, der die Bewegung des Nutzers erkennt und so unter anderem für Fitnessapps genutzt werden kann. Die Nutzer der Apple Watch können sich Signale wie die Herzfrequenz zusenden.[4] Sie kann unter anderem bevorstehende Termine oder eingehende Nachrichten anzeigen. Seit März 2015 sind auch erste Apps für das iPhone von Drittanbietern im AppStore verfügbar, die die Apple Watch unterstützen. Durch einen eingebauten NFC-Chip soll sie auch mit Apple Pay funktionieren.[2] Das Betriebssystem bezeichnet Apple seit der Vorstellung der Version 2.0 bei der WWDC 2015 am 8. Juni 2015 als watchOS, statt wie bisher als Watch OS.[5]
Die Bedienung erfolgt über Sprachsteuerung, über einen Touchscreen, der Druckstärke registrieren kann, sowie über eine digitale Krone, die zum Scrollen und Zoomen verwendet werden kann, und gedrückt werden kann, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
Außerdem enthält das Gerät einen Linearaktor, der haptisches Feedback geben kann. Dadurch kann die Apple Watch beispielsweise in Zusammenhang mit Apples Kartendienst Maps verschiedene Wegrichtungen in Form von unterschiedlichen Vibrationsarten wiedergeben.
Als SiP soll der Apple S1 zum Einsatz kommen. Technische Spezifikationen dieses SiPs sind noch nicht bekannt. Die Apple Watch verfügt über ein WLAN b/g/n-Modul (2,4 GHz), das eine Datenrate von maximal 150 Mbit/s aufweist, sowie Bluetooth 4.0.[6]
Die Apple Watch beinhaltet ab der 2. Generation einen GPS-Empfänger, in der 1. Generation ist für manche Funktionen zwingend ein gekoppeltes iPhone nötig.[7] Dies sorgt gerade bei Sportlern, die die Uhr als Fitnesstracker verwenden wollen, für Unmut.[8] Nach einer Kalibrierung der Apple Watch ist die Berechnung der zurückgelegten Laufstrecke jedoch auch ohne gekoppeltes iPhone möglich.[9]
Die Apple Watch ist mit dem iPhone 5 und nachfolgenden iPhones (ab iOS 8.2) kompatibel. Sie nutzt den stromsparenden Bluetooth-LE-Standard.
Apple liefert Entwicklern ein SDK namens „WatchKit“ für die Entwicklungsumgebung Xcode unter OS X.[10]
Der Lithium-Polymer-Akku der Apple Watch besitzt in der 38-mm-Version eine Kapazität von 205 mAh und eine Spannung von 3,8 Volt, die daraus resultierende Energie des Akkus beträgt 0,78 Wattstunden.[11]
Nach Herstellerangaben soll die Apple Watch bei durchschnittlicher Benutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden ermöglichen. Zur Überprüfung wurde ein Test durchgeführt, der folgendes Szenario durchspielt: 90 Display-Aktivierungen durch Armheben, 90 Benachrichtigungen, 45 Minuten App-Nutzung und 30 Minuten Training mit Musik über ein Bluetooth-Headset.[12]
Die Akkulaufzeit bei Telefonaten soll bis zu 3 Stunden betragen, bei Audiowiedergabe bis zu 6,5 Stunden. Bei der reinen Benutzung der Apple Watch als Armbanduhr, ohne die Verwendung von Apps, kann die Laufzeit 2 Tage (48 Stunden) betragen. Um die Apple Watch wieder aufzuladen, werden vom komplett leeren Akku zum komplett vollen Akku (0 auf 100 Prozent) 2,5 Stunden, von 0 auf 80 Prozent 1,5 Stunden Ladezeit benötigt. Die Apple Watch hat eine eingebaute Gangreserve, damit nach Unterschreiten eines bestimmten Akkustands die Uhrzeit noch viermal pro Stunde abgefragt werden kann.[12]
Die Apple Watch hat in allen Varianten 8 GB internen Speicher zur Verfügung, wovon der Nutzer 2 GB für Musik und 75 MB für Bilder nutzen kann.[13]
Bei Tätowierungen kann es zu Problemen mit dem Auslesen der Herzrate kommen, da die Tinte, das Muster und die Dichte der Tätowierung das Licht des Sensors blockieren.[14]
Die Apple Watch ist in drei Modellen erhältlich: ein reguläres („Apple Watch“) aus Edelstahl und Saphirglas, ein leichteres und stabileres für Sport und Fitness („Apple Watch Sport“) aus Aluminium und gehärtetem Glas, sowie ein Modell aus Keramik (die Series 1 Edition war in 18-karätigem Gold erhältlich) und Saphirglas („Apple Watch Edition“). Jedes Modell gibt es in zwei verschiedenen Größen (38 und 42 mm, gemessen an der Höhe [1][15]). Zudem gibt es sechs verschiedene Armbänder aus Leder, Kunststoff und Metall.[15] Das 38-Millimeter-Display hat eine Auflösung von 272×340 Pixeln und das 42-Millimeter-Modell 312×390 Pixel, die Seitenverhältnisse der Displays sind entsprechend 4:5.[16] Das Ion-X-Display der Apple Watch Sport kann mit einem sehr scharfen und harten Material beschädigt werden, wohingegen die Apple Watch mit Saphirglas auch stärksten Einwirkungen standhält.[17]
Die Apple Watch Sport wird mit zwei verschiedenen Armbandgrößen (S/M und M/L) in der gleichen Farbe ausgeliefert (nur das gelochte Armbandteil ist zweimal vorhanden[18]). Alle anderen Versionen enthalten ein Armband im Lieferumfang.[19]
„Apple Watch Sport“ | „Apple Watch“ | „Apple Watch Edition“ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Größe | 38 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
42 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
Material | 7000er Aluminium | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
316L-Edelstahl | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
18 Karat Roségold | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
18 Karat Gelbgold | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
Farbe | Gold | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Silber | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Space Black | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Space Gray | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Glas | Ion-X | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Saphir | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Boden | Keramik | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Komposit | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Band | Typ | Sport | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Klassik | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Modern | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Milanaise | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Glieder | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Loop | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Material | Fluorelastomer | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leder | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
Edelstahl | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Farbe | Weiß | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Schwarz | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Midnight Blue | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
Rose Gray | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
Hellrot | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
Silber | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Stone | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Hellblau | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Hellbraun | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Braun | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Soft Pink | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Blau | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Grün | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Pink | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Schließe | Typ | Stift | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Klassik | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
Clip | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Magnet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Falt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Material | Edelstahl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Leder | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
18 Karat Roségold | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
18 Karat Gelbgold | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
Preise in D (€, inkl. MwSt.) |
38 mm | 349 | 649 | 749 | – | 849 | 1.099 | 1.199 | 11.000 | – | 18.000 | ||||||
42 mm | 399 | 699 | 799 | – | 1.149 | 1.249 | 13.000 | 16.000 | – | ||||||||
Preise in I (Südtirol) (€, inkl. MwSt.) |
38 mm | 419 | 669 | 769 | – | 869 | 1.119 | 1.219 | 11.200 | – | 18.400 | ||||||
42 mm | 469 | 719 | 819 | – | 1.169 | 1.269 | 13.200 | 16.400 | – | ||||||||
Preise in CH (CHF, inkl. MwSt.) |
38 mm | 349 | 629 | 739 | – | 849 | 1 059 | 1 169 | 10 500 | – | 17 500 | ||||||
42 mm | 399 | 679 | 789 | – | 1 119 | 1 229 | 12 500 | 15 500 | – | ||||||||
Anzahl der Modelle | 10 | 20 | 8 |
Erste Reaktionen auf die Apple Watch waren sehr unterschiedlich. Walter Mossberg lobte die Benutzeroberfläche als „einfach und schlau“,[21] während Patrick Beuth in Zeit Online warnte, dass man erst abwarten müsse, wie alltagstauglich die Bedienung über die digitale Krone sei.[22]
Jana Stegemann schrieb in der Süddeutschen Zeitung, das Aussehen der Apple Watch sei „unpersönlich“ und die Uhr wirke am Handgelenk „wie ein rechteckiger Fremdkörper“.[23] Beuth war der Ansicht, dass das Gerät aus der Ferne klobig wirken könne.[22] David Pogue bei Yahoo Tech widersprach dem und meinte, sie sei deutlich kleiner und sehe besser aus als die meisten bisher vorgestellten Smartwatches.[15] Lauren Goode von Re/code bezeichnete die Apple Watch als „elegant“, sie sehe aus wie eine ganz normale Uhr und sei nicht übertrieben groß. Zudem lobte sie, dass das Gerät in zwei Größen vorgestellt wurde und so, im Gegensatz zu anderen Smartwatches, Männer und Frauen anspreche.[24]
Nach der Vorstellung wurde die Apple Watch im Rahmen der Paris Fashion Week präsentiert. Im November 2014 war sie auf dem Cover der chinesischen Ausgabe der Modezeitschrift Vogue abgebildet.[25]
Die Apple Watch wurde am 27. Februar 2015 in München mit dem iF Design Award 2015 in Gold ausgezeichnet.[26][27]
Kurz nach Einführung der Apple Watch berichtete Die Welt über in eigens durchgeführten Tests ausgemachte Probleme. Demnach sei es gewöhnungsbedürftig, dass die Anzeige im Ruhezustand dunkel bleibt und die Zeit nicht umgehend angezeigt wird (um sie ablesen zu können, muss entweder das Handgelenk hochgehalten oder die Anzeige angetippt werden), was aber auf den zu hohen Stromverbrauch der Anzeige zurückzuführen sei.[28]
In der englischen Ausgabe der Financial Times schreibt ein Fachjournalist über seine Erfahrungen mit einer ihm zur Verfügung gestellten Apple Watch. So brauchte er mehrere Tage, um die für ihn als nützlich erachteten Funktionen („Apps“, Anwendungen) optimal einzustellen. In seinen Schlussfolgerungen stellte er fest, dass er keine sogenannte Killerapplikation außer der Zeitanzeige gefunden habe. Eine Killer-App sei für viele potentielle Käufer entscheidend, um diese Smartwatch anzuschaffen.[29]
Apple hatte in der Vergangenheit daran gearbeitet, für ihre Smartwatch die Marke iWatch zu schützen. Allerdings kam es dabei zu Problemen, besonders mit der geschützten Marke iSwatch des Schweizer Uhrenherstellers Swatch.[30]
Apple gab bislang noch keine offiziellen Verkaufszahlen für die Apple Watch bekannt.
This article uses material from the Wikipedia article "Apple Watch", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library