powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Barttasse (6208 views - Food Drinks Beverages)

Als Barttasse bezeichnet man eine Tasse für Männer, die innen – unterhalb der Stelle, wo beim Trinken der Mund gewöhnlich angesetzt wird – einen horizontalen Steg besitzen, der den Bart und das Wachs, das im 19. Jahrhundert zur Schnurrbartmodellierung verwendet wurde, vor der Benetzung durch das Getränk bzw. dem Aufweichen durch heißen Dampf schützen sollte. Barttassen wurden meist aus Porzellan hergestellt, seltener aus Steingut oder Silber. Verbreitet waren sie im englischen, französischen, deutschen und nordamerikanischen Kulturraum um 1860 bis 1920. Heute sind diese Teile durch das Wiederaufleben der Bärte begehrte Sammlerstücke. Es gibt Barttassen sehr bekannter Porzellanhersteller aus Derby, Meißen, Limoges oder Imari. Die erste bekannte Barttasse geht auf den englischen Töpfer Harvey Adams zurück, der diese Erfindung im Jahr 1860 machte. Er besaß eine Porzellanfabrik und hatte mit seiner Innovation großen Erfolg, so dass bald viele Töpfereien auf der ganzen Welt Barttassen nach seinem Vorbild herstellten.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Barttasse

Barttasse

Als Barttasse bezeichnet man eine Tasse für Männer, die innen – unterhalb der Stelle, wo beim Trinken der Mund gewöhnlich angesetzt wird – einen horizontalen Steg besitzen, der den Bart und das Wachs, das im 19. Jahrhundert zur Schnurrbartmodellierung verwendet wurde, vor der Benetzung durch das Getränk bzw. dem Aufweichen durch heißen Dampf schützen sollte. Barttassen wurden meist aus Porzellan hergestellt, seltener aus Steingut oder Silber.

Verbreitet waren sie im englischen, französischen, deutschen und nordamerikanischen Kulturraum um 1860 bis 1920. Heute sind diese Teile durch das Wiederaufleben der Bärte[1] begehrte Sammlerstücke.

Es gibt Barttassen sehr bekannter Porzellanhersteller aus Derby, Meißen, Limoges oder Imari.

Die erste bekannte Barttasse geht auf den englischen Töpfer Harvey Adams zurück, der diese Erfindung im Jahr 1860 machte. Er besaß eine Porzellanfabrik und hatte mit seiner Innovation großen Erfolg, so dass bald viele Töpfereien auf der ganzen Welt Barttassen nach seinem Vorbild herstellten.[2]

Nachweise

  1. [1] Focus - Haariger Trend
  2. [2] Barttasse.de - Geschichte der Barttasse


This article uses material from the Wikipedia article "Barttasse", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke