powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Hurricaneglas (7939 views - Food Drinks Beverages)

Ein Hurricaneglas ist ein hohes, bauchiges, geschwungenes Trinkglas mit einem kurzen Stiel, das zum Servieren von Cocktails verwendet wird. Es eignet sich insbesondere für Coladas, Batidas und andere tropische oder karibische Fancy-Drinks wie den gleichnamigen Cocktail Hurricane. Bezeichnungen für ähnliche Stielgläser mit geschwungenem Glaskörper, die teilweise synonym verwendet werden, sind Squallglas (dieses ist in der Regel etwas gedrungener und bauchiger), Squall Hurricane oder allgemein Fancy-Glas.Der Begriff „hurricane“ (englisch für Hurrikan, tropischer Wirbelsturm) erinnert an die oftmals geschwungene Glasröhre in Petroleumlampen, die im Englischen auch hurricane lamps genannt werden. Das Glas schützt die Flamme vor dem Wind, so dass die Lampen sogar im Sturm brennen. Typischerweise haben Hurricanegläser nur einen sehr kurzen, dicken Stiel, der Glaskörper ist schlank, geschwungen und sich nach oben tulpenförmig öffnend. Hurricanegläser sind in verschiedenen Größen erhältlich, geläufige Formen umfassen ca. 44 bis 70 cl.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Hurricaneglas

Hurricaneglas

Ein Hurricaneglas ist ein hohes, bauchiges, geschwungenes Trinkglas mit einem kurzen Stiel, das zum Servieren von Cocktails verwendet wird. Es eignet sich insbesondere für Coladas, Batidas und andere tropische oder karibische Fancy-Drinks wie den gleichnamigen Cocktail Hurricane. Bezeichnungen für ähnliche Stielgläser mit geschwungenem Glaskörper, die teilweise synonym verwendet werden, sind Squallglas (dieses ist in der Regel etwas gedrungener und bauchiger), Squall Hurricane oder allgemein Fancy-Glas.[1]

Der Begriff „hurricane“ (englisch für Hurrikan, tropischer Wirbelsturm) erinnert an die oftmals geschwungene Glasröhre in Petroleumlampen, die im Englischen auch hurricane lamps genannt werden. Das Glas schützt die Flamme vor dem Wind, so dass die Lampen sogar im Sturm brennen.

Typischerweise haben Hurricanegläser nur einen sehr kurzen, dicken Stiel, der Glaskörper ist schlank, geschwungen und sich nach oben tulpenförmig öffnend. Hurricanegläser sind in verschiedenen Größen erhältlich, geläufige Formen umfassen ca. 44 bis 70 cl.[1][2]

  1. a b Uwe Voigt: Das große Lehrbuch der Barkunde. Ein praktischer Leitfaden für Berufsbarkeeper, Barmeister und Barmanager. 2., überarbeitete Auflage, Matthaes Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-87515-018-6, S. 59.
  2. Das Volumen von Trinkgefäßen wird üblicherweise bis zum Rand gefüllt angegeben, ist also größer als das tatsächliche Fassungsvermögen im Gebrauch.


This article uses material from the Wikipedia article "Hurricaneglas", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke