Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung: Belege fehlen, in anderen Sprachen ist der Artikel wesentlich ausführlicher Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. |
Stockcar, auch Stock-Car oder Stock Car, bezeichnet in Amerika und Neuseeland eine in den 1930er Jahren während der Prohibition in den Vereinigten Staaten entstandene Art des Motorsports, die ursprünglich mit Serienfahrzeugen ausgetragen wurde. Der englische Begriff „stock“ bedeutet Lager, sodass „stockcar“ so viel wie „Auto aus dem Lager“ heißt und eben Serienfahrzeuge bezeichnet. Heute sind Veränderungen an den Wagen für den Renneinsatz erlaubt, insbesondere durch Optimierung des Gewichts, stärkere Motoren, Spoiler etc.
Verbreitet ist diese Rennsportart insbesondere in den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien und Neuseeland. Die Rennen werden überwiegend auf Ovalkursen ausgetragen, welche 400 m bis 2,66 km lang sind. Die größte und wichtigste Organisation der Rennen ist die NASCAR, nur werden die Rennen heute mit reinen Sportwagenprototypen, sogenannten Silhouettenfahrzeugen, ausgetragen, die nur noch äußerlich den Serienfahrzeugen ähneln, aber traditionell immer noch Stockcar genannt werden.
This article uses material from the Wikipedia article "Stockcar (Amerika)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus