powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Gießen (Urformen) (10866 views - Architecure & BIM & MEP)

Das Gießen ist ein Fertigungsverfahren bei dem Flüssigkeiten, Pasten oder Brei in Formen gefüllt werden und dort erstarren. Das Gießen zählt zur Hauptgruppe des Urformens. Definiert ist das Gießen als Urformen aus dem flüssigen, breiigen oder pastenförmigen Zustand. Am bekanntesten ist das Gießen von Metallen bei dem geschmolzenes Metall (Flüssigkeit) verwendet wird. In der DIN 8580 werden folgende Varianten ausdrücklich als Teil des Urformens erwähnt: Urformen aus dem flüssigen Zustand: Schwerkraftgießen Druckgießen Niederdruckgießen Stranggießen Urformen aus dem plastischen Zustand: Spritzgießen (für Kunststoffe) Urformen aus dem breiigen Zustand (z. B. Keramikschlicker) Gießen von Beton, Gips Gießen von Porzellan, Keramik (siehe Schlickerguss)Außerdem gibt es noch: Mineralguss zur Herstellung von Polymerbeton Mogultechnik für Lebensmittel Zahnmedizinisches Gießen ist beschrieben unter Einbettmasse
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Gießen (Urformen)

Gießen (Urformen)

Das Gießen ist ein Fertigungsverfahren bei dem Flüssigkeiten, Pasten oder Brei in Formen gefüllt werden und dort erstarren. Das Gießen zählt zur Hauptgruppe des Urformens. Definiert[1] ist das Gießen als Urformen aus dem flüssigen, breiigen oder pastenförmigen Zustand.

Am bekanntesten ist das Gießen von Metallen bei dem geschmolzenes Metall (Flüssigkeit) verwendet wird.

In der DIN 8580 werden folgende Varianten ausdrücklich als Teil des Urformens erwähnt:

Außerdem gibt es noch:

  1. Fritz Klocke: Fertigungsverfahren 5 – Gießen, Pulvermetallurgie, Additive Manufacturing, 4. Auflage, Springer, 2015, S. 2.


This article uses material from the Wikipedia article "Gießen (Urformen)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM Bibliothek, BIM Familie, BIM Katalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM Familien Erzeugung, 3D, Download, MEP BIM Produkt e Bibliothek