powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Golpeador (4074 views - Music)

Ein golpeador bezeichnet ein aus Kunststoff gefertigtes Formteil, das bei Flamenco-Gitarren (also modifizierten Konzertgitarren) insbesondere bei über bzw. unter dem Schallloch angebracht wird. Der golpeador ermöglicht dem Gitarristen die perkussive Spieltechnik Golpe zu verwenden, ohne Schäden an der Decke des Gitarrenkorpus zu verursachen. Ein selbstklebender Golpeador kann meist auf die gewünschte Form geschnitten werden. Manche Produkte lassen sich nachträglich abziehen und wiederverwenden. Auch andere Gitarren wie Westerngitarren, elektrische Gitarren und Bässe verwenden ein Schlagbrett, häufig auch mit den englischen Begriffen pickguard bzw. scratchplate bezeichnet, das sich aber von der Form und meist auch von den Materialien von einem golpeador unterscheiden.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Golpeador

Golpeador

Ein golpeador bezeichnet ein aus Kunststoff gefertigtes Formteil, das bei Flamenco-Gitarren (also modifizierten Konzertgitarren) insbesondere bei über bzw. unter dem Schallloch angebracht wird. Der golpeador ermöglicht dem Gitarristen die perkussive Spieltechnik Golpe zu verwenden, ohne Schäden an der Decke des Gitarrenkorpus zu verursachen. Ein selbstklebender Golpeador kann meist auf die gewünschte Form geschnitten werden. Manche Produkte lassen sich nachträglich abziehen und wiederverwenden.

Auch andere Gitarren wie Westerngitarren, elektrische Gitarren und Bässe verwenden ein Schlagbrett, häufig auch mit den englischen Begriffen pickguard bzw. scratchplate bezeichnet, das sich aber von der Form und meist auch von den Materialien von einem golpeador unterscheiden.



This article uses material from the Wikipedia article "Golpeador", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit