powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rohrabschneider (6739 views - Tooling)

Ein Rohrabschneider, Rohrschneider oder Rollenschneider ist ein Handwerkzeug zum Trennen von Metallrohren. Es besteht aus einem C-förmigen Träger (ähnlich einer einfachen Schraubzwinge mit unbeweglichem Spannarm). An den gegenüberliegenden Schenkeln sind zwei Rollen und ein Schneiderädchen gelagert. Durch eine Gewindespindel kann der dazwischenliegende Abstand verändert werden. Um ein Rohr zu trennen, wird das Werkzeug ganz geöffnet und das Rohr eingelegt. Das Schneiderädchen wird nun mit der Gewindespindel gegen das Rohr gepresst. Dreht man jetzt den Rohrabschneider radial um das Rohr, entsteht nach und nach eine Kerbe. Diese Prozedur wird solange wiederholt, bis das Rohr abgetrennt ist. Verwendung findet dieses Werkzeug zum Beispiel bei Wasser- und Heizungsinstallationen. Am Griff des Werkzeuges ist häufig eine Art Senker eingebaut, mit dem die Schnittstellen innen entgratet werden können. Für das Entgraten außen gibt es weiteres Werkzeug. Der Rohrabschneider mit Schneiderädchen kann auch für Kunststoffrohre verwendet werden.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Rohrabschneider

Rohrabschneider

Rohrabschneider

Ein Rohrabschneider, Rohrschneider oder Rollenschneider ist ein Handwerkzeug zum Trennen von Metallrohren. Es besteht aus einem C-förmigen Träger (ähnlich einer einfachen Schraubzwinge mit unbeweglichem Spannarm). An den gegenüberliegenden Schenkeln sind zwei Rollen und ein Schneiderädchen gelagert. Durch eine Gewindespindel kann der dazwischenliegende Abstand verändert werden.

Um ein Rohr zu trennen, wird das Werkzeug ganz geöffnet und das Rohr eingelegt. Das Schneiderädchen wird nun mit der Gewindespindel gegen das Rohr gepresst. Dreht man jetzt den Rohrabschneider radial um das Rohr, entsteht nach und nach eine Kerbe. Diese Prozedur wird solange wiederholt, bis das Rohr abgetrennt ist. Verwendung findet dieses Werkzeug zum Beispiel bei Wasser- und Heizungsinstallationen.

Am Griff des Werkzeuges ist häufig eine Art Senker eingebaut, mit dem die Schnittstellen innen entgratet werden können. Für das Entgraten außen gibt es weiteres Werkzeug. Der Rohrabschneider mit Schneiderädchen kann auch für Kunststoffrohre verwendet werden.



This article uses material from the Wikipedia article "Rohrabschneider", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing