Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ein Geschäftsreiseflugzeug (oder auch Geschäftsflugzeug) ist ein Flugzeug, das von Geschäftsreisenden anstatt eines Linienflugs oder anderer Verkehrsmittel im Geschäftsflugverkehr eingesetzt wird.
Die Spanne der Größe von Geschäftsflugzeugen reicht vom Propellerflugzeug mit einem oder zwei Motoren und vier Sitzen (zum Beispiel von Cessna 172 oder Piper PA-28) über Turboprop-Maschinen (zum Beispiel Beechcraft King Air) bis zu einem auf der Boeing 737 basierenden Boeing Business Jet oder einem auf dem Airbus A319 basierenden Airbus Corporate Jetliner. In sehr geringen Stückzahlen, insbesondere auch für Regierungen, werden auch größere Flugzeuge wie Airbus A340, Boeing 747 oder gar Airbus A380 zu Geschäftsreiseflugzeugen umgebaut.
In den 1950er Jahren baute William P. Lear zunächst Lockheed Model 18 Lodestar Maschinen in Learstar Geschäftsreiseflugzeuge um. Ende der 1950er Jahre entwickelte er dann die Idee zu einem zweistrahligen Geschäftsreiseflugzeug, das ab 1963 als Learjet 23 bekannt wurde und vom Konzept her viele Nachahmer fand. Der erste Learjet hatte nur vier Passagiersitze.
Sehr weit verbreitet sind die Flugzeuge der Cessna-Citation-Reihe; die Citation X+ war lange Zeit das schnellste Geschäftsreiseflugzeug auf dem Markt, wurde aber von der Gulfstream G650 abgelöst. Beliebt sind aber auch die etwas größeren (und teureren) Jets der Firma Gulfstream Aerospace oder die Falcon-Serie von Dassault Aviation sowie die Jets der Challenger- und Global-Serien der Firma Bombardier Aerospace.
Geschäftsreiseflugzeuge mit Strahltriebwerken werden nach bestimmten Kategorien eingeteilt, beispielsweise wie hier durch den Triebwerkhersteller Rolls-Royce.[1]
Klasse | Kategorie | MTOW | Flugzeugbeispiel | Betriebskostenbeispiel (pro Stunde)[2] |
Bild |
---|---|---|---|---|---|
Microjet | Very Light Jet (VLJ) | 5.000 – 10.000 lbs (~2.250 – ~4.500 kg) |
Cessna Citation Mustang | USD 850 | |
Entry level | Light jet | 10.000 – 13.000 lbs (~4.500 – ~5.900 kg) |
Beechcraft Premier I | USD 1.400 | |
Light | Business jet | 13.000 – 20.000 lbs (~5.900 – ~9.050 kg) |
Learjet 40 | USD 1.800 | |
Light Medium | Midsize jet | 20.000 – 33.000 lbs (~9.050 – ~15.000 kg) |
Gulfstream G100 | USD 2.000 | |
Medium | Midsize jet | 33.000 – 50.000 lbs (~15.000 – ~22.650 kg) |
Gulfstream G200 | USD 2.500 | |
Long range | Long range jet | 50.000 – 80.000 lbs (~22.650 – ~36.250 kg) |
Gulfstream G400 | USD 4.000 | |
Very long range | Very long range jet | 80.000 – 100.000 lbs (~36.250 – ~45.350 kg) |
Gulfstream G650 | USD 4.000 | |
Bizliner | Very long range jet | > 100.000 lbs (> ~45.350 kg) |
BBJ, ACJ | USD 6.000 |
Die höheren Kosten dieses Transportmittels werden dabei im Idealfall kompensiert durch
Ein weiterer Vorteil von Geschäftsflugzeugen ist, dass sie auf Regionalflugplätzen starten und landen können; damit entfällt ein aufwändiges Umsteigen.
Es gibt mehrere Konzepte zum Betrieb und zur Nutzung von Geschäftsflugzeugen:
Zukünftig könnte mit Überschall-Geschäftsreiseflugzeugen eine ganz neue Typenklasse entstehen. Aufgrund der Schwierigkeiten wurden zwar bereits zahlreiche Projekte wie die Suchoi S-21 oder die Tu-444 vorzeitig abgebrochen, allerdings wird an anderen Projekten wie dem Aerion AS2 oder HyperMach SonicStar weiter aktiv gearbeitet.[3]
This article uses material from the Wikipedia article "Geschäftsreiseflugzeug", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht