powered by CADENAS

Social Share

Dilophosaurus (13260 views - Animals)

Dilophosaurus (gr. „Zweikammechse“) ist eine Gattung theropoder Dinosaurier, die während des frühen Unterjura (Sinemurium) gelebt hat. Die Typusart Dilophosaurus wetherilli ist im Süd-Westen der USA aus der Kayenta Formation nachgewiesen. Es gibt jedoch auch fossile Hinweise auf eine Verbreitung der Gattung in Eurasien, zum Beispiel durch die nicht allgemein anerkannte Art Dilophosaurus sinensis aus der Volksrepublik China.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dilophosaurus

Dilophosaurus

Dilophosaurus

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Sebastian Bergmann from Siegburg, Germany).

Dilophosaurus

Schädelrekonstruktion von Dilophosaurus im kanadischen Royal Tyrrell Museum

Zeitliches Auftreten
Unterjura (Sinemurium)
199,3 Mio. Jahre
Fundorte
Systematik
Dinosaurier (Dinosauria)
Echsenbeckensaurier (Saurischia)
Theropoda
Tetanurae
Coelophysoidea
Dilophosaurus
Wissenschaftlicher Name
Dilophosaurus
Welles, 1954
Arten
  • Dilophosaurus wetherilli
  • ?Dilophosaurus sinensis
  • ?Dilophosaurus breedorum

Dilophosaurus (gr. „Zweikammechse“) ist eine Gattung theropoder Dinosaurier, die während des frühen Unterjura (Sinemurium) gelebt hat.

Die Typusart Dilophosaurus wetherilli ist im Süd-Westen der USA aus der Kayenta Formation [1] nachgewiesen. Es gibt jedoch auch fossile Hinweise auf eine Verbreitung der Gattung in Eurasien, zum Beispiel durch die nicht allgemein anerkannte Art Dilophosaurus sinensis aus der Volksrepublik China.

Beschreibung

Dilophosaurus war wie seine Verwandten leicht gebaut. Bei der Länge von durchschnittlich sechs Metern wog er wahrscheinlich lediglich 500 Kilogramm. Sein Hals war lang und schlank.

Auch der mit großen Schädelfenstern versehene Kopf war leichtgewichtig. Außerdem war ein Teil des Oberkiefers hakenförmig nach vorne geknickt. Dieses Merkmal wiesen von den übrigen Theropoden nur einige andere Coelophysoiden sowie die Spinosaurier auf. Durch seinen leichten Körper und die langen Hintergliedmaßen war er vermutlich ein schneller, wendiger Raubsaurier, der seine Beute möglicherweise im Sprint erjagte. Seine Zähne waren schmal und lang und nicht für die Jagd auf große Beutetiere geeignet. Stattdessen nimmt man an, dass Dilophosaurus kleinere Dinosaurier wie Scutellosaurus erbeutete oder bei der Jagd auf größere Dinosaurier seine klauenbewehrten Extremitäten nutzte. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Dilophosaurus Fisch als Nahrung bevorzugte. Die anatomische Ähnlichkeit seines Schädels mit denen der ebenfalls piscivoren Spinosauriden scheint diese Annahme zu bekräftigen.

Das Auffälligste an Dilophosaurus waren aber wohl die beiden namensgebenden Knochenkämme auf seinem Kopf. Für den Gebrauch als Waffe waren sie zu dünn und empfindlich. Hingegen könnten sie als geschlechtsspezifische Merkmale auffällig gefärbt gewesen sein und bei der Balz eine Rolle gespielt haben, etwa beim Imponiergehabe gegenüber Rivalen oder bei der Brautwerbung. Für diese Theorie spricht die Tatsache, dass einige Individuen kleinere Kämme aufweisen (Geschlechtsdimorphismus).

Entdeckung und Arten

Im Sommer 1942 entdeckte eine Forschergruppe um Samuel Paul Welles, geführt von einem Diné-Indianer als erste die Überreste eines Dilophosaurus in Arizona.[2] Das dort gefundene Fossil wurde zunächst der Gattung Megalosaurus zugeschrieben und als neue Art Megalosaurus wetherilli beschrieben.[3] Nach der Entdeckung eines weiteren Exemplares nahe der alten Fundstelle beschrieb Welles 1954 die neue Gattung Dilophosaurus mit der Art Dilophosaurus wetherilli und ordnete beide Funde darin ein. Das zweite Exemplar wies deutlich zwei Kopfkämme auf, diese anatomische Besonderheit war letztlich ausschlaggebend für die Einordnung von Dilophosaurus als eigene Gattung und deren Benennung.[4][3]

Später beschrieb man zwei weitere Arten, D. breedorum und D. sinensis. Der asiatische Dilophosaurus sinensis hatte im Vergleich zu Dilophosaurus wetherilli jedoch größere Schädelfenster und wesentlich stabilere Zähne und wird inzwischen als Synonym von Sinosaurus angesehen.[5] Die Einordnung von D. breedorum als eigenständige Art gilt ebenfalls als strittig, da diese Spezies sich von D. wetherilli nur geringfügig, vor allem in der Größe und Form und Doppelkamms unterscheiden würde.

Fußabdrücke, die Dilophosaurus zugeschrieben sind, wurden in Norditalien entdeckt.

Systematik

Dilophosaurus ist das namensgebende sowie das bekannteste Mitglied der umstrittenen Familie Dilophosauridae. Früher wurde Dilophosaurus oft als Bindeglied zwischen den Ceratosauriern und den Coelurosauriern gesehen. Nach aktuellen Studien war die Gattung ein Mitglied der Coelophysoidea und stand damit außerhalb von Ceratosauria und Tetanurae.[6]

Gekürztes Kladogramm nach Hendrickx und Mateus (2014)[7]:

  Theropoda 

Eoraptor


   

Herrerasaurus


   


Dilophosaurus


   

Coelophysis


   

Ceratosauria


   

Tetanurae








In der Populärkultur

Dilophosaurus erscheint im Roman DinoPark von Michael Crichton und in der Verfilmung Jurassic Park. Im Film wird Dilophosaurus als giftspuckendes Tier gezeigt, das eine abspreizbare Nackenkrause besitzt, ähnlich wie bei der heutigen Kragenechse. Es gibt allerdings weder für das Giftspucken noch für die Nackenkrause wissenschaftliche Anhaltspunkte. Ferner wird Dilophosaurus im Film wesentlich kleiner dargestellt, als es den Tatsachen entspricht.[8]

In der US-Serie Die Dinos ist die Mutter Fran Sinclair als Dilophosaurus dargestellt.

  1. S. P. Welles. 1954. New Jurassic dinosaur from the Kayenta Formation of Arizona. Bulletin of the Geological Society of America 65:591-598
  2. Sam Welles: Dilophosaurus Discovered. In: ucmp.berkeley.edu. University of California, Berkeley. 2007. Abgerufen am 17. November 2007.
  3. a b Sam Welles: Dilophosaurus Details. In: ucmp.berkeley.edu. University of California, Berkeley. 2007. Abgerufen am 17. November 2007.
  4. Robert Gay: New specimens of Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria: Theropoda) from the early Jurassic Kayenta Formation of northern Arizona. In: Western Association of Vertebrate Paleontologists annual meeting volume Mesa, Arizona. 1, 2001, S. 1.
  5. LiDa Xing, Phil R. Bell, Bruce M. Rothschild, Hao Ran, JianPing Zhang, ZhiMing Dong, Wei Zhang, Philip J. Currie: Tooth loss and alveolar remodeling in Sinosaurus triassicus (Dinosauria: Theropoda) from the lower jurassic strata of the Lufeng Basin, China. In: Chinese Science Bulletin. Bd. 58, Nr. 16, 2013, ISSN 1001-6538, S. 1931–1935, doi:10.1007/s11434-013-5765-7.
  6. Matthew T. Carrano, Roger B. J. Benson, Scott D. Sampson: The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda). In: Journal of Systematic Palaeontology. Bd. 10, Nr. 2, 2012, ISSN 1477-2019, S. 211–300, doi:10.1080/14772019.2011.630927.
  7. Christophe Hendrickx, Octávio Mateus: Torvosaurus gurneyi n. sp., the Largest Terrestrial Predator from Europe, and a Proposed Terminology of the Maxilla Anatomy in Nonavian Theropods. In: PLoS ONE. Bd. 9, Nr. 3, 2014, ISSN 1932-6203, S. e88905, doi:10.1371/journal.pone.0088905.
  8. J. Bret Bennington: Errors in the Movie „Jurassic Park“. In: American Paleontologist. Bd. 4, Nr. 2, 1996, ISSN 1066-8772, S. 4–7, online.
 Commons: Dilophosaurus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


This article uses material from the Wikipedia article "Dilophosaurus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus