Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Fatzgenfatz).
Eine Kräutermühle (auch Grinder, Crusher, Crunsher, Brösler, Häcksler oder Weedmaschine genannt) ist ein Gerät, das zum Zerkleinern von Kräutern verwendet wird. Die Mühlen werden in der Regel aus Kunststoff oder Holz, hochwertigere Modelle aus Metall oder Keramik gefertigt.
Eine Kräutermühle ist aus zwei runden Scheiben aufgebaut, die an der Seite kleine Stifte oder Klingen haben. In den Hohlraum, der sich beim Zusammenstecken zwischen den beiden Hälften bildet, wird das zu zerkleinernde Gut gelegt. Durch gegenläufiges Drehen wird das Kraut zerkleinert. In einigen Mühlen ist zusätzlich ein Fach für die Aufbewahrung des Mahlgutes vorhanden.
Mühlen dieser Art werden auch häufig zum Zerkleinern von Marihuana verwendet. In diesem Jargon werden diese Mühlen meist Grinder genannt. Einige dieser Grinder haben zur Gewinnung von Haschisch neben dem Fach für die zerkleinerten Kräuter ein weiteres, in dem durch ein sehr feinmaschiges Sieb, auch Pollinator genannt, der Blütenstaub aufgefangen wird.[1]
This article uses material from the Wikipedia article "Kräutermühle", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted