powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Shuriken (5760 views - Entertainment)

Unter dem Begriff Shuriken [ɕɯ.ɺi.keɴ] (jap. 手裏剣 shuriken, versteckte Handwaffe) versammeln sich alle kurzen japanischen Wurfwaffen. Eine dieser Waffen ist im allgemeinen Sprachgebrauch als Wurf- oder Ninja-Stern bekannt. Ob diese Geräte ausschließlich der Phantasie moderner 'NINJA-Fans' bzw. geschickter Filmprodu-zenten entspringen, ist nicht geklärt, denn alte Originale sind nicht zu finden. Natürlich gibt es auch keine schriftlichen Aufzeichnungen im alten Japan darüber, denn die NINJA waren eine Geheimorganisation, die völlig im Verborgenen arbeitete.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Shuriken

Shuriken

Shuriken

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (kaex0r).

Unter dem Begriff Shuriken [ɕɯ.ɺi.keɴ] (jap. 手裏剣 shuriken, versteckte Handwaffe) versammeln sich alle kurzen japanischen Wurfwaffen. Eine dieser Waffen ist im allgemeinen Sprachgebrauch als Wurf- oder Ninja-Stern bekannt. Ob diese Geräte ausschließlich der Phantasie moderner 'NINJA-Fans' bzw. geschickter Filmprodu-zenten entspringen, ist nicht geklärt, denn alte Originale sind nicht zu finden. Natürlich gibt es auch keine schriftlichen Aufzeichnungen im alten Japan darüber, denn die NINJA waren eine Geheimorganisation, die völlig im Verborgenen arbeitete.

Verwendung

Die Shuriken wurden laut Überlieferung in verborgenen Taschen in der Jacke oder im Hakama (Hosengewand, Reithose) mitgeführt; Bo-Shuriken wurden wie Stifte in der Rückenklappe des Hakama oder im Obi (Gürtel, Schärpe) geführt. Es sind Tragevarianten bekannt, bei denen Shuriken in Schlaufen oder gar an einem Stift aufgereiht im Obi transportiert wurden.

Shuriken können in der Hand eines geübten Werfers zu einer durchaus gefährlichen Waffe werden. Die Wurfentfernung beträgt je nach Beschaffenheit des Wurfobjekts und der Fähigkeit des Werfers wenige Meter, um ein stabilisiertes, kontrolliertes Auftreffen zu ermöglichen.

Manchmal wurden zusätzlich zur Schneid- bzw. Stichwirkung noch Gifte oder Pferdedung auf die Klingen gestrichen, so dass der Gegner, falls er die direkte Verletzung überlebte, meistens an einer Vergiftung bzw. Infektion starb oder zumindest daran erkrankte. Meistens wurden die Shuriken jedoch verwendet, um einen Verfolger aufzuhalten, so dass jener instinktiv vor dem Wurfgerätehagel, den ihm der betreffende Ninja entgegen schleuderte, Schutz suchte.

Erscheinungsformen

Es gibt verschiedene Versionen:

  • Sternförmig flach (車剣 sha-ken, „Rad-Klinge“, oder 平手裏剣 hira-shu-ri-ken, „flache Shuriken“). Verschiedene Größen und Sternformen, drei bis acht Spitzen.
  • Sternförmig. Querschnitt rund, keine Schneiden. nur angespitzt.
  • Bolzenförmig (Bo-Shuriken). Im Schnitt quadratisch mit spitzem Ort.
  • Klingenförmig. Normale Messerform.

Je nach Herstellung und Ryu (Schule, Stilform) variieren Gewicht, Klingenform und Gestaltung.

Sternförmige Wurfgeschosse

Scheiben- und sternförmige Wurfklingen haben häufig ein Loch in der Mitte. Laut Überlieferung wurden im mittelalterlichen Japan im Gefecht Münzen geworfen, die ein rhombusförmiges Loch hatten. Klingen mit Lochöffnungen erzeugen beim Flug je nach Größe des Lochs ein hohes Sirren oder Pfeifen, das die Gegner verwirrte, weil diese nicht wussten, woher die Klingen geflogen kamen.

Sonstige Modelle

Shaken und Bo-Shuriken wurden im Bündel oder einzeln geworfen. Ziele waren empfindliche, ungeschützte Regionen wie Gesicht, Hals oder Oberkörper, um eine schmerzhafte Ablenkung zu erzielen. Der Moment der Ablenkung konnte dann genutzt werden, um einen eigenen Vorteil zu gewinnen – sei es, dass die zu treffende Person versuchte auszuweichen, um sich zu schützen, oder durch den Treffer körperlich eingeschränkt wurde. In verschiedenen japanischen Kampftechniken wird gelehrt, nach dem Werfen zu flüchten oder – den Vorteil ausnutzend – das Gefecht mit einer Schwerttechnik fortzusetzen.

Gesetzliche Regelungen

Deutschland

Seit dem 1. April 2003 sind Wurfsterne in Deutschland gesetzlich verboten. Ob das Verbot nur dann gilt, wenn die Wurfsterne zur Gesundheitsschädigung bestimmt und geeignet sind und demnach als Sportgeräte nicht erfasst sind, ist juristisch umstritten.[1]

Dazu zwei kurze Auszüge aus dem WaffG (deutsches Waffengesetz):

WaffG Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4) Waffenliste
Der Umgang mit folgenden Waffen und Munition ist verboten:
...
1.3.3 sternförmige Scheiben, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung zum Wurf auf ein Ziel bestimmt und geeignet sind, die Gesundheit zu beschädigen (Wurfsterne);

Als „Umgang“ im Sinne dieses Gesetzes gilt:

WaffG §1 Gegenstand und Zweck des Gesetzes
(3) Umgang mit einer Waffe oder Munition hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt, damit schießt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt.

Österreich

Das österreichische Waffengesetz ist dazu sehr liberal. Sollten Gegenstände jedoch als Kriegsmaterial gelten, so fallen sie lt. Waffengesetz unter die verbotenen Waffen.[2] In der Vergangenheit waren Shuriken bereits Gegenstand einer gerichtlichen Einziehung, um deren spezifischer Gefährlichkeit entgegenzuwirken.[3]

Schweiz

In der Schweiz fallen Shuriken laut Art. 4 des Waffengesetzes in die Kategorie „Geräte, die dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen“. Erwerb und Tragen in der Öffentlichkeit sind verboten, nicht aber der Besitz.

  • Michael Finn: Art of Shuriken Jutsu. Paul Crompton, UK, 1983.
  • Billy Hammond: Shuriken jutsu: The Japanese art of projectile throwing. A.E.L.S, Japan, 1985
  • Eizo Shirakami: Shurikendo: My study of the way of Shuriken. Paul H. Crompton, London 1985
  • Chikatoshi Someya: Shuriken Giho. Airyudo, Japan, 2001
  • Chikatoshi Someya: Shuriken-Jutsu Nyumon. 1980
  • Chikatoshi Someya: Shuriken. 2001
  • Yasuyuki Ôtsuka: Shuriken Jutsu no Susume. 2004
  • Wolfgang Ettig: Shuriken, die Wurfsterne. H. Velte, Sport-Buch-Verlag, 1982, ISBN 978-3-923473-00-7.

Weblinks

 Commons: Shuriken – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Bernd Heinrich, in: Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl. 2013, § 2 WaffG, Rn. 14.
  2. Österreichisches Waffengesetz 1996, Abschnitt 3 §17 (Quelle: http://www.iwoe.at)
  3. RIS-Justiz; Rechtssatznummer RS0082019


This article uses material from the Wikipedia article "Shuriken", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment