powered by CADENAS

Social Share

Modellautomobil (15736 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Ein Automodell oder Modellauto ist die verkleinerte Nachbildung eines Autos. Der Zusammenbau solcher Modelle wird im Rahmen des Modellbaus verbreitet als Hobby betrieben. Für jeden Bereich gibt es aber auch fertige Modelle zu kaufen. Der Automodellbau gliedert sich in mehrere Bereiche.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Modellautomobil

Modellautomobil

Ein Automodell oder Modellauto ist die verkleinerte Nachbildung eines Autos. Der Zusammenbau solcher Modelle wird im Rahmen des Modellbaus verbreitet als Hobby betrieben. Für jeden Bereich gibt es aber auch fertige Modelle zu kaufen.

Der Automodellbau gliedert sich in mehrere Bereiche.

Standmodelle

BMW Z8 von Maisto
BMW M3 von Kyosho

Standmodelle sind möglichst genau dem Original nachempfunden. Automodelle sind vorwiegend fertig gebaut und montiert. Das Grundmodell besteht in den größeren Maßstäben fast immer aus Metall, die Anbauteile (Fensterscheiben, Scheinwerfer, Reifen, Scheibenwischer usw.) sind meist aus Kunststoff. Modelle in 1:87 und kleiner werden in der Regel ganz aus Kunststoff gefertigt. Sehr feine Teile, wie Kühlergrills oder auch Scheibenwischer, sind aus Fotoätzteilen. Rennwagenmodelle werden meistens mit Nass-Schiebebildern beklebt, um den authentischen Rennlook wiederzugeben.

Es gibt weltweit mehr als hundert Hersteller für Automodelle, dazu kommen noch unzählige Kleinserienhersteller. Sie stellen Modelle in kleinen Serien (10 bis 100 Stück) her, oftmals wird das Modell hierbei aus Resine hergestellt, nicht wie bei den Großserienherstellern aus Kunststoff oder Metall.

Automodelle werden, grob geordnet, nach Vorbildtypen, Modellherstellern und/oder Maßstabsklassen gesammelt.

Im deutschsprachigen Raum herrschen die Maßstäbe 1:87 (Nenngröße H0), 1:43 (Nenngröße 0) und 1:18 vor. Im Bereich der Nutzfahrzeugmodelle (Baumaschinen, Lkw und Busse) ist der Maßstab 1:50 weit verbreitet (u. a. Conrad, NZG, Joal, Tekno, Corgi usw.). Weitere nennenswerte Maßstäbe sind 1:8, 1:12, 1:32 (insbesondere landwirtschaftliche Modelle), 1:64, 1:120 (Nenngröße TT) und 1:160 (Nenngröße N).

1:18

Der klassische Maßstab für „große“ Modelle ist 1:18. Die Modelle werden vor allem in Europa und Nordamerika gesammelt, wo auch die Schwerpunkte des Modellangebotes liegen. Daneben gibt es einen chinesischen Inlandsmarkt, dessen Modelle aber – obwohl es auch außerhalb erhältliche Vorbilder sind – nur selten außerhalb angeboten werden. Besonders hoch detaillierte Modelle in diesem Maßstab bestehen aus weit über 1000 Einzelteilen, und selbst in den untersten Preisklassen sind zu öffnende Türen und Motorhauben sowie eine Lenkung üblich. Viele Modelle haben zudem eine Federung und einen zu öffnenden Kofferraum.

Hersteller von 1:18-Modellen sind unter anderem Minichamps, AutoArt, Kyosho, Yat Ming, CMC, Norev, Revell, Sun Star, Bburago, Hot Wheels, Maisto, Welly, FrontiArt oder Ricko. Einige 1:18-Modelle entstehen auch als Werbemodelle für die Vorbildhersteller.

1:24

Der Sammlermaßstab 1:24 hat seinen Ursprung in den USA und wird auch heute noch vorwiegend dort gesammelt. Etwa seit dem Jahr 2003 ist auch in Deutschland eine erhebliche Steigerung der Nachfrage an Modellen in 1:24 zu verspüren - hauptsächlich bedingt durch den momentanen Trend zu Tuning-Modellen (z. B. von Jada), die hauptsächlich in 1:24 angeboten werden. Bei 1:24-Modellen sind in der Regel die Türen und die Motorhaube zu öffnen.

Modelle dieses Maßstabs passen am ehesten zu einer Gartenbahn der Nenngröße IIm und werden daher auch für diesen Bereich nachgefragt.

Daneben ist der Maßstab 1:24 im Modellbau von Standmodellen aus Plastik oder Resine verbreitet. Hier sind vor allem die Modelle von Tamiya aus Japan und Revell zu nennen.

1:43

1:43 ist der Maßstab mit der größten Auswahl an Modellen und auch der insgesamt größten Sammlergemeinde. Er gilt als der (sogenannte) internationale Sammlermaßstab und wird eigentlich fast überall auf der Welt hergestellt und gesammelt. Insbesondere japanische Vorbilder sind oft nur in 1:43 zu bekommen.

1:43 war in den 1970er und 1980er Jahren vielfach hauptsächlich als „Spielzeug“, z. B. bei Gama und Solido, im Angebot. Viele interessante und hochwertigere Modelle gab es bis in die 1990er Jahre meist nur in Kleinserie oder als Bausatz bei speziellen Herstellern. Inzwischen gibt es ein sehr großes und oft in direkter Zusammenarbeit mit den Vorbildherstellern entwickeltes Sortiment. Die Modelle sind dabei wesentlich detaillierter, aber auch teurer als die früheren Spielzeugmodelle.

1:64

Die im Allgemeinen oft als „Matchboxautos“ bezeichneten Automodelle im Maßstab um 1:64 (die „Spielzeugautos“ variieren grob zwischen 1:52 und 1:67) erfreuen sich besonders bei Kindern großer Beliebtheit. Deswegen entspringen diese, meist aus Metall- und Plastikteilen gefertigten, Modelle oft der Fantasie beziehungsweise orientieren sich frei an realen Vorbildern. Natürlich gibt es ebenso sich eng am Vorbild orientierende Modelle. Wichtige Hersteller sind z.B.: Siku, Matchbox, Hot Wheels und Majorette. Ein großer Unterschied zu Modellautos im Maßstab 1:43 besteht auch darin, dass hierbei die Möglichkeit, mit dem Auto zu spielen, für Kinder im Vordergrund steht, auf Detailtreue wird nicht so viel Wert gelegt. So lassen sich bei Matchbox, Siku, usw. generell die Fahrzeuge bewegen, d.h., die Räder drehen sich. Dies ist bei 1:43-Modellen keine zwingende Voraussetzung, bei Resin-Modellen ist es oftmals gar nicht möglich, die Räder überhaupt zu drehen, oder aber sie sind sehr unrund und "eiern".

Seit einigen Jahren werden im Maßstab 1:64 außer Spielzeug- auch Sammlermodelle angeboten. Die in China produzierten und unter der US-amerikanischen Marke "Code 3" vertriebenen Feuerwehrmodelle sind fein detailliert und für Kinderhände eher ungeeignet.

1:87

Audi 100 und Audi A8 der Marke Rietze im Maßstab 1:87

Modelle im Maßstab 1:87 dienten ursprünglich als Ausstattung für Modelleisenbahnen der Nenngröße H0, haben sich aber vor allem im deutschsprachigen Raum zu einem eigenen Sammelgebiet entwickelt. Die Modelle bestehen meist ganz aus Kunststoff. Seit dem Jahr 2000 gibt es aber auch einige Modelle in Metall. Auch in diesem Maßstab gibt es Werbemodelle einiger vor allem deutscher Automobilhersteller.

Die Hersteller Brekina, Busch, Herpa, Rietze und Wiking sind nur einige wichtige Hersteller von Kunststoff-Modellen in diesem Maßstab.

Metallmodelle in 1:87 gab es von Schuco in Form der Piccolo-Serie schon in den 1950er Jahren. Die damals in ihrer Detaillierung durchaus mit Kunststoff-Modellen vergleichbaren Modelle wurden in der Folgezeit von diesen völlig vom Markt verdrängt und nur noch als Replikas für Sammler angeboten.

Etwa seit 2000 stellen jedoch unter anderem die chinesischen Hersteller Welly und Highspeed wieder Die-Cast-Modelle in 1:87 her. Die Modelle von Highspeed werden in Europa vor allem von Schuco (als Edition 1:87) vertrieben. Die Modelle von Welly wurden bis 2007, soweit sie nicht zu Highspeed-Entwicklungen redundant waren, ebenfalls von Schuco, seitdem komplett von Vollmer vertrieben. Daneben sind einige dieser Modelle auch unter anderen Marken, teilweise als Werbemodelle verschiedener Branchen im Handel. Details, die die Druckgussfertigung überfordern würden, werden aus Kunststoff ergänzt. Die Modelle sind preislich deutlich unter den Kunststoff-Modellen angesiedelt, wobei die Detaillierung deutlich einfacher bleibt. Darüber hinaus „ersaufen“ besonders bei leuchtenden Farben die Details in der Tauchlackierung. Nach einem ähnlichen Konzept arbeiten mehrere, vor allem im US-amerikanischen Markt tätige Hersteller wie Classic Metal Works oder Model Power.

Unterschiedliche Maßstäbe

Seit Anfang der 2000er Jahre sind Nostalgiemodelle aus Blech weltweit auf dem Markt. Diese Blechmodelle, meist Oldtimer-Modelle, werden aus Weißblech hauptsächlich in China hergestellt. Sie werden in unterschiedlichen Maßstäben angeboten, sind handgefertigt, mit Finish auf Alt getrimmt und werden zwischenzeitlich gesammelt und auch zur Dekoration verwendet.

Funktionsmodelle

Funktionsmodelle sind ähnlich ausgeführt wie Standmodelle. In Bezug auf Originaltreue werden jedoch Abstriche in Kauf genommen, um das Modell mittels Fernsteuerung oder als Slotcar auf der Autorennbahn betreiben bzw. einige Funktionen ausführen zu können. Die bekanntesten Hersteller sind Carrera, Ninco, Fly, Scalextric und SCX.

Wettbewerbsmodelle

Angetrieben durch Elektro- oder Verbrennungsmotoren, mit denen seit mehr als 30 Jahren in den unterschiedlichsten Klassen weltweit Wettbewerbe ausgetragen werden. Obwohl nicht immer originalgetreu, gibt es durchaus Modelle die optisch sehr ansprechend aussehen. Natürlich finden sich je nach Klasse (z.Beispiel Speedmodelle) auch reine Zweckbauten.

Der Hyracer ist das erste wasserstoffbetriebene Modellfahrzeug der Welt.

Veredelte Modellautomobile

Tuning ist nicht nur im Bereich der echten Automobile möglich. Auch im Modellauto-Segment ist es ein beliebtes Hobby. Seine Verbreitung wurde vor allem durch Modellautohersteller wie Jadatoys und in neuerer Zeit auch Maisto vorangebracht. Auch der 2001 erschienene Kinofilm The Fast and the Furious weckte die Begeisterung vieler für das Tuning und somit auch für die entsprechenden Miniaturmodelle.

Modellauto-Tuning ist vor allem im Maßstab 1:18 weit verbreitet. Dieser an Detail-Fülle kaum zu überbietende Maßstab bietet die meisten Möglichkeiten für Modifikationen. Als Basis für das Tuning werden meist fertige Metall-Modellautos herangezogen, seltener Plastikbausätze. Diese Basismodelle werden auseinandergebaut und nach dem Umbau wieder zusammengefügt. Modifikationen werden oft an den Felgen, der Karosserie und Lackierung sowie am Innenraum vorgenommen. Tuningteile sind in vielen Online-Modellautoshops erhältlich.

Siehe auch


Alfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback ConceptAutomobilsportBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2009)BMW MBMW M3Bugatti ChironBugatti Veyron 16.4Buggy (automobile)OmnibusCampervanAutomobilAutositzCorvetteCorvette C2Chevrolet Corvette C6.RChopper (Motorrad)Chrysler Hemi engineConcept carCustom CarCustombikeDeLorean DMC-12Dodge ViperDucati DiavelFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFord CortinaFord GTFrontantriebHarley-DavidsonHonda NSX (2016)Hot RodJeep Cherokee (XJ)Jeep CJLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLogging truckMcLaren MP4-12CMcLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz W 198Mercedes-Benz A-KlasseMercedes-Benz S-KlasseMercedes-Benz SLK-KlasseMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W 06Pagani HuayraPagani ZondaPeugeot 207Porsche 550Porsche 911Production car speed recordShelby MustangZündkerzeSportwagenLenkradAutoreifenAnhängerLastkraftwagenKleintransporterVespaViper engineAllradantriebFahrgestellBucket seatTesla, Inc.OldtimerMorgan ThreewheelerFiat Nuova 500ElektrofahrzeugPendulum carVintage carLimousineAlternative AntriebstechnikAutomobildesignBatmobilSpyker C8Tata MotorsMonstertruckZastava 750Muscle-CarStockcar (Amerika)Stirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacelGran TurismoOberklasseCoupéTourenwagenFunkferngesteuertes ModellautoNitro engineOff-roadingFerrari Dino 246F1Lexus ISCompact executive carKompaktklasseMittelmotorMittelklasseSport compactNASCARKoenigsegg AgeraRenault TwizyElektroautoPlug-in electric vehicleLeichtfahrzeugInternationale Automobil-AusstellungMcLaren AutomotiveFormel 3FormelsportMonopostoAuto-Union-RennwagenGeschichte der Großen Preise vor 1950Road racingFormel 2WAS-2121 NiwaFiat 500 (2007)BMW M6BMW 6erHoverboardHovercarDreirad#Threewheeler und KabinenrollerVehicle frameShow carAuto showRC-ModellbauAutomobile roof

This article uses material from the Wikipedia article "Modellautomobil", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus