powered by CADENAS

Social Share

Verilog (11397 views - EDA & PCB (Electronics))

Verilog HDL ist neben VHDL die weltweit meistgenutzte Hardwarebeschreibungssprache.
Go to Article

Verilog

Verilog

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:
Es fehlen sämtliche Information und Beispiele zum Einsatz bei analogen Schaltungen in der Simulation und Verfikation. Zudem wären Softwareiplementierung hilfreich. WikiDienst ?! 02:55, 19. Mär. 2013 (CET)
Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst.

Verilog HDL ist neben VHDL die weltweit meistgenutzte Hardwarebeschreibungssprache.

Geschichte

Verilog HDL wurde 1983/84 von Phil Moorby bei Gateway Design Automation ursprünglich als Simulationssprache entworfen. Der zweite wichtige Einsatzbereich ist die Synthese digitaler Schaltungen. Gateway Design Automation wurde 1990 von Cadence Design Systems aufgekauft. Cadence war nun Besitzer der Rechte an Verilog und des Logiksimulators Verilog-XL.

Parallel zu Verilog HDL wurde die Beschreibungssprache VHDL immer populärer, und Cadence entschied 1995, Verilog in einen freien Standard umzuwandeln, verwaltet von der Organisation Open Verilog International (OVI, auch bekannt als Accellera). Verilog wurde beim IEEE eingereicht und im selben Jahr als IEEE Standard 1364–1995 (Verilog-95) verabschiedet.

Durch Zusammenführen von Verilog-A (Modellierungssprache für analoge Schaltungen) und Verilog zu Verilog-AMS steht seit 1998 (erste Version) auch eine relativ leistungsfähige Sprache für Analog/Mixed-Signal-Designs zur Verfügung. Für den Analogbereich stehen jedoch keine Synthese-Tools zur Verfügung. Für den Digitalbereich lieferte Synopsys bereits 1988 ein Synthese-Werkzeug für Verilog aus.

Aufgrund von Einschränkungen, die von den Nutzern bemängelt wurden, veröffentlichte die IEEE im Jahr 2001 eine Erweiterung des Standards unter der Bezeichnung IEEE Standard 1364–2001, bekannt als Verilog 2001.

Im Juni 2002 erschien SystemVerilog 3.0, eine Erweiterung für den IEEE Standard 1364–2001. Mit SystemVerilog war es nun möglich, Hardware nicht nur zu beschreiben, sondern auch elegant zu verifizieren. Verilog wurde somit durch SystemVerilog zur ersten Hardware-Beschreibungs- und Verifikationssprache (englisch Hardware Description and Verification Language, kurz HDVL genannt). Auch in den letzten Jahren wurden ständig Spracherweiterungen vorgenommen.

Funktionsweise

Verilog HDL erlaubt es, Hardware (z. B. ICs) auf einer höheren Abstraktionsebene zu beschreiben, als es mit einem Schematic-Entry-Programm möglich wäre. Die Architektur, das Verhalten und niedrigere Abstraktionslevel auf Gatterebene können beschrieben werden.

Beispiel für ein Und-Gatter (and gate)

// Dies ist ein Verilog HDL Kommentar

// Deklaration der Variablen als einfache Leitung
wire result, a, b;

// Es gibt 3 Varianten, um ein (bitweises) UND-Gatter zu beschreiben
// Möglichkeit 1
assign result = a & b; // kontinuierliche Zuweisung

// Möglichkeit 2
and instanzname(result,a,b); // Instanzierung eines vorhandenen Moduls (hier ein eingebautes primitive)

// Möglichkeit 3
always@(a or b) // Verhaltensbeschreibung
//reagiert auf jede Änderung von a oder b (Bei kombinatorischer Logik)
 begin
 result = a & b;
 end

always@(a or b) // alternative Verhaltensbeschreibung
//reagiert auf jede Änderung von a oder b (Bei kombinatorischer Logik)
 begin
 if (a) then result = b;
 else result = 1'b0;
 end

Beispiel für eine Verhaltensbeschreibung eines Flipflops (synthetisierbar)

// Deklarationen
reg register_value; // als Register oder Speichervariable
wire reset, clock, set, en, datain; // als Leitung

// Flipflop mit asynchronem Rücksetzen, synchronem Setzen und synchronem Enable
always @(posedge clock or negedge reset)
begin
// Register reagiert auf positive clock-Flanke oder fallende reset-Flanke.
 if (!reset) //asynchrones Rücksetzen, wenn reset = LOW
 register_value <= 1'b0;
 else if (set) // synchrones Setzen, wenn set = HIGH
 register_value <= 1'b1;
 else if (en) // synchrones Übernehmen des Wertes von datain, wenn en = HIGH
 register_value <= datain;
end

Neben den Beschreibungsmöglichkeiten für Hardware bietet Verilog HDL auch Merkmale aus anderen Sprachen, die z. B. für das Debugging oder für die Bereitstellung einer Testumgebung genutzt werden können. So ist es beispielsweise möglich, Textmeldungen auszugeben.

 module hello; // Module Deklaration mit dem Schlüsselwort "module" <name>;
 initial $display (Hallo Welt); // Einmalig ausführen, $display ist vergleichbar mit printf in C
 endmodule // Module ende Deklaration mit dem Schlüsselwort endmodule

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



This article uses material from the Wikipedia article "Verilog", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

EDA & PCB (Electronics)

Electronics, Electro, EDA, PCB, Circuit, Schematics