Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (Philntech (Diskussion)).
Dieser Artikel behandelt die freie Software. Zur kommerziellen Software siehe KiCAD (Elektrotechnik). |
KiCad | |
---|---|
Screenshot der aktuellen Version 4.0.0 | |
Basisdaten | |
Entwickler | Jean-Pierre Charras |
Aktuelle Version | 4.0.7 (28. August 2017[1]) |
Betriebssystem | Linux, Windows ab 2000, macOS |
Programmiersprache | C++ |
Kategorie | EDA |
Lizenz | GPL |
deutschsprachig | ja |
KiCad |
KiCad ist ein freies CAD-Programmpaket zur Erstellung von elektronischen Leiterplatten. Es wird von einer Gruppe von freiwilligen Entwicklern und zwei Wissenschaftlern des CERN entwickelt und steht unter GPL-Lizenz. Neben dem Quellcode wird KiCad für Linux, Microsoft Windows und OS X als vorkompiliertes Paket angeboten.
Der Initiator des Projektes, Jean-Pierre Charras, ist Wissenschaftler am Laboratoire des Images et des Signaux (LIS) in Grenoble, Frankreich und Lehrer am IUT de Saint-Martin-d’Hères. Derzeitiger Projektleiter (Maintainer) ist Wayne Stambaugh[2].
KiCad beinhaltet die folgenden Programmteile:
KiCad basiert auf dem WxWidgets-Framework. Erhältlich ist es für die Plattformen Linux und Windows (ab 2000). Auf Solaris und FreeBSD ist es ebenfalls einsetzbar.
Mit KiCad können Leiterplatten mit bis zu 32 Ebenen erstellt werden.[3] Die Schaltpläne können an Spice weitergegeben werden.
Zuerst wird mit EESchema (dem Schaltplanmodul von KiCad) ein Schaltbild der zu entwickelnden Platine unter Verwendung der Schaltplansymbole aus der Symbolbibliothek erstellt. Dabei unterstützt EEschema sogenannte hierarchische Schaltpläne, das heißt, ein Schaltplan kann als „Blackbox“ Unterschaltpläne enthalten, die wiederum weitere Unterschaltpläne enthalten können. Umgekehrt kann auch aus vorhandenen Unterschaltplänen durch passendes Einbinden in übergeordnete Schaltpläne sehr schnell ein Schaltplan modular aufgebaut werden.
Schaltplansymbole können mit dem in EESchema enthaltenen Symboleditor angepasst oder komplett neu erstellt werden. Des Weiteren enthält EESchema ein Tool für Annotation (Automatisches Vergeben von Referenzbezeichnern für die verwendeten Bauteile) und für einen ERC (Electrical rule check), der den Schaltplan grob auf Fehler untersucht, zum Beispiel, ob alle Pins angeschlossen sind, mit Ausnahme derer, bei denen ausdrücklich kein Anschluss verwendet wird. Des Weiteren kann eine Netzliste erstellt werden, die in verschiedenen Formaten, wie für Spice oder den Specctra Autorouter, exportiert werden kann.
Danach wird diese Netzliste in CVpcb eingelesen. Dort kann jedem Bauteil ein Footprint (die in KiCad Module heißen) zugewiesen werden. Bei einem Technologiewechsel (z. B. beim Übergang von Through hole- auf SMD-Technik) können hier auch nachträglich andere Footprints eingetragen werden. Nach erneutem Abspeichern der Netzliste kann diese nun in das Platinenlayoutmodul von KiCad, PCBnew, eingelesen werden. Ein anderer Ansatz ist der direkte Verweis auf Footprints, der in ein Feld des Symbols eingetragen wird. Diese Footprints erscheinen dann als Voreintrag in CVpcb, wo sie auch noch editiert werden können. Fehlt der Verweis auf den Footprint im Symbol, bleibt die Liste in CVpcb an der Stelle leer, und muss dort editiert werden.
In PCBnew können die Bauteile auf der Platine verteilt und verbunden werden. Auch können Netzklassen definiert werden, die z. B. Leiterbahnbreiten und Isolationsabstände festlegen. Das Verbinden kann manuell oder über den Autorouter erfolgen. Dabei kann gewählt werden zwischen einem internen Autorouter, und einem externen, der irgendwo auf einem Server läuft. Auch ganz fremde Software, wie z. B. der Specctra Autorouter, kann verwendet werden.
Das manuelle Routen wird von einem abschaltbaren permanenten DRC (design rule check, überprüft, ob Leiterbahnbreiten und Abstände gemäß der Netzlistendefinition eingehalten werden) unterstützt, der das Platzieren nicht DRC-konformer Leiterbahnen unterbindet. Der DRC kann auch nach Abschluss der Arbeit extra gestartet werden, falls man ihn z. B. abgeschaltet hatte, um Ausnahmen durchzuführen. In diesem Fall werden Ausnahmen und alle anderen DRC-Verletzungen gemeldet, so dass man entscheiden kann, ob man die Regelverletzung beseitigt oder als Ausnahme zulässt. Die Ausgabe der Platine kann als Extended Gerber, PostScript, DXF, HPGL, SVG oder direkt auf einen Drucker erfolgen. Bohrdatenfiles, Pick+Place-Daten für SMD-Bestückungsroboter und eine Stückliste (BOM) können erstellt werden. Die Stückliste kann als klassische Textliste oder als CSV-Datei erzeugt werden.
Des Weiteren beherrscht PCBnew "Push & Shove" sowie "matched pair", was das manuelle Routen sehr erleichtert. Allerdings basiert dieses auf der Hardwareunterstützung durch die Grafikkarte mit openGL, so dass es auf älteren Rechnern oder bei nicht unterstützter Hardware nicht verwendet werden kann. Gewöhnliches manuelles Routen funktioniert aber dann noch.[4][5] Der interaktive Push & Shove Router ist eine gute Alternative zu Autoroutern, besonders wenn man bedenkt, dass die Ergebnisse von Autoroutern ja im Allgemeinen auch noch manuell überarbeitet werden müssen.
PCBnew unterstützt auch das Einbinden schon vorhandener gerouteter Platinen, so dass aus verschiedenen Platinen Ausschnitte entnommen und zu einer neuen verbunden werden können. Allerdings müssen alle dafür nötigen Annotationen von Hand vorgenommen werden.
PCBnew enthält weiter ein HF-Tool, mit dem bequem Stubs und Gaps definierter Abmessung erzeugt werden können. Des Weiteren können Polygone, die als Shapefile (eine Liste von Koordinaten) vorliegen, eingelesen werden. Auf die Art und Weise lassen sich HF-Filterstrukturen und Antennen erzeugen, aber auch andere Kupferstrukturen wie Sensorflächen oder "Lötjumper".
Eine Besonderheit stellt die Fähigkeit von KiCad dar, „Extended Gerber“ mit dem mitgebrachten Gerberviewer „Gerbview“ nicht nur ansehen zu können, sondern auch als Layout in PCBnew importieren zu können.
Dort kann man die Platine bearbeiten, z. B. zu größeren Nutzen vervielfachen, und wieder als Extended Gerber exportieren. Eine weitergehende Bearbeitung ist aber nur möglich, wenn eine Netzliste besteht. Diese könnte durchaus von Hand unter Benutzung von Gerbview und PCBnew erstellt werden. Insofern ist KiCad für reverse engineering geeignet.
Der Programmteil Bitmap2component wandelt Bitmaps wahlweise in Symbole oder in Footprints um. Auf diese Weise können also auch Logos oder spezielle Muster für HF-Anwendungen in KiCad importiert werden, sofern sie als Bitmap vorliegen. Diese Funktion ist allerdings sehr neu (im Frühjahr 2011 eingefügt) und eher als experimentell zu bezeichnen.
Der Programmteil PCB Calculator enthält einige kleine Berechnungsprogramme bzw. Tabellen. Z. B. können die Dimensionierungswiderstände von Spannungsreglern, die ähnlich dem LM317 arbeiten, berechnet werden, dazu die Wellenwiderstände diverser Leitungen, Leiterbahnbreiten, Leiterbahnwiderstände etc.
KiCad ermöglicht auch die 3D-Vorschau der erstellten Leiterplatten sowie einen Export des mechanischen Leiterplattenmodels (mit Bauteilen) im wrl oder STEP Format. Voraussetzung ist, dass für die verwendeten Bauteile nicht nur Footprints (in KiCad Module genannt), sondern auch 3D-Modelle als WRL- oder STEP-Dateien hinterlegt wurden. KiCad bindet diese Dateien lediglich ein. Zum Bearbeiten bzw. Erstellen der 3D-Modelle der Bauteile ist externe Software (Wings 3D, FreeCAD oder Blender (ebenfalls open source)) erforderlich.
Mit dem externen Werkzeug TTConv können AutoCAD-dxf-Dateien im- und exportiert werden.
Durch die Arbeit einer aktiven Community rund um KiCad stehen viele Bauteilbibliotheken zur Verfügung, die aus einem Repository heruntergeladen werden können. Des Weiteren können EAGLE Bibliotheken direkt importiert werden. Mittlerweile gibt es auch externe Anbieter von Bibliotheken, wie z.B. SnapEDA [1], die einen Export ihrer Bibliotheken auch für KiCad ermöglichen, oder der Bauteilehändler Digi-Key, der ebenfals Footprints und 3D-Modelle zu seinem Bauteilangebot zum Download auch für KiCad anbietet [6]
KiCad besitzt eine Python-Schnittstelle (Python 2.6) die aber zurzeit nur für das Board implementiert ist. Geplant ist etwas Ähnliches, wie Eagle es mit den ULPs bereits eingeführt hat. Zusätzlich kann durch das offene, klarschriftartig lesbare Dateiformat jede beliebige Programmiersprache herangezogen werden, um die Dateien extern zu manipulieren.
Im Laufe des Jahres 2012 wurde das Dateiformat für Boards umgestellt. Die Dateien endeten im alten (Legacy) Format auf „.brd“ und im neuen auf „.kicad_pcb“. Aktuelle Kicad-Versionen können beide Formate einlesen und beide nach Wahl abspeichern.
Entwicklungsversionen von KiCad hatten im Herbst 2016 eine Schnittstelle zum Schaltplansimulationstool Ngspice.[7]
Ende des Jahres 2015 veränderte das KiCad-Team den Release-Mechanismus und veröffentliche KiCad-Version 4.0.0. Zuvor gab es keine offizielle Installationsdatei zum Download und Nutzer mussten sich behelfen, indem sie den Quellcode selbst kompilierten. In Zukunft sollen regelmäßig neue Versionen erscheinen, des Weiteren sollen Patches für Bugs zur Verfügung gestellt werden, sofern diese das Programm zum Absturz bringen.[8]
Für das KiCad Projekt existieren umfangreiche offizielle Dokumentationen und Tutorials in verschiedenen Sprachen.[9][10] Es existiert ein offizielles KiCad documentation project auf GitHub.[11]
This article uses material from the Wikipedia article "KiCad", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Electronics, Electro, EDA, PCB, Circuit, Schematics