Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Das Holzfachwerk ist ein mit Holz und vorwiegend im Hochbau errichtetes Fachwerk.
Das früheste und am häufigsten gebaute Holzfachwerk ist die Wand des Fachwerkhauses. Ihre Gefache zwischen den tragenden Hölzern wurden mit Lehm über einem Weidengeflecht oder mit Mauerwerk gefüllt. Eine solche Wand kann auch eine einfache Lattung tragen oder mit Wandplatten moderner, oft in Sandwichbauweise verbundener Werkstoffe verkleidet sein.
Bedeutende historische Zeugnisse des Holzfachwerks bietet die traditionelle Japanische Architektur.
Die moderne Ausweitung des Bauens mit Holzfachwerk auf z. B. Dächer und Geschossdecken nennt man auch Holzrahmenbau.
Weitere Anwendungen: Holzbrücken, Holztürme.
This article uses material from the Wikipedia article "Holzfachwerk", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM Bibliothek, BIM Familie, BIM Katalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM Familien Erzeugung, 3D, Download, MEP BIM Produkt e Bibliothek