Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (MichaelFrey).
Unverlierbare Schrauben werden Schrauben genannt, die eine zusätzliche Sicherung gegen das Verlieren nach dem Lösen aufweisen. Hierbei soll die Schraube, nach Lösen der Schraubverbindungen, in einem der dazugehörigen Bauteile unverlierbar verbleiben.
Diese Schraubverbindungen kommen an Sicherheitsverkleidungen von Anlagen zum Einsatz, die zur Instandhaltung und Wartung abgenommen werden müssen und nur mit einem Werkzeug zu lösen sind. Ein weiterer Einsatz für unverlierbare Schrauben sind z.B. Ersatz-, Verschleiß-, und Formatteile an Anlagen, die bei einer Werkzeugumstellung einfach gewechselt werden und die Schrauben zur Umstellung nicht komplett demontiert werden sollen.
Seit dem 29. Dezember 2009 fordert die Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie): „Die Befestigungsmittel müssen nach dem Abnehmen der Schutzeinrichtungen mit der Schutzeinrichtung oder mit der Maschine verbunden bleiben“ [Abs. I, 1.4.2.1 MRL 2006/42/EG]. Sie regelt ein einheitliches Schutzniveau zur Unfallverhütung für Maschinen beim Inverkehrbringen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie der Schweiz und der Türkei. Die ehemalige Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist damit außer Kraft gesetzt. Nur Hersteller oder Importeure, die ihre Maschinen gemäß der MRL 2006/42/EG Anhang 1.4.2.1 ausrüsten, dürfen ihre Maschinen mit einem CE-Kennzeichen versehen.
This article uses material from the Wikipedia article "Unverlierbare Schraube", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD