powered by CADENAS

Social Share

Rennstrecke (19165 views - Architecure & BIM & MEP)

Eine Rennstrecke ist eine abgegrenzte Strecke, auf der Geschwindigkeitswettbewerbe ausgetragen werden. Bei einem Wettbewerb mit Fahrzeugen (Motorsport-Rennstrecken) und im alpinen Wintersport (Skipiste) spricht man von Piste, bei Fahrradrennen von Bahn (Radrennbahn) und bei Pferderennen von Rennbahn (Trabrennbahn, Galopprennbahn) oder von Geläuf. Rennstrecken für Wasserfahrzeuge (Ruder-, Segel-, Motorboote, Schiffe) werden mit Bojen und Markierungen abgesteckt. Rennstrecken für Luftfahrzeuge (Segel-, Motorflugzeuge, Luftschiffe) werden häufig zwischen Landmarken oder Markierungen beflogen. Rennstrecken können offen oder geschlossen sein. Bei offenen Rennstrecken sind Start- und Zielbereich voneinander getrennt, während geschlossene Rennstrecken als Rundstrecke mehrmals befahren werden. Außerdem wird zwischen permanenten und temporären Rennstrecken unterschieden.
Go to Article

Rennstrecke

Rennstrecke

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

Eine Rennstrecke ist eine abgegrenzte Strecke, auf der Geschwindigkeitswettbewerbe ausgetragen werden.

Bei einem Wettbewerb mit Fahrzeugen (Motorsport-Rennstrecken) und im alpinen Wintersport (Skipiste) spricht man von Piste, bei Fahrradrennen von Bahn (Radrennbahn) und bei Pferderennen von Rennbahn (Trabrennbahn, Galopprennbahn) oder von Geläuf. Rennstrecken für Wasserfahrzeuge (Ruder-, Segel-, Motorboote, Schiffe) werden mit Bojen und Markierungen abgesteckt. Rennstrecken für Luftfahrzeuge (Segel-, Motorflugzeuge, Luftschiffe) werden häufig zwischen Landmarken oder Markierungen beflogen.

Rennstrecken können offen oder geschlossen sein. Bei offenen Rennstrecken sind Start- und Zielbereich voneinander getrennt, während geschlossene Rennstrecken als Rundstrecke mehrmals befahren werden.

Außerdem wird zwischen permanenten und temporären Rennstrecken unterschieden.


AbarthWechselstrommotorAcura LuftfahrzeugFlugzeugAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi R8Audi RS4Audi Sportback ConceptBentley ContinentalBentley Continental GTFahrradFahrradgabelSpurwechselassistentBMW M3BMXBootBoeing B-29Boeing ScanEagleBowl sinkBugatti Veyron 16.4Stoßstange (Karosserie)OmnibusBusbahnhofCampervanAutomobilAutositzCarriageCaudronCorvetteCorvette C2Chevrolet Corvette C6.RChopper (Motorrad)Chrysler Hemi engineCoanda-1910Concept carConsolidated PBYGleisketteHeißläuferortungsanlageDeLorean DMC-12DeLorean time machineDodge ViperDucati DiavelLüftungskanalElektrofahrradFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker M.1Ford CortinaGabelstaplerFrontantriebFuji FA 200Harley-DavidsonHubschrauberHonda NSX (2016)Hot RodJeep CJJNR-Klasse C62Juno (Raumsonde)KajakKepler (Weltraumteleskop)Lake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLockheed Martin F-35LokomotiveLogging truckMack TrucksMcLaren MP4-12CMercedes-AMGMercedes-Benz W 198Mercedes-Benz A-KlasseMercedes-Benz S-KlasseMercedes-Benz SLK-KlasseMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W 06MitsubishiMobile robotMotorradMountainbikeNieuport 17GeländewagenOpelPagani HuayraPagani ZondaPanzerPeugeot 207Polikarpow I-180Porsche 550Porsche 911Production car speed recordPropellerHeizkörperBahn (Verkehr)Weiche (Bahn)RenaultRaketeSantos-Dumont 14-bisScooterE-BoardShelby MustangShinkansenSchiffŠkoda AutoSchlittenSchneepflugZulässige HöchstgeschwindigkeitSportwagenDampfwalzeLenkradU-BootSupermarine SpitfireTandem (Fahrrad)PanzerAutoreifenTorquemotorTrabant TraktorAnhängerZug (Schienenverkehr)DreiradLastkraftwagenTyp 95 Ha-GoUFOAchtzylindermotorKleintransporterVespaViper engineWagenWright Model BYacht

This article uses material from the Wikipedia article "Rennstrecke", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM Bibliothek, BIM Familie, BIM Katalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM Familien Erzeugung, 3D, Download, MEP BIM Produkt e Bibliothek