powered by CADENAS

Social Share

Weltnormentag (5989 views - Standard Department Organisations)

Der Weltnormentag, englisch World Standards Day, wird jährlich am 14. Oktober begangen. Es ist ein Gedenktag, der von der Internationalen Organisation für Normung (ISO), der International Electrotechnical Commission (IEC) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ins Leben gerufen wurde. Der 14. Oktober wurde als Termin gewählt, da am 14. Oktober 1946 Delegierte aus 25 Ländern in London beschlossen, eine internationale Organisation zur Erleichterung der Standardisierung zu schaffen. Die ISO wurde ein Jahr später gegründet. Die Botschaft wird jedes Jahr von der ISO auf einem aktuellen Aspekt der Standardisierung basierend festgelegt. Das Motto für 2017 lautet "Standards machen Städte smarter", die Botschaften der vergangenen Jahre sind: 2016: Standards schaffen Vertrauen 2015: Standards - die gemeinsame Sprache der Welt 2014: Einheitliche Wettbewerbsbedingungen durch Normung 2013: Internationale Normen sichern positiven Wandel 2012: Bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand – Effizienzsteigerung durch Normen 2011: Internationale Normen — Globale Vertrauensbildung 2010: Normen für eine Welt ohne Hürden 2009: Normen gegen den Klimawandel Thema des 41. Gedenktages im Jahr 2010 war die Botschaft „Standards make the world accessible for all – Standards machen die Welt allen zugänglich“. 2009 war unter das Motto gestellt „Normen gegen den Klimawandel“. In Deutschland existieren allein 30.000 Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Der wirtschaftliche Wert der Normen wird vom DIN auf ca. 16 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Für das DIN sind rund 28.500 externe Experten beschäftigt und etwa 380 eigene Mitarbeiter. Etwa 2600 Normen entstehen jährlich in 75 Kommissionen und Normenausschüssen, ferner Entwürfe und Vornormen. Unter den bestehenden Normen verbergen sich auch einige Kuriositäten: So erweiterte die EU 1998 die Größenvorgaben für Präservative auf 17 cm in der Länge und 56 mm in der Stärke, nachdem 1993 noch 1 cm respektive 2 mm weniger erforderlich waren.
Go to Article

Weltnormentag

Weltnormentag

Weltnormentag

Der Weltnormentag, englisch World Standards Day, wird jährlich am 14. Oktober begangen. Es ist ein Gedenktag, der von der Internationalen Organisation für Normung (ISO), der International Electrotechnical Commission (IEC) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ins Leben gerufen wurde.

Der 14. Oktober wurde als Termin gewählt, da am 14. Oktober 1946 Delegierte aus 25 Ländern in London beschlossen, eine internationale Organisation zur Erleichterung der Standardisierung zu schaffen.[1] Die ISO wurde ein Jahr später gegründet. Die Botschaft wird jedes Jahr von der ISO auf einem aktuellen Aspekt der Standardisierung basierend festgelegt. Das Motto für 2017 lautet "Standards machen Städte smarter", die Botschaften der vergangenen Jahre sind:

  • 2016: Standards schaffen Vertrauen
  • 2015: Standards - die gemeinsame Sprache der Welt[2]
  • 2014: Einheitliche Wettbewerbsbedingungen durch Normung
  • 2013: Internationale Normen sichern positiven Wandel
  • 2012: Bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand – Effizienzsteigerung durch Normen
  • 2011: Internationale Normen — Globale Vertrauensbildung
  • 2010: Normen für eine Welt ohne Hürden
  • 2009: Normen gegen den Klimawandel

Thema des 41. Gedenktages im Jahr 2010 war die Botschaft „Standards make the world accessible for all – Standards machen die Welt allen zugänglich“. 2009 war unter das Motto gestellt „Normen gegen den Klimawandel“.[3]

In Deutschland existieren allein 30.000 Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Der wirtschaftliche Wert der Normen wird vom DIN auf ca. 16 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Für das DIN sind rund 28.500 externe Experten beschäftigt und etwa 380 eigene Mitarbeiter. Etwa 2600 Normen entstehen jährlich in 75 Kommissionen und Normenausschüssen, ferner Entwürfe und Vornormen.

Unter den bestehenden Normen verbergen sich auch einige Kuriositäten: So erweiterte die EU 1998 die Größenvorgaben für Präservative auf 17 cm in der Länge und 56 mm in der Stärke, nachdem 1993 noch 1 cm respektive 2 mm weniger erforderlich waren.[4]

Einzelnachweise

  1. World Standards Day Standards Council of Canada - Conseil canadien des normes auf www.scc.ca
  2. World Standards Day 2015. In: iso.org. Abgerufen am 14. Oktober 2015 (englisch).
  3. http://www.din.de/cmd?cmstextid=96862&level=tpl-artikel&languageid=de
  4. http://www.sueddeutsche.de/leben/weltnormentag-alles-in-ordnung-1.1010627-10


This article uses material from the Wikipedia article "Weltnormentag", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE