Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Raumstationen sind Raumflugkörper, die sich meist im Orbit eines Himmelskörpers befinden und es Menschen ermöglichen, lange Zeit auf ihnen zu leben. Sie sind, da sie selbst nicht über einen Antrieb zur Fortbewegung oder Landevorrichtungen verfügen, auf Raumfahrzeuge für Transporte angewiesen. Neben den Raumstationen werden Raumlabore eingesetzt, die eine Unterform der Raumstation darstellen.
Technisch herausfordernd beim Betrieb einer Raumstation ist vor allem die Versorgung der Besatzung. Aufgrund der hohen Kosten für Transporte mussten Systeme entwickelt werden, die den Betrieb einer Raumstation weitgehend autark erlauben, d. h. in einem geschlossenen Kreislauf. Besonders bei der Aufbereitung von Wasser und Luft wurden dabei große Fortschritte erzielt.
Die Umlaufbahn um die Erde ist in 300 Kilometern Höhe nicht stabil, da eine sehr dünne Erdatmosphäre die Raumstationen ständig abbremst. Ohne regelmäßigen Schub in höhere Umlaufbahnen würden Raumstationen daher nach einigen Monaten oder Jahren wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Auch die Gravitation anderer Himmelskörper könnte die Umlaufbahn einer Raumstation stören. Raumstationen benötigen daher eine ständige Versorgung, besonders von Treibstoff zur Kurskorrektur.
Die erste Raumstation war 1971 die sowjetische Saljut 1. Eine der bedeutendsten Raumstationen war die sowjetische Station Mir, die fast 15 Jahre lang schrittweise ausgebaut und genutzt wurde. Mit der ISS ist heute eine Raumstation in internationaler Kooperation permanent bemannt.
Bisher wurden zwölf Raumstationen in die Erdumlaufbahn gebracht, davon wurden zehn bemannt:
Name | Start | Absturz | Anzahl Langzeitbesatzungen | Besetzte Tage | Masse in kg | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Saljut 1 | 19. April 1971 | 11. Oktober 1971 | 1 | 24 | 018.500 | Alle drei Besatzungsmitglieder starben auf dem Rückflug in der Sojus 11 beim Wiedereintritt. |
Saljut 2 | 3. April 1973 | 28. Mai 1973 | 0 | 0 | 018.500 | Druckverlust und Instrumentenausfall führten zu einem vorzeitigen Absturz der Station |
Kosmos 557 | 11. Mai 1973 | 22. Mai 1973 | 0 | 0 | 019.400 | erreichte keinen stabilen Orbit |
Skylab | 14. Mai 1973 | 11. Juli 1979 | 3 | 171 | 077.088 | bisher einzige rein US-amerikanische Raumstation |
Saljut 3 | 24. Juni 1974 | 24. Januar 1975 | 1 | 15 | 018.500 | |
Saljut 4 | 26. Dezember 1974 | 2. Februar 1977 | 2 | 92 | 018.500 | |
Saljut 5 | 22. Juni 1976 | 8. August 1977 | 2 | 67 | 019.000 | |
Saljut 6 | 29. September 1977 | 29. Juli 1982 | 6 | 683 | 019.824 | erste wiederauftankbare Raumstation |
Saljut 7 | 19. April 1982 | 7. Februar 1991 | 5 | 816 | 018.900 | |
Mir | 19. Februar 1986 | 23. März 2001 | 28 | 4594 | 124.340 | bisher größte russische Raumstation |
ISS | 20. November 1998 | (noch im Orbit) | bisher 53 | 6190* | 303.663 | unter internationaler Kooperation, es fehlen noch vier russische Module (Nauka, zwei Science Power Modules und ein kleines Kopplungsmodul) |
Tiangong 1 | 29. September 2011 | (noch im Orbit) | 2 | 21 | 008.506 | erste chinesische Raumstation |
Tiangong 2 | 15. September 2016 | (noch im Orbit) | 1 | 30 | 013.000 |
* Stand vom 13. Oktober 2017
Als Nachfolger von Tiangong 1 und Tiangong 2 soll gemäß der Planung der chinesischen Raumfahrtorganisation CNSA bis 2022Vorlage:Zukunft/In 5 Jahren eine dauerhaft bemannte Raumstation Tianhe-1 folgen.[1][2]
Zukünftige Raumstationen könnten in größerer Entfernung zur Erde in einem der Lagrange-Punkte des Erde-Mond-Systems positioniert werden. Die Lagrange-Punkte L4 und L5 ermöglichen der Raumstation einen wesentlich stabileren Orbit, was die nötigen Kurskorrekturen und damit den Treibstoffverbrauch erheblich reduzieren würde. Allerdings ist die Intensität der kosmischen Strahlung in einer größeren Entfernung zur Erde erheblich größer, weil dort der Schutz durch die Magnetosphäre der Erde fehlt. Für eine solche Raumstation wäre es also notwendig, besondere Vorkehrungen zum Strahlenschutz zu treffen.
Ein mögliches Konzept für zukünftige Raumstationen wären zum Beispiel die O’Neill-Kolonien.
This article uses material from the Wikipedia article "Raumstation", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy