powered by CADENAS

Social Share

Note (Musik) (12418 views - Music)

Eine Note (mittelhochdeutsch note, mittellateinisch nota) ist in der Musik ein grafisches Zeichen zur schriftlichen Aufzeichnung eines Tones oder eines Schlages in einem System von Linien. Ihre Platzierung im Notensystem zeigt im Zusammenhang mit einem Notenschlüssel den Ton an, der gespielt werden soll. Ihre äußere Gestalt bezeichnet den Notenwert, aus dem sich – abhängig vom gewählten Tempo – die Tondauer ergibt.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Note (Musik)

Note (Musik)

Eine Note (mittelhochdeutsch note, mittellateinisch nota) ist in der Musik ein grafisches Zeichen zur schriftlichen Aufzeichnung eines Tones oder eines Schlages in einem System von Linien.[1] Ihre Platzierung im Notensystem zeigt im Zusammenhang mit einem Notenschlüssel den Ton an, der gespielt werden soll. Ihre äußere Gestalt bezeichnet den Notenwert, aus dem sich – abhängig vom gewählten Tempo – die Tondauer ergibt.

Elemente eines Notenzeichens

Hauptartikel: Notenwert

Eine Note besteht aus ein bis drei Elementen:

  • Jede Note hat mindestens einen Notenkopf. Ein hohler Notenkopf (schwarzer Rand, innen weiße Fläche) wird für ganze und halbe Noten verwendet. Ein ausgefüllter Notenkopf (voll geschwärzt) wird für kleinere Notenwerte verwendet, also für Viertelnoten, Achtelnoten usw. Eine ganze Note besteht nur aus einem – meistens etwas größer und fetter gedruckten – Notenkopf.
  • Alle Noten außer ganzen Noten haben einen Notenhals (seltener auch Notenstiel genannt): einen senkrechten Strich, der seitlich am Notenkopf ansetzt. Vor allem bei Notenköpfen im unteren Bereich der Notenlinien setzt der Hals rechts am Kopf an und wird nach oben geführt. Bei höher stehenden Notenköpfen, in der Regel ab der dritten Notenlinie, setzt der Hals links am Kopf an und wird nach unten geführt.
  • Kurze Noten ab der Achtelnote haben – wenn sie als einzelne Noten geschrieben werden – zusätzlich ein oder mehrere Fähnchen seitlich am Hals, die immer nach rechts weisen: Achtelnoten haben ein Fähnchen, Sechzehntelnoten haben zwei Fähnchen usw. Häufig stehen jedoch mehrere kurze Noten mit demselben Notenwert hintereinander. Dann werden die Notenhälse in der Regel nicht einzeln mit Fähnchen versehen, sondern zu Gruppen mit entsprechend vielen Balken verbunden. Die Schreibweise mit solchen Querbalken ist eine Vereinfachung – sie erspart dem Musiker das Erkennen zahlreicher einzelner Fähnchen.

Zusätzliche Zeichen:

  • Ein Punkt rechts hinter einem beliebigen Notenkopf verlängert den Notenwert um die Hälfte (punktierte Note).
  • Weitere grafische Zeichen über oder unter dem Notenkopf können die gewünschte Artikulation oder die Lautstärke eines Tons angeben.

Den Noten entsprechen Pausenwerte, die mit anders geformten Pausensymbolen notiert werden. Auch Pausen können durch einen Punkt um die Hälfte verlängert werden.

Geschichte

Hauptartikel: Notation (Musik)

Abgeleitete Begriffe

„Noten“

Der Plural „Noten“ bezeichnet nicht nur eine Gruppe von einzelnen Noten, sondern auch ein niedergeschriebenes oder gedrucktes Musikstück oder einen Auszug daraus: zum Beispiel ein Manuskript, eine gebundene Partitur oder eine gedruckte Einzelstimme („Sie konnten nicht proben, denn Markus hatte seine Noten zu Hause vergessen“). Der Fachbegriff Musikalien ist etwas weiter, hierzu können im weiteren Sinne zum Beispiel auch Übungsmaterialien gezählt werden.

Notation

Die schriftliche Aufzeichnung von Musik wird Notation oder Notierung genannt. Man spricht von „Notation“ und „notieren“ auch dann, wenn die Aufzeichnung keine Noten im engeren Sinn enthält, so etwa bei der graphischen Notation.

Siehe auch

  • Notation (Musik) – zur Entwicklung und zu alternativen Systemen der Notation
  • Tabulatur (alternatives System der Notation)
  • Notensatz (Vorbereitung von Notenmaterial für den Druck)


This article uses material from the Wikipedia article "Note (Musik)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit