Die Gittler (auch Gittler-Gitarre) ist ein experimentelles E-Gitarrenmodell, entworfen und gebaut von Allan Gittler (1928–2003). Das minimalistisch gestaltete Musikinstrument mit sechs Saiten besteht hauptsächlich aus Edelstahl. Es unterscheidet sich von konventionell konstruierten Gitarren dadurch, dass die üblichen Bauteile wie Korpus, Hals, Griffbrett und Kopfplatte entweder weggelassen oder soweit abgewandelt und reduziert wurden, dass sie keinem anderen bekannten Gitarrenmodell ähneln. Die Konstruktion ist im Wesentlichen aus Stahlstangen zusammengesetzt, die einen dünnen Instrumentenhals mit Bundstäbchen sowie eine zentrale Halterung mit Steg und Elektrik bilden. Aufgrund seiner entfernten Ähnlichkeit mit einem Fischskelett wird das Instrument häufig als „Fishbone Gittler Guitar“ bezeichnet; eine andere Bezeichnung lautet schlicht „The Gittler“.
Gittler stellte von Mitte der 1970er- bis Anfang der 80er-Jahre in New York City 60 Instrumente dieser Art her. Ein Exemplar der Gittler-Gitarre wurde an den Gitarristen Andy Summers verkauft, mit dem er in dem Musikvideo zum Lied Synchronicity II der Band The Police zu sehen ist.
Später siedelte Gittler nach Hebron in Israel über und änderte seinen Namen in Avraham Bar Rashi. Er lizenzierte das Instrumentendesign an die Firma Astron Engineering Enterprises Ltd. in Kiryat Bialik, die ab 1985 etwa 300 Gittler-Gitarren in computergesteuerter Technik herstellte. Astron fügte dem Original-Gittler-Entwurf einen kleinen Korpus aus Kunststoff sowie einen beweglichen Holm hinzu, der als Knieauflage und zur Befestigung eines Gitarren-Tragegurtes dient.[1] Bar Rashi kommentierte diese Produkte später wegen ihrer integrierten Elektronik als „Sperrholzgitarren“, die sein ursprüngliches Design korrumpierten. Astron bot die Instrumente jedoch als sorgfältig nach Gittlers Vorlagen hergestellte Kopien des Originals an, deren in einem Kunststoffkorpus integrierte Komponenten der besseren Handhabung durch Musiker dienen sollten. Obwohl dies sicher die minimalistische Ursprungsidee der Gittler-Gitarre verfälschte, sind die Produkte klanglich und in ihrer Bespielbarkeit nicht von den Originalen zu unterscheiden.
Es existieren zudem drei E-Bässe im Gittlerstil, die in der New Yorker Phase hergestellt wurden und die die Seriennummern 1, 2, und 3 tragen. Bar Rashis Witwe erkennt diese Instrumente nicht als „Gittler-Bässe“ an, sondern bezeichnet sie lediglich als Bässe im Stil der Gittlergitarre.
Die Gittler-Gitarre trägt sechs Piezo-Einzeltonabnehmer. Bei den New Yorker Versionen werden die Signale der Tonabnehmer mit Einzelkabeln herausgeführt, bei den Astron-Gittlers werden sie innerhalb eines Kunststoffkorpus vorverstärkt und über einen Summen-Klinkenanschluss oder einzeln über eine D-Sub-Buchse herausgeführt.[1]
Das Museum of Modern Art hat eines der New Yorker Modelle der Gittler-Gitarre in seine Sammlung aufgenommen.
Seit 2014 stellt Gittler Instruments LLC eine Neuauflage der Gittler-Gitarre in Serienproduktion her.[2] Yonatan Bar Rashi, der älteste Sohn Gittlers, ist an der Firma beteiligt.[3] Neben der Gittler-Gitarre plant die Firma auch die Produktion eines E-Bass, eines E-Kontrabass und einer E-Violine.[2]
This article uses material from the Wikipedia article "Gittler", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit