powered by CADENAS

Social Share

Lexus (12046 views - Brands)

Lexus ist eine Automobilmarke der japanischen Toyota Motor Corporation, die im Herbst 1989 in den Vereinigten Staaten und Mitte 1990 in Europa eingeführt wurde. Unter diesem Markennamen vertreibt Toyota weltweit Fahrzeuge im Premium-Segment. Der Name Lexus ist ein Kunstwort, das auf den luxuriösen Charakter der Fahrzeuge hinweisen soll. In Europa werden (Stand 2014) sechs Modellreihen (CT, IS, GS, RX, LS, NX, RC-F) vertrieben, die von der Kompaktklasse bis zur Oberklasse reichen. Seit 2006 werden die in Japan bisher als Toyota vertriebenen Fahrzeuge der Oberklasse auch dort unter der Marke Lexus vermarktet. Lexus-Automobile werden in eigenen Werken in der japanischen Kleinstadt Tahara gefertigt, die Hybridmodelle laufen im Werk Toyota Motor Kyushu in Kokura, einem Stadtteil von Kitakyūshū vom Band. Lediglich das Kontingent des Geländewagens RX330/350 für den amerikanischen Markt wird im kanadischen Cambridge produziert.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lexus

Lexus

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.
Lexus
Rechtsform Division/Marke
Gründung 1989
Sitz 1, Toyota-chō, Toyota
Aichi 471-8571
Japan
Leitung Takeshi Yoshida (Managing Officer), Jim Farley (Vice President), Heiko Twellmann (Geschäftsführer Deutschland)
Branche Automobilhersteller
Website www.lexus.com

Lexus ist eine Automobilmarke der japanischen Toyota Motor Corporation, die im Herbst 1989 in den Vereinigten Staaten und Mitte 1990 in Europa eingeführt wurde.

Unter diesem Markennamen vertreibt Toyota weltweit Fahrzeuge im Premium-Segment. Der Name Lexus ist ein Kunstwort, das auf den luxuriösen Charakter der Fahrzeuge hinweisen soll. In Europa werden (Stand 2014) sechs Modellreihen (CT, IS, GS, RX, LS, NX, RC-F) vertrieben, die von der Kompaktklasse bis zur Oberklasse reichen. Seit 2006 werden die in Japan bisher als Toyota vertriebenen Fahrzeuge der Oberklasse auch dort unter der Marke Lexus vermarktet.

Lexus-Automobile werden in eigenen Werken in der japanischen Kleinstadt Tahara gefertigt, die Hybridmodelle laufen im Werk Toyota Motor Kyushu in Kokura, einem Stadtteil von Kitakyūshū vom Band.[1] Lediglich das Kontingent des Geländewagens RX330/350 für den amerikanischen Markt wird im kanadischen Cambridge produziert.

Aktuelle Modelle

Bei allen Modellen gilt, dass der Hubraum als dreistellige Zahl hinten an die Modellbezeichnung angehängt wird, so ist beispielsweise ein IS 350 mit einem 3,5-Liter-Motor ausgestattet. Bei Hybridmodellen (zusätzlich durch ein h am Ende gekennzeichnet) wird angegeben, welcher Hubraum für die entsprechende Leistung als reiner Benzinmotor erforderlich wäre. Die (wenigen) Diesel im Sortiment tragen am Ende ein d.

Kompaktklasse

Der Lexus CT 200h mit 1,8 Litern Hubraum wurde 2010 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Er erweitert die Fahrzeugpalette von Lexus nach unten in das Kompaktwagensegment. Der CT wurde Anfang 2011 gleichzeitig in Europa, Japan und den USA eingeführt.

Mittelklasse

Die Mittelklasse wird in den USA gleich mit drei Modellen bedient – HS, IS und ES – wogegen in Europa bisher ausschließlich der IS angeboten wird.

Die aktuelle, dritte Generation des Lexus IS wird als IS 300h in allen Märkten angeboten. Nur in Nordamerika und Japan gibt es den IS 350.

Auf Basis des IS der zweiten Generation gab es zudem die Sportversion IS-F mit 5 Litern Hubraum und ein Cabrio mit zwei Motorisierungen – IS 250C und in Nordamerika auch IS 350C. Ebenfalls auf Basis des IS gibt es noch ein Coupe namens RC, das jedoch aktuell in Deutschland nur in der Sportvariante RC-F erhältlich ist. Dieses sportliche Modell hat einen V8-Saugmotor, der 351 kW (477 PS) leistet.

Über dem IS rangiert ausschließlich in Nordamerika der Lexus ES in inzwischen fünfter Generation. Das derzeit einzige Modell ist der ES 350.

Als drittes Mittelklasse-Modell gibt es den Lexus HS, konkret den HS 250h mit einem 2,4-Liter-Motor. Dieses ausschließlich als Hybrid angebotene Modell wird in Japan zusätzlich Toyota SAI verkauft.

Obere Mittelklasse

Das Lexus-Modell der oberen Mittelklasse ist der seit Mitte 2012 in vierter Generation gebaute Lexus GS, den es derzeit in Nordamerika als GS 250, GS 350 und GS 450h (mit 3,5-Liter-Motor) gibt. In Deutschland werden die Modelle GS 250, GS 300h, GS 450h und GS F angeboten. In Nordamerika macht die Hybrid-Version etwa 50 Prozent der GS-Verkäufe aus.

Oberklasse

Der LS bildet seit Herbst 1989 das Flaggschiff von Lexus und Innovationsträger für neue Automobiltechnologien im Bereich Antrieb, Sicherheit und Komfort. Die aktuelle LS-Generation verfügte als weltweit erster PKW über ein Achtstufengetriebe. Eine der wegbereitenden Sicherheitstechnologien ist das Advanced Pre-Crash-Sicherheitssystem, das es ermöglicht, Personen und andere Lebewesen auf der Fahrbahn zu erkennen.

Die seit Anfang 2007 angebotenen und aktuellen Modelle sind der LS 460 und der LS 600h, der zudem einen 5-l-Motor hat. Beim LS werden alle Versionen in allen Märkten angeboten.

SUV

Lexus hat insgesamt vier SUVs im Angebot, wovon nur zwei in Deutschland erhältlich sind.

Den Lexus RX gibt es derzeit als RX 350 und als RX 450h (mit 3,5-Liter-Motor). Der Wagen ist der einzige Lexus, der bereits in zweiter Generation als Hybrid angeboten wird – die erste Generation hieß noch RX 400h – und war das erste Hybridfahrzeug der Marke überhaupt.

Seit 2014 wird der NX 300h in Europa und den USA angeboten. Dieser fällt durch seine aggressive Linienführung auf und ist der erste Kompakt-SUV von Lexus.

Darüber hinaus gibt es noch den etwas größeren Lexus GX als GX 460. Das Fahrzeug basiert auf dem kleineren der beiden Toyota Land Cruiser. Des Weiteren wird der Lexus LX als LX 570 angeboten. Dieser basiert auf dem Land Cruiser V8.

Sportwagen

Der Sportwagen Lexus SC als SC 430 (Klappdach-Cabriolet) war seit Sommer 2001 bis Ende 2010 auch in Deutschland erhältlich. Von Ende 2010 bis Ende 2012 war zudem der auf 500 Fahrzeuge limitierte Sportwagen Lexus LFA im Angebot. Das Sport-Coupé RC-F wurde 2014 eingeführt.[2]

Hybridautos

Lexus war der erste Hersteller im Premiumsegment, der Modelle mit Hybridantrieb anbot. Den Trend zu verbrauchs- und emissionsärmeren Fahrzeugen im Premiumsegment setzte Lexus im Jahr 2005 mit der Einführung des Hybridmodelles RX 400h. Im nächsten Jahr wurde das Hybridsystem Lexus Hybrid Drive auch im GS 450h angeboten. 2007 folgte der LS 600h. Lexus Hybrid Drive ist ein System, das als Vollhybrid bekannt ist und in der Kombination von Benzin- und Elektromotor, aber auch durch nur einen dieser Motoren angetrieben werden kann. Dies unterscheidet das System von sogenannten milden Hybriden, bei denen der Elektromotor lediglich fahrunterstützend wirkt. Seit 2009 gibt es ausschließlich in den USA zudem den HS 250h mit diesem Konzept.

Auf der IAA in Frankfurt präsentierte Lexus im September 2009 mit der Vollhybrid-Studie LF-Ch concept ein mögliches erstes Premium-Kompaktmodell der Marke.[3] Die Serienversion wurde CT 200h genannt und ist das fünfte Hybrid-Modell von Lexus.

Verkaufszahlen

Weltweiter Verkauf 2014[4] Einheiten
Japan 46.750
Europa 52.590
Nordamerika 309.701
China 75.960
Total 584.000

Zeitleiste

Teile dieses Artikels scheinen seit 2015 nicht mehr aktuell zu sein.
Bitte hilf mit, die fehlenden Informationen zu recherchieren und einzufügen.
Zeitleiste der Lexus-Modelle (Marke von Toyota seit 1989)
Typ 80er 90er 2000er 2010er
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Kompaktklasse CT
Mittelklasse IS[1] IS IS
HS
Obere Mittelklasse GS[2] GS[2] GS GS
ES[3] ES[4] ES[4] ES[4] ES ES
Oberklasse LS[5] LS[5] LS[5] LS
Sportwagen SC[6] SC[6] RC
LFA LC
SUV NX
RX[7] RX[7] RX RX
GX[8] GX[8]
LX LX LX
  •  Wird nicht in Europa angeboten
  • [1] Wurde in Japan bis 2005 als Toyota Altezza angeboten
    [2] Wurde in Japan bis 2005 als Toyota Aristo angeboten
    [3] Nahezu baugleich mit Toyota Vista
    [4] Wurde in Japan bis 2005 als Toyota Windom angeboten
    [5] Wurde in Japan bis 2005 als Toyota Celsior angeboten
    [6] Wurde in Japan bis 2005 als Toyota Soarer angeboten
    [7] Wurde in Japan bis 2005 als Toyota Harrier angeboten
    [8] Wird in Japan als Toyota Prado angeboten


     Commons: Lexus – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
    1. Automobil-Produktion.de: Lexus: vom Hochleistungssportler bis zum Vollhybrid
    2. http://www.lexus.de/car-models/rc/rc-f/index.tmex DER NEUE RC F LUXUS-SPORT-COUPÉ
    3. Grüne Autos: 2009
    4. 25 Jahre Lexus auf faz.net, am 20. Mai 2015


    This article uses material from the Wikipedia article "Lexus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

    Brands

    3D,brand,good,trademark,company,copyright,good