Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Unkown).
Das Streichmaß (in Teilen Süddeutschlands auch Reißmaß oder Parallelmaß[1]) ist ein Werkzeug, mit dem Markierungslinien in vorgegebenem Abstand parallel zu einer bereits bearbeiteten Kante angezeichnet beziehungsweise angerissen werden können.[2] Das Streichmaß besteht aus Anschlag, Schieber und Markierhilfsmittel.
Der Schieber steckt beweglich im Anschlag und wird mit einer Schraube fixiert. Wird diese gelöst, lassen sich Schieber und Anschlag gegeneinander verschieben. Mit Hilfe einer am Schieber angebrachten Skala kann dabei der gewünschte Abstand zwischen Werkstückkante und Markierlinie eingestellt werden.
Beim Anzeichnen bzw. Anreißen wird der Anschlag sanft gegen die Werkstückkante gedrückt und an dieser entlanggezogen. Parallel zur Kante zeichnet oder reißt das am Schieberende befestigte Markierhilfsmittel eine Linie.
Als Markierhilfsmittel dienen Bleistifte, Stahlstifte oder Stahlklingen. Auf manchen Streichmaßen lassen sich weiterhin sogenannte Schneidräder montieren. Mit diesen entstehen in Holz auch quer zur Faser saubere Markierungen, da sie das Material nicht reißen.[3] Werden mehrere Schneidräder montiert, können gleichzeitig parallele Linien in unterschiedlichen Abständen aufgebracht werden.
Ein sogenannter Kurvenanschlag erleichtert das genaue Entlangführen des Streichmaßes an gerundeten Kanten.[4]
Im Stahl- und Maschinenbau sind flache Streichmaße aus Werkzeugstahl mit Nonius am Anschlag üblich.
Für Holzwerkstoffe gibt es des Weiteren das Sujikebiki, ein japanisches Streichmaß.
This article uses material from the Wikipedia article "Streichmaß", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
tooling,tool,drill,cam,manufacturing