powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Werkzeugwechsler (9093 views - Tooling)

Der Werkzeugwechsler an einem Bearbeitungszentrum ist eine mechanische Einrichtung zum automatischen Einwechseln von Werkzeugen oder prozessbedingten Hilfsmitteln wie Messtaster, Greifern oder Messdornen. Mit Hilfe des Werkzeugwechslers werden Werkzeuge aus dem Werkzeug-Magazin in die Bearbeitungsspindel und umgekehrt gewechselt. Der Wechselvorgang erfolgt mit Einfach- oder Doppelgreifern oder direkt aus dem Magazin in die Spindel (Pick-Up-Wechsler). Die Werkzeuge können dabei beispielsweise in einem Scheibenmagazin oder einem Kettenmagazin direkt im Bearbeitungszentrum gelagert werden. Ein Maß für die Schnelligkeit des Werkzeugwechslers ist die Werkzeugwechselzeit. Die Werkzeugwechselzeit hat direkten Einfluss auf die Span-zu-Span-Zeit des Fertigungszentrums, sie gehört zu den Nebenzeiten der Bearbeitung. Der Ablauf eines Werkzeugwechselvorganges ist von der konstruktiven Lösung des Werkzeugwechslers und der Maschinenkonzeption abhängig. Der Ablauf bzw. die Logik des Werkzeugwechselvorganges ist durch die SPS und/oder Wechsler-Makro durch den Werkzeugmaschinenhersteller festgelegt.
Go to Article

Werkzeugwechsler

Werkzeugwechsler

Der Werkzeugwechsler an einem Bearbeitungszentrum ist eine mechanische Einrichtung zum automatischen Einwechseln von Werkzeugen oder prozessbedingten Hilfsmitteln wie Messtaster, Greifern oder Messdornen. Mit Hilfe des Werkzeugwechslers werden Werkzeuge aus dem Werkzeug-Magazin in die Bearbeitungsspindel und umgekehrt gewechselt. Der Wechselvorgang erfolgt mit Einfach- oder Doppelgreifern oder direkt aus dem Magazin in die Spindel (Pick-Up-Wechsler). Die Werkzeuge können dabei beispielsweise in einem Scheibenmagazin oder einem Kettenmagazin direkt im Bearbeitungszentrum gelagert werden. Ein Maß für die Schnelligkeit des Werkzeugwechslers ist die Werkzeugwechselzeit. Die Werkzeugwechselzeit hat direkten Einfluss auf die Span-zu-Span-Zeit des Fertigungszentrums, sie gehört zu den Nebenzeiten der Bearbeitung.

Der Ablauf eines Werkzeugwechselvorganges ist von der konstruktiven Lösung des Werkzeugwechslers und der Maschinenkonzeption abhängig.

Der Ablauf bzw. die Logik des Werkzeugwechselvorganges ist durch die SPS und/oder Wechsler-Makro durch den Werkzeugmaschinenhersteller festgelegt.

Programmierung

In einem CNC-Bearbeitungsprogramm nach DIN 66025 wird der Werkzeugwechselvorgang mit M06 programmiert. Zusammen mit der Angabe des einzuwechselnden Werkzeuges Txx (xx steht für die Werkzeugnummer oder Werkzeugname) wird der eigentliche Werkzeugwechselvorgang eingeleitet.


Beispiel:

N115 ......
N120 G54 G80 G49 M05 M09 X-130 Y-95 Z-100 ;Beenden des vorherigen Arbeitsganges
N125 T12 M06 ;Werkzeug Nr. 12 wird in die Bearbeitungsspindel eingewechselt
:N130 G0 G90 G55 X-140 Y-105 Z-1 S2500 M03 M08 ;Hauptsatz des nächsten Arbeitsganges
N135 ......
  • Hans B. Kief, Helmut A. Roschiwal: NC/CNC Handbuch 2007/2008, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-40943-9


This article uses material from the Wikipedia article "Werkzeugwechsler", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing