powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Marina Bay Sands (9452 views - Monuments & Famous Buildings & Cities)

Marina Bay Sands ist ein Resort an der Marina Bay in Singapur, das von Las Vegas Sands erbaut und 2010 eröffnet wurde. Das 20 Hektar umfassende Resort wurde von Moshe Safdie Architects entworfen. Die Anlage besteht aus einem Casino, einem Hotel, einem Konferenz- und Ausstellungszentrum, einem Einkaufszentrum, einem Kunst- und Wissenschaftsmuseum, zwei Theatersälen, diversen Verpflegungsmöglichkeiten, Bars und Nachtclubs sowie zwei schwimmenden Pavillons. Die drei 55-stöckigen Hoteltürme tragen auf 191 Meter Höhe einen 340 Meter langen Dachgarten. Teil der größten öffentlichen Auslegerplattform ist ein 146 Meter langer Infinity Pool. Das Resort gilt als die teuerste alleinstehende Kasinoanlage der Welt. Die Grundstückkosten eingerechnet soll der Bau acht Milliarden Singapur-Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) gekostet haben.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands
Eröffnung 23. Juni 2010
Zimmer 2561
Restaurants ca. 50
Attraktionen Museum, Theater, Dachgarten, Dach-Freibad, Eislaufbahn, Einkaufszentrum
Eigentümer Las Vegas Sands
Website www.marinabaysands.com

Marina Bay Sands ist ein Resort an der Marina Bay in Singapur, das von Las Vegas Sands erbaut und 2010 eröffnet wurde. Das 20 Hektar umfassende Resort wurde von Moshe Safdie Architects entworfen. Die Anlage besteht aus einem Casino, einem Hotel, einem Konferenz- und Ausstellungszentrum, einem Einkaufszentrum, einem Kunst- und Wissenschaftsmuseum, zwei Theatersälen, diversen Verpflegungsmöglichkeiten, Bars und Nachtclubs sowie zwei schwimmenden Pavillons.

Die drei 55-stöckigen Hoteltürme tragen auf 191 Meter Höhe einen 340 Meter langen Dachgarten. Teil der größten öffentlichen Auslegerplattform ist ein 146 Meter langer Infinity Pool. Das Resort gilt als die teuerste alleinstehende Kasinoanlage der Welt. Die Grundstückkosten eingerechnet soll der Bau acht Milliarden Singapur-Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) gekostet haben.

Lage

Das Marina Bay Sands befindet sich auf der Halbinsel Marina South zwischen der Bucht Marina Bay an der Mündung des Singapore River und der Straße von Singapur. Administrativ stellt die Halbinsel eine urban planning area in der Central Region dar.

Architektur

Gebäude

Das Resort wurde von Architekt und Harvard-Professor Mosche Safdie entworfen, der Stapel von Spielkarten als Vorlage verwendete. Die Architektur des Resorts und wesentliche nachträgliche Gestaltungsänderungen wurden von diversen Feng-Shui-Meistern abgesegnet. Der lokal beauftragte Architekt war Aedas Singapore, die Ingenieurarbeiten wurden von Arup und Parsons Brinkerhoff (MEP) erbracht.

Das Gebäude besteht aus drei Hoteltürmen mit je 55 Stockwerken, die im Juli 2009 ihre maximale Höhe von 191 Meter erreichten. Die Dächer der drei Türme werden durch eine Dachterrasse, den sogenannten Sands SkyPark, verbunden.

Gebäude mit Rooftop-Pool aus der Luft

Die für die Öffentlichkeit zugängliche Aussichtsplattform umfasst auf einer Fläche von 1,2 Hektar einen Garten mit Bäumen sowie einen 146 Meter langen Infinity Pool,[1] der aus drei verbundenen Becken besteht und 1424 Kubikmeter Wasser enthält.[2] Dies ist das weltweit größte Außenschwimmbad auf einer solchen Höhe.[3] Von der Dachterrasse, die 3900 Personen Platz bietet,[4] hat der Besucher ein 360-Grad-Panorama auf Singapur. Um die durch Wind verursachten Bewegungen der Türme auszugleichen, wurden vier Bewegungsfugen zwischen den drei Pools mit bis zu 500 Millimeter Breite eingearbeitet. Individuelle Hebestützen unter jedem Pool sollen die zu erwartende unterschiedliche Setzung der Türme ausgleichen und damit den Pool waagerecht halten.

Nutzung

Die Anlage besteht aus dem Hotel mit 2561 Zimmern, einem Casino, das über mehr als 600 Tische und 2.500 Einarmige Banditen verfügt[5], einem 120.000 Quadratmeter großen Konferenz- und Ausstellungszentrum, einer Shopping Mall, einem Kunst- und Wissenschaftsmuseum, zwei Theatersälen, sechs Restaurants, diversen weiteren Verpflegungsmöglichkeiten, Bars und Nachtclubs, zwei schwimmenden Pavillons sowie einer Eisbahn.

Der SkyPark beherbergt neben dem Garten und dem Schwimmbad auch Restaurants und Nachtclubs. Die Vorbauten vor den Hoteltürmen umfassen einen Theaterkomplex, einen Veranstaltungs- und Ausstellungskomplex und das Casino. Daneben befindet sich das Art-Science Museum in Form einer Lotusblüte mit Schiebedach, durch das, wenn geschlossen, Wasser als Wasserfall hinunterprasselt, auf den nachts bei schönem Wetter Lasershows projiziert werden.

Moshe Safdie gestaltete innerhalb des Resorts einen „Kunstpfad“ (Art Path), der sieben Installationen von fünf Künstlern, darunter Sol Lewitt, Antony Gormley und Zheng Chongbin, umfasst. Die Kunstobjekte sollen mit Umwelteinflüssen wie Licht, Wasser und Wind spielen.[6]

Geschichte

Entwicklungsplan Integrated Resorts Singapur

Marina Bay Sands ist einer von zwei siegreichen Vorschlägen für Singapurs erstes Integrated Resort – die lokale Bezeichnung für eine Urlaubsanlage mit Kasino. Das zweite Integrated Resort ist das Resorts World Sentosa auf der Insel Sentosa, das auch einen Vergnügungspark von Universal Studios umfasst. Die beiden großen Resorts wurden konzipiert, um die Entwicklung von Singapurs Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt sicherzustellen. Die Kasinos haben eine Lizenz für 30 Jahre erhalten.

Der Zuschlag erfolgte aufgrund von vier Kriterien:

  • touristischer Reiz und Beitrag
  • architektonisches Konzept und Gestaltung
  • Bauinvestition
  • Stärke des Konsortiums und der Partner.

Vergabeverfahren

Am 27. Mai 2006 wurde bekannt gegeben, dass Las Vegas Sands den Zuschlag erhält für das Gelände im neuen Geschäftsviertel Marina South an der Marina Bay. Las Vegas Sands betonte insbesondere seine Stärken im Geschäftsbereich MICE. Der Gründer des Unternehmens, Sheldon Adelson, war der erste, der diese Art von Tourismus in Las Vegas einführte, worauf seine ersten Geschäftserfolge basierten.[7] Zudem wurde die architektonische Gestaltung des Projekts von lokalen und internationalen Architekten als hervorragend gegenüber den anderen Projekten gelobt, insbesondere was den Fußgängerverkehr und die räumliche Anordnung anbelangt. Zudem passte der Entwurf am besten ins Stadtbild der Marina Bay: Den Architekten gefiel, dass die Hoteltürme von der Uferlinie zurückgesetzt sind, was eine weitreichende Aussicht über die Innenstadt und die Marina Bay eröffnet. Singapurs Skyline wird ansprechender und charakteristischer.[8]

Der Tourismusverband von Singapur hob die Verpflichtung von sechs ausgezeichneten Köchen hervor, darunter Tetsuya Wakuda aus Australien, der Kalifornier Thomas Keller und Charlie Trotter aus Chicago.

Las Vegas Sands reichte sein erfolgreiches Projekt allein ein. Der ursprüngliche Partner City Developments Limited, der einen Anteil von 15 % halten sollte, zog sich in der zweiten Phase der Ausschreibung zurück. Der CEO von City Developments Limited, Kwek Leng Beng, erklärte, dass der Rückzug verschiedene Ursachen habe, darunter die rechtzeitige Abstimmung mit verschiedenen Firmen, an denen er beteiligt ist, sowie die Zurückhaltung gewisser Beteiligungspartner, Informationen für die von den Singapurer Behörden verlangte Lauterkeitsprüfung offenzulegen.[9] Kwek Leng Beng blieb dem Projekt trotz allem als However Berater erhalten.

Eröffnung und Betrieb

Die Anlage sollte ursprünglich im Jahr 2009 eröffnet werden.[10] Neben den explodierenden Kosten führten fehlendes Personal und Material von Anfang an zu Verzögerungen. Zudem führte die Finanzkrise dazu, dass Las Vegas Sands das Projekt hinauszögern musste.[11]

Am 27. April 2010 wurden beim Preview Opening das Kasino, Teile des Konferenzzentrums, diverse Läden, einige Restaurants, 963 Hotelzimmer und die Event Plaza zur Glück verheißenden Zeit um 15:18 Uhr eröffnet.[12]

Die fortdauernden Arbeiten hatten Betriebsstörungen zur Folge.[13] Anfang April fand die erste Konferenz im Marina Bay Sands Convention Centre statt, aber eine halbfertige Ausstattung und ein Stromausfall störten die Veranstaltung, was zu einem Rechtsverfahren zwischen den Organisatoren und dem Hotel führte.[14]

Am 23. Juni 2010 begann die zweitägige offizielle Eröffnung des Resorts. Eingeweiht wurden der Sands SkyPark, weitere Läden, Restaurants und Bars sowie die übrigen Hotelzimmer. Teil der Eröffnungszeremonie waren der World Championship Climb, wobei 21 Kletterer aus der ganzen Welt die Glasfassade des Gebäudes zum SkyPark erklommen, und ein Konzert mit Diana Ross, Kelly Rowland und weiteren Künstlern. Der SkyPark wurde am zweiten Tag dem Publikum zugänglich gemacht und an diesem Tag von 2000 Personen besucht.[15][16]

Erste Aufführungen in den Theatern fanden Ende November 2010 statt. Für Dezember 2010 war der Bauabschluss bei den schwimmenden Kristallpavillons vorgesehen. Die Eröffnung des Museums fand am 19. Februar 2011 statt. 2011 wurde das Musical Der König der Löwen in einem der Theater gespielt.[17]

Im August 2016 wurden in Indonesien sechs Männer verhaftet, denen vorgeworfen wird, dem IS nahezustehen und von der rund 25 Kilometer entfernten Insel Batam aus einen Raketenangriff auf das Hotel geplant zu haben.[18]

Finanzierung

Die Grundstückkosten eingerechnet, soll der Bau 8 Milliarden Singapur-Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) gekostet haben.[19][20]

Las Vegas Sands wollte ursprünglich rund S$ 3,85 Milliarden (rund € 2 Milliarden) in das Projekt investieren. Die Grundstückskosten von rund S$ 1,2 Milliarden (rund € 700 Millionen) für das 560.000 m² große Gelände waren dabei noch nicht eingerechnet.[21] Mit dem durch steigende Materialkosten zum Beispiel für Sand und Stahl sowie durch andere große Infrastruktur- und Gebäudeprojekte in Singapur hervorgerufenen Arbeitskräftemangel beliefen sich die Gesamtkosten für das Projekt auf rund S$ 8 Milliarden (€ 4,5 Milliarden), wie Sheldon Adelson im Juli 2009 bekannt gab.[19][10] Obwohl die Kosten für Marina Bay Sands in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie für das CityCenter-Projekt von MGM in Las Vegas, hinkt der Vergleich etwas, da es sich beim CityCenter um ein gemischt genutztes Bauprojekt mit Eigentumswohnungen handelt.[22][23]

Las Vegas Sands bezeichnete das Unternehmen als eines der herausforderndsten Bauprojekte der Welt und sicherlich die teuerste alleinstehende Integrated-Resort-Immobilie, die je gebaut worden ist.[24] Es wird erwartet, dass das Resort jährlich mindestens S$ 1 Milliarde Gewinn erwirtschaftet.[22] Im Jahr 2014 verzeichnete das Casino rund vier Millionen Besucher und erzielte bei einem Umsatz von 3,2 Mrd. Dollar einen Gewinn von 1,7 Mrd. Dollar, womit es wahrscheinlich das profitabelste Einzelcasino der Welt war.[25][26] Während ausländische Besucher keine Eintrittsgebühr zahlen müssen, beträgt die Eintrittsgebühr für Bewohner Singapurs 100 Dollar pro Tag oder 2000 Dollar pro Jahr.[27] Insgesamt hat im Juni 2010 eine halbe Million Spieler das Casino besucht.[28]

Es wird erwartet, dass Marina Bay Sands bis ins Jahr 2015 rund $ 2,7 Milliarden zur Volkswirtschaft des Stadtstaats beisteuert, was 0,8 % von Singapurs Bruttoinlandsprodukt entspricht. Das Casino beschäftigt 10.000 Personen direkt und schafft 20.000 Arbeitsstellen in anderen Firmen.[9]

Verkehrsanbindung

Der Komplex ist durch die Station Bayfront an die Circle Line und die Downtown Line der U-Bahn MRT angebunden. Der Zugang befindet sich direkt unter dem Resort. Daneben besteht Anschluss an diverse Buslinien.

 Commons: Marina Bay Sands – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Our Projects. In: Natare Corporation. Abgerufen am 26. Januar 2016 (englisch).
  2. Amazing Infinity Pool on 55-Storey Marina Bay Sand Hotel in Singapore. In: deMilked. 2012, abgerufen am 26. Januar 2016 (englisch).
  3. Sands SkyPark: Infinity Pool. In: Marina Bay Sands. Abgerufen am 26. Januar 2016 (englisch).
  4. Fast Facts on the SkyPark. Abgerufen am 4. Dezember 2010.
  5. More About Our Casino. In: Marina Bay Sands. Abgerufen am 25. Januar 2013 (englisch).
  6. Marina Bay Sands opens. In: designboom. 27. April 2010, abgerufen am 4. Dezember 2010 (englisch).
  7. While Las Vegas Sands bets on conventions, Harrah's counts on fun factor. In: TODAYonline. 12. Mai 2006.
  8. Sands triumph of Mice and men. In: TODAYonline. 27. Mai 2006.
  9. a b Sands' passion, track record will win the bid, says CDL chairman. In: TODAYonline. 5. April 2006.
  10. a b Marina Bay Sands opening delayed to early next year. In: Channel NewsAsia. 8. Juli 2009, abgerufen am 5. September 2010 (englisch).
  11. Marina Bay casino opens. In: The Straits Times. 27. Mai 2010, archiviert vom Original am 30. April 2010, abgerufen am 28. August 2010 (englisch).
  12. Marina Bay Sands Gears Up for Preview. In: Marina Bay Sands. 24. April 2010, abgerufen am 4. Dezember 2010 (englisch).
  13. The Straits Times: Uproar over Marina Bay Sands conference woes. 6. Mai 2010, S. A1.
  14. Sands Singapore Casino Sued for Conference Mishaps (Update1). In: Bloomber BusinessWeek. 10. Juni 2010, abgerufen am 4. Dezember 2010 (englisch).
  15. 21 „spidermen“ to scale glass facade of MBS. In: asiaone. 22. Juni 2010, abgerufen am 5. September 2010 (englisch).
  16. Marina Bay Sands SkyPark opens; 2,000 tickets sold. In: Channel NewsAsia. 24. Juni 2010, abgerufen am 4. Dezember 2010 (englisch).
  17. The Lion King Set For Southeast Asia Debut March 2011. In: Braodwayworld.com. 21. Juni 2010, abgerufen am 4. Dezember 2010 (englisch).
  18. Manfred Rist: Singapurs unruhige Nachbarschaft. In: Neue Zürcher Zeitung. Nr. 184. Zürich 10. August 2015, S. 3.
  19. a b Las Vegas Sands says Singapore casino opening delayed. In: asiaone. 8. Juli 2009, archiviert vom Original am 2. Juni 2013, abgerufen am 15. August 2010 (englisch).
  20. Marina Bay Sands set to open 27 April. In: Singapore Business Review. 24. Februar 2010, abgerufen am 8. Februar 2013 (englisch).
  21. Las Vegas Sands Is Chosen to Build Singapore Casino. In: New York Times. 27. Mai 2006, abgerufen am 5. September 2010 (englisch).
  22. a b Singapore bets big on casinos. In: Xinhua. 29. April 2010, abgerufen am 28. August 2010 (englisch).
  23. CityCenter condo closings slow in down economy. In: LasVegasSun. 28. Mai 2010, abgerufen am 28. August 2010 (englisch).
  24. Marina Bay Sands in Singapore to Open Its Doors on April 27, 2010. In: Pressemitteilung von Marina Bay Sands. 23. Februar 2010, abgerufen am 5. September 2010 (englisch).
  25. How Marina Bay Sands Transformed The Singapore Skyline And Global Gaming Landscape. In: Forbes. 23. Juni 2010, abgerufen am 5. September 2010 (englisch).
  26. Casino Entry Levy. In: Marina Bey Sands. Abgerufen am 26. Januar 2016 (englisch).
  27. Marina Bay Sands - Luxus der Superlative. Abgerufen am 22. April 2012 (deutsch).
  28. 25,000 visit Marina Bay Sands casino daily. In: Channel NewsAsia. 23. Juni 2010, abgerufen am 5. September 2010 (englisch).

Koordinaten: 1° 17′ 2″ N, 103° 51′ 39″ O



This article uses material from the Wikipedia article "Marina Bay Sands", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments & Famous Buildings & Cities

3D,Gebäude,berühmt,Sehenswürdigkeit,Stadtbesichtigung,Reisefüher,Monument,Stadt,Plan,GIS,LIDAR,Paris,London,Berlin,Rom,Sydney,Barcelona,Wien,Budapest,Madrid,Augsburg,New York, Washington,Chicago