Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Fieldsches Metall ist eine annähernd eutektische Legierung, die bei ungefähr 62 °C schmilzt. Es ist benannt nach Simon Quellen Field.
Fieldsches Metall besteht aus Indium, Bismut und Zinn mit folgenden Masseanteilen:
Die ungefähre Verhältnisformel wäre somit 3 In + 2 Bi + 1 Sn.
Fieldsches Metall ist zum Beispiel als Gusslegierung geeignet. Da es in flüssigem Zustand Glas benetzt, kann es auch als Lot für Glas verwendet werden.
Allgemein kann es als ungiftiger Ersatz für das cadmiumhaltige, bei etwa 73–77 °C schmelzende Woodsche Metall dienen. Ein Nachteil liegt hier beim Preis, der aufgrund des Gehaltes an Indium recht hoch ist.
Field's Metal bei scitoys.com (englisch)
This article uses material from the Wikipedia article "Fieldsches Metall", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Datenbank,rohs,reach,Compliancy,Verzeichnis,Liste,Information,Substanz,Material,Restriktion,Datenblatt,Spezifikation