powered by CADENAS

Social Share

Luftfahrzeug (24865 views - Transportation - Air Water Earth)

Ein Luftfahrzeug ist ein Gerät, das innerhalb der Erdatmosphäre fliegt oder fährt. Obwohl die Erdatmosphäre keine scharfe obere Grenze zum Weltraum hat, wird ab einer Flughöhe von etwa 100 km zwischen Luftfahrt und Raumfahrt unterschieden. In Deutschland werden Luftfahrzeuge in § 1 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes definiert und in Luftfahrzeugklassen eingeteilt.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Luftfahrzeug

Luftfahrzeug

Ein Luftfahrzeug ist ein Gerät, das innerhalb der Erdatmosphäre fliegt oder fährt.

Obwohl die Erdatmosphäre keine scharfe obere Grenze zum Weltraum hat, wird ab einer Flughöhe von etwa 100 km zwischen Luftfahrt und Raumfahrt unterschieden. In Deutschland werden Luftfahrzeuge in § 1 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes definiert und in Luftfahrzeugklassen eingeteilt.

Systematik

Hauptartikel: Luftfahrzeugklasse

Technisch wird unterschieden zwischen Luftfahrzeugen leichter als Luft, die mittels statischen Auftriebs in der Luft schweben, und Luftfahrzeugen schwerer als Luft, die mittels dynamischen Auftriebs fliegen. Auch kann man zwischen Luftfahrzeugen mit eigenem und ohne eigenen Antrieb unterscheiden:

Es gibt jedoch auch Luftfahrzeuge, die nicht in diese Kategorien passen, weil sie weder statischen noch dynamischen Auftrieb nutzen.

Nach dem Luftverkehrsgesetz sind unbemannte Fluggeräte, Rettungsfallschirme und Luftsportgeräte Luftfahrzeuge, ebenso Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper, solange sie sich im Luftraum befinden. Andererseits sind Geräte, die 30 Meter über Grund oder Wasser nicht überschreiten können (z. B. Luftkissenfahrzeuge), keine Luftfahrzeuge.[1]

Nicht alle Luftfahrzeuge bedürfen der Zulassung. Welche zulassungsbedürftig sind, bestimmt die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, LuftVZO in § 1 und § 6.

Definitionen einzelner Untergruppen von Luftfahrzeugen sind international ähnlich, aber nicht identisch. Nationale Klassifikationen unterscheiden sich beispielsweise aufgrund von Bauvorschriften oder Gewichtsgrenzen.

Geschichte der Luftfahrzeuge

Hauptartikel: Geschichte der Luftfahrt

Die Möglichkeit der Luftfahrt „leichter als Luft“ war schon lange als Schweben bekannt, z. B. steigt Asche in heißer Luft auf. Auf diese Erfahrungen aufbauend, bauten die Gebrüder Montgolfier 1783 den ersten Heißluftballon.[2] Die Luftfahrt „schwerer als Luft“ entwickelte sich erst danach. Zu ihren Beginnen gehören Gleitflüge im 19. Jahrhundert. 1811 scheiterte Albrecht Berblinger beim versuchten Überfliegen der Donau, wohingegen dann Otto Lilienthal ca. 100 Gleitflüge absolvierte.[3]

Leichter als Luft

Luftfahrzeuge mit einer geringeren Dichte als Luft schweben in der Luft nach einem ähnlichen Prinzip wie Schiffe im Wasser schwimmen. Der Grund ist ein statischer Auftrieb durch Verdrängung, was durch das Archimedische Prinzip erklärt wird. – „Leichter als Luft“ steht kurz für „leichter als die vom Fahrzeug verdrängte Luft“. Man spricht hier von „Fahren“ im Unterschied zum „Fliegen“ der „Schwerer-als-Luft“-Luftfahrzeuge.

Die Luft wird durch ein weniger dichtes (spezifisch leichteres) Traggas wie Helium, Wasserstoff oder Heißluft verdrängt. Der Auftrieb entsteht aus dem Unterschied zwischen dem Gewicht des ganzen Fahrzeugs und demjenigen der durch dieses verdrängten Luft.

Gasballons und Heißluftballons haben keinen Antrieb und treiben mit dem Wind. Luftschiffe sind aerodynamisch geformt, mit Motoren und Propellern ausgestattet und dadurch steuerbar. Prallluftschiffe (auch Blimps genannt) sind meist geringfügig schwerer als Luft und benötigen einen kleinen Teil ihrer Propellerleistung für die verbleibende Auftriebskomponente.

Schwerer als Luft

Luftfahrzeuge mit einer höheren Dichte als Luft können nicht allein durch den statischen Auftrieb fliegen. Der zusätzlich nötige Auftrieb wird meist beim Fliegen durch Vorwärtsbewegung in der Luft erzeugt: Es bilden sich Luftströmungen um die Tragflächen, die einen dynamischen Auftrieb bewirken. Es gibt verschiedene Bauarten, wie beispielsweise Senkrechtstarter, die als Kippflügelflugzeug oder Kipprotorflugzeug auch eine Mischform mit den Hubschraubern darstellen können. Des Weiteren findet man unter anderem Muskelkraft-Flugzeuge, Segelflugzeuge und Gleitschirme. Schwerer als Luft, aber nicht mit dynamischem Auftrieb fliegend, sind zum Beispiel Raketen und Geschosse.

Hubschrauber haben mindestens einen Rotor (Drehflügel), der sowohl den Auftrieb als auch die Vortriebskraft liefert. Tragschrauber haben ebenfalls einen Rotor, der jedoch passiv durch den Fahrtwind in Rotation versetzt wird, und brauchen daher für den Vortrieb ein gesondertes Triebwerk oder eine Schleppvorrichtung. Unter den Hubschraubern mit mehr als einem Rotor ist vor allem der Quadrocopter zunehmend Gegenstand der Betrachtung, insbesondere in Modellbau und Robotik.

Raketen, Raketenrucksäcke und Raketenflugzeuge werden durch Rückstoß angetrieben. Raketenflugzeuge jedoch fliegen im Allgemeinen mittels dynamischem Auftrieb. Andere Körper fallen ohne Auftrieb durch den Luftraum, zum Beispiel Fallschirmspringer mit Rundkappenfallschirm.

Luftfahrzeugbestand in Deutschland

Mit Stand 31. Dezember 2014 gab es in Deutschland insgesamt 21.395 beim Luftfahrt-Bundesamt zugelassene zivile Luftfahrzeuge, dazu 2604 Aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge und 84 Tragschrauber, die bei dem Luftsportverband Deutscher Aero Club eingetragen sind.

Deutsche Luftfahrzeuge besitzen ein Kennzeichen in der Form D-XXXX. Dabei steht XXXX für vier Ziffern bei Segelflugzeugen und für vier Buchstaben bei allen anderen Luftfahrzeugen. Der auf das D- folgende Buchstabe kategorisiert die Art und bei manchen Arten das Gewicht des Luftfahrzeugs, wie in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Kennzeichenklasse Beschreibung Zulassungen 2014[4]
A Flugzeuge > 20 t 751
B Flugzeuge 14 – 20 t 33
C Flugzeuge 5,7 – 14 t 207
E einmotorige Flugzeuge < 2 t 6.689
F einmotorige Flugzeuge 2 – 5,7 t 149
G mehrmotorige Flugzeuge < 2 t 228
I mehrmotorige Flugzeuge 2 – 5,7 t 393
H Drehflügler 745
K Motorsegler 3.357
L Luftschiffe 3
M Ultraleichtflugzeuge 3.987 [5]
O Ballone 1.183
(vier Ziffern) Segelflugzeuge 7.657
Gesamt 25.382

Luftfahrzeugbestand in der Schweiz

Nach Angaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) gab es am 23. November 2013 insgesamt 3630 in der Schweiz zugelassene zivile Luftfahrzeuge:[6]

Kennzeichenklasse Beschreibung Zulassungen 2013
A zweimotorige Turboprops von 5,7 bis 15 Tonnen 23
B Ballone (Heißluft und Gas) 67
C einmotorige Cessna unter 5,7 Tonnen (C150 bis C210) 189
D andere einmotorige unter 5,7 Tonnen 75
E auf Antrag für Beech und Robin 132
F Flugzeuge aus Schweizer Produktion (Pilatus PC-6, PC-12) 57
G zweimotorige unter 5,7 Tonnen (BE45/50/55/58/60/65/76/90/10/20, AC60/69/85 und andere) 26
H einmotorige Flugzeuge aus Schweizer Produktion unter 5,7 Tonnen (DO27, FFA Bravo, Dätwyler MD, Pilatus PC-7 & PC-9 & PC-21) 44
I Flugzeuge über 15 Tonnen (einschließlich DC-3) 95
J Flugzeuge über 15 Tonnen, wenn HB-I aufgebraucht ist (einschließlich DC-3) 137
K einmotorige Flugzeuge unter 5,7 Tonnen (Beech, Robin, SOCATA, Slingsby, AC12/14, Beagle 121) 121
L Zweimotorige Flugzeuge unter 5,7 Tonnen (PA23/24/30/31/34/42/44/60, P68, BN2, DHC6, C303/310/320/335/337/340/401/402/404/414, C421/425/441) 80
M Kunstflugflugzeuge 29
N einmotorige Piper unter 5,7 Tonnen, wenn HB-P aufgebraucht ist 19
O Auf Antrag für einmotorige Piper 140
P einmotorige Piper unter 5,7 Tonnen 199
Q Ballone, wenn HB-B aufgebraucht ist 321
R Oldtimer und spezielle 56
S einmotorige Zweiplätzer unter 5,7 Tonnen 108
T einmotorige Cessna unter 5,7 Tonnen, wenn HB-C aufgebraucht ist 27
U einmotorige unter 5,7 Tonnen aus deutscher, italienischer oder Ostblock-Produktion 84
V Business-Jets unter 15 Tonnen 43
W Ecolight 42
X Helikopter 75
Y Experimental 188
Z Helikopter, wenn HB-X aufgebraucht ist 236
Segelflugzeuge 763
Motorsegler 254
Gesamt 3630

Siehe auch

 Portal: Luftfahrt – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Luftfahrt

FlugzeugAirport SeatingBoeing ScanEagleUFOLockheed Martin F-35Polikarpow I-180Boeing B-29Nieuport 17RennstreckeBoeing 737 Next GenerationVerkehrsingenieurwesenModel aircraftList of Star Wars spacecraftJagdflugzeugJunkers Ju 87WingAirframeLuftschraubeAircraft flight control systemFahrwerk (Flugzeug)PropellerOlga E. CustodioUnited States Air Force ThunderbirdsGeschäftsreiseflugzeugFlugmodellSimple Plastic Airplane DesignGeneral Dynamics F-16Lockheed Martin F-22Glider (aircraft)Learjet 25Eurofighter TyphoonCockpitMcDonnell Douglas MD-80Free flight (model aircraft)DrehflüglerTandemhubschrauberHauptrotorDynamischer AuftriebSchubCessna SkymasterCessna O-2 SkymasterPush-pull configurationTwin-boom aircraftHawker HurricaneHawker FuryMilitärhubschrauberZweistrahliges FlugzeugÜberschallflugzeugStrahlflugzeugLockheed SR-71AufklärungsflugzeugListe der FluggeschwindigkeitsrekordeFluggeschwindigkeitTranssonische StrömungSchallgeschwindigkeitMcDonnell XF-85de Havilland MosquitoNachtjägerBoeing F/A-18Trägergestützte FlugzeugeIAI KfirErdkampfflugzeugGeneral Electric J79Axial compressorNachbrennerAvionikMikojan-Gurewitsch MiG-27Suchoi Su-27Air superiority fighterSupermaneuverabilityGloster MeteorNorth American P-51North American P-51 Mustang variantsLuftrennenMesserschmitt Bf 109MonocoqueAircraft canopyDassault Mirage F1AbfangjägerMcDonnell F-4McDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8Dassault Mirage 2000Eurocopter TigerKampfhubschrauberAirbus HelicoptersBrennstoffBallonLuftschiffLifter (Fluggerät)General Dynamics F-111InterdictorStrategischer BomberElectronic-warfare aircraftTaktik (Militär)MilitärflugzeugGeneral Atomics MQ-1RüstungsindustrieAGM-114 HellfireLenkflugkörperDirect Attack Guided RocketBoeing AH-64Armed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterWellenturbineAntigravitationFrachtflugzeugLuftfrachtFlugzeugrumpfLockheed T-33Flight trainingSternmotorMcDonnell Douglas F-15Strike fighterLuftüberlegenheitUnited States Air ForceVerkehrsflugzeugFluggesellschaftFliegen (Fortbewegung)LuftfahrtStart (Luftfahrt)Start- und LandebahnFlugplatzFlughafenFrachtgutPassagierSchleicher K 7SegelflugzeugEindeckerStreckung (Tragfläche)WingsuitFallschirmspringenFunkfernsteuerungRC-ModellbauGrob G103a Twin IIKunstflugQuadrocopterMultirotorLogistikdrohneNorthrop CorporationRuderKurs (Navigation)

This article uses material from the Wikipedia article "Luftfahrzeug", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht