powered by CADENAS

Social Share

Sperrklinke (16671 views - Maschinenbau)

Eine Sperrklinke ist eine mechanische Vorrichtung, die das fortlaufende Rückwärtsdrehen eines Sperrrades verhindert. Wie in der schematischen Darstellung rechts dargestellt greift die Sperrklinke 2 in ein Sperrrad 1 mit asymmetrischen Zahnflanken. Die Sperrklinke ist drehbar gelagert und wird durch die Schwerkraft, eine Feder oder einen anderen Mechanismus auf das Sperrrad gedrückt. Die spezielle Form der Zähne ermöglicht eine leichtgängige Vorwärtsdrehung des Sperrrades, verhindert aber das Rückwärtsdrehen einer Zahnflanke über die Sperrklinke hinaus. Es gibt auch umschaltbare Gesperre, die wahlweise die eine oder die andere Richtung sperren. Den gesamten Mechanismus von Sperrklinke, Sperrrad und Sperrfeder nennt man Gesperr.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Sperrklinke

Sperrklinke

Eine Sperrklinke ist eine mechanische Vorrichtung, die das fortlaufende Rückwärtsdrehen eines Sperrrades verhindert. Wie in der schematischen Darstellung rechts dargestellt greift die Sperrklinke 2 in ein Sperrrad 1 mit asymmetrischen Zahnflanken. Die Sperrklinke ist drehbar gelagert und wird durch die Schwerkraft, eine Feder oder einen anderen Mechanismus auf das Sperrrad gedrückt. Die spezielle Form der Zähne ermöglicht eine leichtgängige Vorwärtsdrehung des Sperrrades, verhindert aber das Rückwärtsdrehen einer Zahnflanke über die Sperrklinke hinaus.

Es gibt auch umschaltbare Gesperre, die wahlweise die eine oder die andere Richtung sperren.

Den gesamten Mechanismus von Sperrklinke, Sperrrad und Sperrfeder nennt man Gesperr[1].

Anwendungen

Sperrklinken werden überall dort eingesetzt, wo ein unkontrolliertes Rückwärtsdrehen verhindert werden soll. Beispiele sind Seilwinden, Zurrgurte, Türschlösser in Automobilen, Fahrradhinterradnaben mit Freilauf, Kratzbodenantrieb, Handschellen und Federwerke in Uhren.

Umgangssprachlich wird häufig auch der Begriff Ratsche verwendet.

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Sperrklinke", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Maschinenbau

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD