powered by CADENAS

Social Share

Amazon

LED-Leuchtmittel (12041 views - Interior Design)

LED-Leuchtmittel sind elektrische Lampen, die zum Erzeugen von Licht Leuchtdioden (LEDs) einsetzen. Wie die Kompaktleuchtstofflampen zählen sie zu den energiesparenden Leuchtmitteln (ESL). Im Jahr 2011 betrug der globale Umsatz an LED-Leuchtmitteln 9,7 Mrd. US-Dollar.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

LED-Leuchtmittel

LED-Leuchtmittel

LED-Leuchtmittel sind elektrische Lampen, die zum Erzeugen von Licht Leuchtdioden (LEDs) einsetzen. Wie die Kompaktleuchtstofflampen zählen sie zu den energiesparenden Leuchtmitteln (ESL). Im Jahr 2011 betrug der globale Umsatz an LED-Leuchtmitteln 9,7 Mrd. US-Dollar.[1]

Geschichte

Bei Leuchtdioden kam es über den Zeitraum von Anfang der 1970er Jahre, als die ersten Leuchtdioden für Signalisierungsanwendungen auf den Markt kamen, bis Ende der 1990er Jahr zu einem exponentiellen Anstieg der Effizienz, ausgedrückt als Lumen (lm) pro Watt an zugeführter elektrischer Leistung. Dieser exponentielle Zusammenhang in der Steigerung der Effizienz wurde Anfang der 2000er Jahre in einer Forschergruppe um Roland Haitz bei den Sandia National Laboratories beschrieben. Haitz erstellte aus den Daten die Prognose, dass um das Jahr 2010 Leuchtdioden mit rund 100 lm/W und im Jahr 2020 um 200 lm/W erreichbar sind und damit Leuchtdioden für Beleuchtungszwecke grundsätzlich in Frage kommen.[3] Dieser Zusammenhang der exponentiellen Steigerung der Effizienz von Leuchtdioden in diesem Zeitbereich ist auch als Haitzsches Gesetz bekannt.

Einige Jahre später, ab 2007, kamen erste LED-Lampen für die üblichen E27- und E14-Lampensockel auf den Markt, sogenannte LED-Retrofits, auch Retrofit-LEDs genannt. Zunächst hatten sie einen Lichtstrom nur von bis zu 300 lm, was etwa einer konventionellen 30-W-Glühlampe[4] entspricht. Neben der für viele Zwecke ungenügenden Helligkeit wurde auch oft die zunächst bläuliche („kalte“) Lichtfarbe kritisiert. Seit 2010 sind LED-Lampen auch mit warm-weißem Licht verfügbar. Seit dieser Zeit sind auch sogenannte LED-Leuchtfadenlampen am Markt erhältlich, die aus einem klaren Glaskolben bestehen und historischen Glühlampen mit Einfachwendel nachempfunden sind, jedoch aus Dutzenden einzelner LEDs bestehen.

Durch die Massenfertigung sinken die Kosten für die Herstellung von LED-Leuchtmitteln. Zwischen 2008 und 2015 gingen z. B. die Kosten von LED-Lampen in den USA um 94 % zurück.[2] In einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey & Company wurde ein Anteil der LED-Beleuchtung bis 2020 von mindestens 70 Prozent prognostiziert.[5]

Aufbau

LED-Leuchtmittel bestehen aus einer oder mehreren Leuchtdioden sowie einer elektronischen Schaltung, die die LED mit Strom versorgt.

Leuchtdioden

Für allgemeine Beleuchtungszwecke werden üblicherweise weiße Leuchtdioden verwendet. Das weiße Licht wird mittels Fluoreszenz aus einer blauen Leuchtdiode gewonnen, ähnlich wie der Leuchtstoff bei einer Leuchtstofflampe, nur dass bei jenen das blaue Licht nach außen dringt und die Spektralverteilung mitbestimmt. Das schmalbandige blaue Licht der Leuchtdiode wird in dem davor sitzenden Leuchtstoff in breitbandiges Gelb umgewandelt, um in der Summe weißes Licht zu erhalten. Dabei wird die additive Farbmischung zwischen dem Lumineszenzlicht und dem primären Licht genutzt. Weiße LEDs werden, wie bei Leuchtstofflampen, für unterschiedliche Farbtemperaturen des weißen Lichtes gefertigt. Übliche Kategorien sind das „kaltweiße“, tageslichtähnliche Licht mit einer Farbtemperatur von 5500 bis 6000 K und das „warmweiße“ Licht, ähnlich dem der Glühlampen mit einer Farbtemperatur von 2700 bis 3000 K. Die Farbtemperatur wird durch die Menge des Leuchtstoffes eingestellt oder man setzt zusätzlich rot emittierenden Leuchtstoff ein, wodurch bessere Farbwiedergabeindices erreicht werden.[6]

Der Leuchtstoff wird, in Kunstharz eingebettet, direkt auf dem LED-Chip aufgebracht. Herausforderungen sind eine hohe Quantenausbeute auch bei hohen Temperaturen, eine geringe Absorption des nicht genutzten blauen Lichtes sowie chemisch-physikalische Langzeitstabilität.

Für Beleuchtungszwecke wird eine blaue LED entweder mit nur einem gelben Leuchtstoff kombiniert, meist Cer-dotiertem Yttrium-Aluminium-Granat-Pulver, oder es wird eine Kombination von grünem und rotem Leuchtstoff eingesetzt. Da blaue LEDs den höchsten Wirkungsgrad haben, ist das die wirtschaftlichste Methode, weißes Licht per LED zu erzeugen. Der Ultraviolett-Anteil, den blaue LEDs am kurzwelligen Ausläufer ihres Strahlungsspektrums aussenden, wird durch die Lumineszenzschicht ebenfalls weitgehend in gelbliches Licht umgewandelt.

Daneben existieren auch LED-Lampen mit farbigen Leuchtdioden, mit Anwendung beispielsweise für die Effektbeleuchtungen oder im Bereich der Pflanzenzucht. Eine Kombination aus beiden Prinzipien sind blaue LED mit gelbem Leuchtstoff zusammen mit einer zusätzlichen roten LED. Auch ultraviolette Chips mit R/G/B-Leuchtstoff sind im Einsatz. Ziel ist in beiden Fällen, einen hohen Farbwiedergabeindex zu erreichen.

Bedingt durch den Herstellungsprozess können bei LEDs eines Typs und Herstellers Farbunterschiede im direkten Vergleich auffallen. Generell geben alle LED-Hersteller Toleranzen an. Das Einteilen in verschieden fein abgestufte Klassen wird als binning bezeichnet. Bei weißen LEDs umfasst dieses hauptsächlich den Lichtstrom oder die Lichtstärke, die Spannung sowie den Farbort bei Nennstrom. Auch farbige LEDs werden mit selektierten spektralen Toleranzen angeboten. Informationen darüber, welchem „Bin“ (Selektionsgrad) welche Eigenschaften zugewiesen sind, kann man den Datenblättern der Hersteller entnehmen.

Eine weitere aufbauabhängige Eigenschaft von LED-Leuchtmitteln ist der Abstrahlwinkel und die spektrale Verteilung der Lichtfarbe in ihm. LED haben prinzipiell keine Rundum-Abstrahlung wie andere Leuchtmittel, sondern strahlen mit einem Raumwinkel von . Ein größerer Abstrahlwinkel muss daher entweder mit einer Anordnung aus mehreren LEDs oder mit Diffusoren erreicht werden.

Integrierte Stromversorgung

Zusätzlich zu den Leuchtdioden ist das im Lampengehäuse eingebaute Stromversorgungsmodul fester Bestandteil von LED-Leuchtmitteln. Diese in der Lampe in Form einer elektronischen Schaltung integrierte Stromversorgung, manchmal auch als Vorschaltgerät[8] bezeichnet, erzeugt aus der Netzspannung den für den Betrieb der Leuchtdioden notwendigen stabilisierten Gleichstrom, meist mit deutlich niedrigerer Gleichspannung als die Netzspannung.

Bei meist kostengünstigen LED-Lampen wird ein Kondensatornetzteil in den Lampensockel integriert. Der Nachteil ist, dass Netzspannungsschwankungen zu Helligkeitsschwankungen führen. Die Netzstromaufnahme ist nicht sinusförmig, sondern verzerrt. Dimmbarkeit ist mit Phasenanschnittdimmern nicht und mit Phasenabschnittdimmern schlecht möglich.

Es finden sich auch analoge Konstantstromquellenschaltungen in den LED-Leuchtmitteln.[9] Das dazu z.B. verbaute IC PT9613[10] erreicht mit einem zusätzlichen Kondensator Flimmerfreiheit und netzspannungsunabhängige Helligkeit. Die Lösung erzeugt zwar Netzoberschwingungen, ansonsten aber naturgemäß keine Störemissionen. Die Effizienz ist prinzipiell betriebsspannungsabhängig - die Spannungsdifferenz zwischen LED-Kette und Netzspannung, multipliziert mit dem LED-Strom, wird in Wärme umgesetzt. Auch diese Lampen sind mit Phasenab- und -anschnittdimmern nicht dimmbar.

Bei qualitativ besseren LED-Leuchtmitteln und -Leuchten werden spezielle Schaltnetzteile eingesetzt. Übliche Schaltungstopologien sind Sperrwandler, Resonanzwandler und bei Leuchtmitteln insbesondere der nicht galvanisch trennende Abwärtswandler. Diese stellen oft eine stabile Helligkeit der LEDs sicher. Das Sperrwandler-Prinzip erleichtert einen Betrieb über einen weiten Bereich der Netzspannung, beispielsweise von 90 V bis 250 V. Schwankungen der Netzspannung und sogenannte Flicker werden kompensiert, was eine gleichmäßige Helligkeit unabhängig von Netzspannungsschwankungen erlaubt.

Auch der temperaturabhängige Lichtstrom der LED kann kompensiert werden. Manche der verwendeten integrierten Schaltungen erkennen den Steuerwinkel eines vorgeschalteten Dimmers (Phasenanschnitt- oder -abschnittsteuerung) und reduzieren in Abhängigkeit vom gemessenen Winkel den LED-Strom.[11]

Retrofits für Niedervolt-Halogenglühlampen oder auch die Kennzeichenbeleuchtung enthalten oft nur einen Gleichrichter und einen Vorwiderstand.

Retrofits in Form von Leuchtstoffröhren haben in der Regel auch eine Strombegrenzung integriert. Beim Tausch der konventionellen Röhre gegen eine LED-Röhre wird der Starter gegen eine Brücke ersetzt[12]. Ein konventionelles Vorschaltgerät verbleibt im Stromkreis, wird aber nicht mehr benötigt. Es verbleiben geringe Leistungsverluste, die aber geringer sind als beim vorherigen Betrieb mit der Leuchtstoffröhren , da die LED ja weniger Strom benötigt. Modernere elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren mit LED-Röhren zu betreiben ist ohne Eingriff in die Leuchte nicht möglich[12].

Weitere Bauformen

Aufgrund der hohen Lebensdauer von LEDs werden sie oft fest installiert bzw. es werden komplette LED-Leuchten angeboten. Aufgrund dessen und auch wegen der geringen Wärmeabgabe sind völlig neuartige Designs und Beleuchtungslösungen möglich. Beispiele:

  • In LED-Klebestreifen oder LED-Modulen sind z. B. Vorwiderstände für den Betrieb an 12 oder 24 V eingebaut. Es können spannungsstabilisierte 12-V-Netzteile verwendet werden. Die Streifen sind oft an gekennzeichneten Stellen teilbar, so dass ganzzahlige Abschnitte, bestehend z. B. aus 3 LEDs + Vorwiderstand, erhalten bleiben[13]
  • LED-Taschenlampen enthalten manchmal keinerlei Strombegrenzung oder Elektronik. Der Strom wird durch den Innenwiderstand der Batterie begrenzt.[14]
  • Für Hochleistungs-LED oder große Einheiten (zum Beispiel Straßenbeleuchtung) werden LED-Stromversorgungen (Baugruppen mit offener Bauform oder mit geschlossenem Gehäuse) verwendet, die Konstantstrom liefern und oft (fern)gesteuert werden können.
  • Zum Betrieb einer weißen LED (Flussspannung etwa 3,3 V) an einer einzelnen Alkali-Mangan-Zelle (1,5 V) oder einem NiMH-Akkumulator (1,2 V) werden Aufwärtswandler verwendet (z. B. in Solarleuchten).[15]

Es werden auch LED-Konstantspannungs-Netzteile angeboten. An diesen können wie an anderen üblichen Spannungsquellen nur LED-Module mit integrierter Strombegrenzung betrieben werden.

Lichtflimmern

Das Lichtflimmern kann durch unterschiedlich definierte Parameter angegeben werden. Zur Zeit werden zwei in der IEEE 1789-2015 empfohlen, einem Standardisierungspapier zur Vorbereitung weiterer Normung.[16][17] Der 'Flicker Index' (FI) basiert auf der Arbeit von Eastman und Campbell 1952.[18][19][20] Die Zahlenwerte liegen zwischen 0 für absolut kein und 0,5 für maximal mögliches Lichtflimmern.[20]

Die zweite Empfehlung ist die 'Modulation', im englischen als 'Percent Amplitude Modulation', 'Mod%', 'Percent AM' oder 'Percent Flicker' bezeichnet, die der 'Michelson Kontrast' als Prozentangabe ist, und Werte zwischen 0 % (kein Lichtflimmern) und 100 % annehmen kann.[16][17][20][21]

Für die Einschätzung von Stroboskopeffekten wurde eine Fünf-Stufen-Skale entwickelt, die von akzeptablen bis inakzeptablen Stufen reicht bei der Betrachtung der Wechselwirkung von Lichtflimmerfrequenz und 'Modulation'.[22][23][18] Stroboskopeffekt bedeutet in diesem Fall, dass ein vom Leuchtmittel angestrahlter heller Stab mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vor einem dunklen Hintergrund bewegt wird und das Auge mehrere Stäbe gleichzeitig sieht oder den Stab unterschiedlich hell wahrnimmt als Zeichen für das Lichtflimmern des Leuchtmittels.[18] Beim schlechtesten Wert für Percent Flicker von 100 % wird der Stroboskopeffekt bis 10 kHz Flimmerfrequenz wahrgenommen, wohingegen ab ca. 3 kHz die Stroboskobeffekte als akzeptabel eingeschätzt werden, so dass rotierende Maschinen nicht irrtümlich als stehende Maschinen wahrgenommen werden.[17][22][23][18]

Zum einfachen Handelsgebrauch werden die Erkenntnisse in der IEEE 1789-2015 als Grafiken dargestellt, nach der Leuchtmittel mit ≥ 100 Hz Lichtflimmerfrequenz, die in Europa auch von billigen LED-Leuchtmitteln erreicht wird, bei weniger als 8 % Modulation ein ausreichend geringes Gesundheitsrisiko erreichen.[16][17] Eine zweite Grafik gibt für die niedrigste wissenschaftlich ermittelte Risikostufe 'nicht riskant' bei 100 Hz unter 3,5 % Modulation an.[16][18] Bis zur Unstetigkeitsstelle in der Grafik nahe 100 Hz gilt eine andere Berechnungsformel, die übertragen auf 100 Hz nur weniger als 1 % Modulation als 'nicht riskant' einstufen würde.[16]

Zum Vergleich wurde an einer Hochvolt-Halogenlampe (230 V, 50 Hz, 46 W) eine Modulation von 11,44 % gemessen (entspricht Flicker Index 0,035), eine konventionelle 60-Watt-Glühlampe (Versorgungsspannung 120 V, 60 Hz) wurde mit 6,6 % gemessen (entspricht FI 0,02) und eine 12-Volt-Halogenglühlampe mit 2,45 % (35 W, an 50-Hz-Sinusquelle) bis 3,8 % (35 W, an 60 Hz)[24]. Das entspricht FI 0,008–0,012.[16][17] Demgegenüber zeigen im Handel verfügbare LED-Lampen je nach Typ 0,68…100 % Modulation.[16][17] Es gibt noch Potential zur Verfeinerung, weil die IEEE 1789 2015 noch nicht die Form der Lichtschwankung (sinusförmig, rechteckig, sägezahnartig usw.) berücksichtigt, jedoch macht der Unterschied bei unter 8 % Modulation kaum etwas aus.[16][18]

Im Jahr 2016 gaben erste Hersteller gegenüber dem Fachpublikum den Flicker Index und die Modulation an.[17] In der EU sind Angaben zu Flicker Index und Modulation auf der Verkaufsverpackung oder Retail-Verpackung von LED-Leuchtmitteln nicht zwingend vorgeschrieben (Stand 2017).

Von der California Energy Commission (CEC) wurde der Sockeltyp GU24 entwickelt, der ausschließlich kalifornischen Vorschriften unterliegt. Für diesen Sockeltyp sind Leuchtmittel mit starken Stroboskopeffekten (30–100 % Modulation bei 1–200 Hz Frequenz) nicht erlaubt.[21] Im Jahr 2016 wurde diese Anforderung als Vergabebedingung für die "Low Optical Flicker" Prüfplakette der UL übernommen.[25]

Leistungsdaten

Weiße LED-Leuchtmittel erreichen mit Stand 2015 eine Lichtausbeute von 150 lm/W und mehr. Damit sind sie mehr als 12-mal so effizient wie herkömmliche Glühlampen (ca. 12 lm/W) und auch deutlich effizienter als Fluoreszenzlampen (Leuchtstoffröhren) mit ca. 80 lm/W.[26] Zudem sind sie auch wesentlich effizienter als Halogenlampen (ca. 15 bis 20 lm/W).

Ein weiterer Parameter ist die Leistung pro Einheit. Je höher die elektrische Leistung und damit die Stromdichte einer einzelnen LED wird, desto schlechter ist ihr Wirkungsgrad. Das resultiert sowohl aus Quanteneffekten als auch aus einer höheren Temperatur des LED-Chips. Aus diesem Grund werden in vielen Anwendungen die LEDs nicht bei der vom Hersteller angegebenen Nennleistung, sondern darunter betrieben. Dadurch erhöht sich die Energieeffizienz, und durch die reduzierte Temperatur verlängert sich die Lebensdauer der LED. Gleichzeitig vereinfacht die geringere Abwärme die Kühlung und damit die Konstruktion der Leuchte. Allerdings kann es dadurch notwendig werden, mehr LEDs einzusetzen, um die gewünschte Lichtmenge zu erreichen, wodurch gegebenenfalls eine aufwendigere Optik notwendig wird. Die angegebene Lebensdauer reicht von einigen hundert Stunden bei älteren 5-Watt-LEDs bis zu über 100.000 Stunden (11,4 Jahre) bei mit niedrigen Strömen betriebenen LEDs.[27]

Lichtausbeute bei LED-Lampen

Der folgende Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.

Die Angabe von Lumen ist zu Teil irreführend, da die EU-Verordnung Nr. 874/2012 (ANHANG VII ;Tabelle 3) [28] die Messung des Lichtstroms je nach Öffnungswinkel anders gestaltet. Die Verordnung unterscheidet Leuchtmittel, die das Licht bündeln und solche, die es nicht bündeln. Das Kriterium ist hierbei, ob in einem Abstrahlwinkel von 120° 80 % des Lichtstroms der Lampe abgestrahlt werden. Dies hat zur Folge, dass zwei Leuchtmittel, die den gleichen Lichtstrom aussenden, in der Praxis unterschiedlich hell sind. Besonders beim Vergleich mit herkömmlichen Leuchtmitteln, wie Glühlampen oder Leuchtstoffröhren, täuscht die Angabe des Lichtstroms erheblich.

Die Herstellerangabe in Lumen beschreibt den Lichtstrom des Leuchtmittels entweder bezogen auf 360° für nicht bündelnde Lampen oder auf 120° bzw. 90° für Lampen, die das Licht bündeln [29]. Bei gleicher Lumenzahl ist die Helligkeit (Beleuchtungsstärke in Lux) einer Lampe mit geringem Abstrahlwinkel größer, als bei einer Lampe mit großem Abstrahlwinkel [30]. Eine Aussage über die tatsächliche Ausleuchtung eines Raumes kann damit nicht getroffen werden.

Die herkömmliche E27 Glühlampe verbreitet das Licht in einem Winkel von fast 360° und sorgen damit für eine gute Ausleuchtung des Raumes. Eine LED-Lampe mit diesem Sockel ist mit einem Abstrahlwinkel zwischen 120° bis 360° erhältlich. Das heißt, das bei gleichem Lichtstrom das Licht im bestrahlten Bereich unterschiedlich hell sein kann. Je nach Bauart der Leuchte, ist es nicht sinnvoll eine LED Birne mit 360° Winkel zu wählen. Wenn der Schirm einen Teil des Lichts ohne hin am Austritt hindert, sind LED Birnen mit einem kleinen Abstrahlwinkel sinnvoll.

Bei LED Leuchtmitteln die Halogenspots ersetzen sollen, dies sind Leuchtmittel für eine die GU10, GU 5.3 (MR16) oder GU4 Fassung (MR11) Fassung ist der Abstrahlwinkel von größter Bedeutung. Diese kann bei LED Spots sehr unterschiedlich sein. Von sehr weit (bis zu 120°) bis sehr eng (30°) ist alles möglich. Für die Raumbeleuchtung sind Spots mit einem großen Winkel die richtige Wahl, bei Akzentbeleuchtung ist ein geringer Abstrahlwinkel ideal.

Die Beleuchtungsstärke im Zentrum des Lichtkegels wird in Lux gemessen. Je kleiner der Abstrahlwinkel bei gleicher Angabe in Lumen desto größer die Beleuchtungsstärke in Lux [31].

Vor- und Nachteile

LED-Leuchtmittel haben folgende Vorteile gegenüber Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen und Hochdruck-Gasentladungslampen:

  • sofortige volle Helligkeit nach dem Einschalten, auch bei tiefen Temperaturen
  • unempfindlich gegen häufiges Aus- und Einschalten
  • höhere Lebensdauer
  • höhere Lichtausbeute (außer Natriumdampf-Hochdrucklampen)
  • geringere Wärmebelastung der Leuchte
  • teilweise besserer Farbwiedergabeindex (insbesondere gegenüber Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und Natriumdampf-Hochdrucklampen)
  • prinzipiell (jedoch bauartabhängig) von 0 bis 100 % dimmbar ohne Effizienz- oder Lebensdauerverlust
  • keine Freisetzung von Quecksilber bei Zerstörung
  • hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit, weitgehend bruchsicher[32]
  • niedrigere Gesamtkosten (Investitionskosten und Stromkosten) als bei anderen Leuchtmitteln[33]

LED-Leuchtmittel haben folgende Nachteile:

  • Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen schwierig wegen sinkender Lichtausbeute und schnellerer Degradation
  • gegenüber Glüh- oder Halogenlampen höhere Investitionskosten[33]

Für die Anwendung ist zu unterscheiden zwischen ungerichtetem und gerichtetem Beleuchten. Für ungerichtetes Beleuchten ist der Lichtstrom eines Leuchtmittels in Lumen (lm) bedeutsam. Für gerichtetes Beleuchten ist zusätzlich die Angabe der Lichtstärke (Lichtstrom pro Raumwinkel) in candela (cd=lm/sr) wesentlich. Dieselben Informationen enthält die gemeinsame Angabe von Lichtstärke und Öffnungswinkel des Strahlungskegels. Die entsprechenden Angaben der bisher verwendeten Lampen in Watt (W) sind daher kein ausreichender Vergleichsmaßstab.

Entsorgung

Defekte oder ausgediente LED-Leuchtmittel müssen in Deutschland aufgrund des ElektroG im Elektronikschrott im Rahmen des Altlampen-Recyclings entsorgt werden. Auf diese Weise kann ein Teil der verwendeten Rohstoffe zurückgewonnen werden, insbesondere Aluminium (Kühlkörper) und Kupfer (Wickelgüter). Wertvolle Inhaltsstoffe wie Indium und Seltene Erden werden derzeit nicht zurückgewonnen, da sie nur in geringsten Mengen verwendet werden. LED-Lampen sind bei Zerstörung weniger gefährlich als Gasentladungslampen, welche dabei meist Quecksilber freisetzen.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von LED-Leuchtmitteln ist von den Herstellern nicht einheitlich durch einen Lichtstromrückgang (Degradation) auf beispielsweise 70 % oder 50 % von zum Beispiel 50 % einer statistisch gesicherten Anzahl Lampen gegeben und wird nach dem Schema LxxByy angegeben, wobei xx den Lichtstromrückgang bedeutet und yy den statistische Anteil an Lampen, bei denen dieser Rückgang erreicht wurde. L50B50=100.000 h bedeutet also, dass nach 100.000 Stunden nur noch 50 % aller Lampen einen Lichtstrom von > 50 % des Neuwertes haben. Es gibt jedoch auch Leuchten, die den Lichtstrom konstant halten (Konstant-Lichtstrom-Schaltung, CLO). Diese betreiben die LED konstant mit der Helligkeit, die am Lebensdauer-Ende erwartet wird. Die Lebensdauer wird meist für 25 °C Umgebungstemperatur angegeben.[34]

Die Stiftung Warentest hat in einem Langzeittest festgestellt, dass gut getestete LED-Lampen auch nach mehr als 30000 Brennstunden zuverlässig funktionieren. Sie strahlen fast gleichbleibend hell, haben eine konstante Farbwiedergabe und überstehen unbeschadet rund eine Million mal Ein- und Ausschalten.[35]

Schlecht abgeführte Wärme (Verwendung in ungeeigneten Leuchten oder auch mangelhafte Verarbeitung) oder hohe Umgebungstemperaturen verringern die Lebensdauer und erhöhen die Spontanausfallrate.

Neben der normalen Alterung gibt es Früh- und Spontanausfälle. Die häufigsten Ursachen dafür sind oft nicht bei den LEDs, sondern in der Stromversorgung und der Konstruktion zu finden, zum Beispiel:

  • Ungenügende Kühlung der LED-Chips, besonders problematisch in geschlossenen Lampengehäusen (höhere Umgebungstemperatur)
  • Schlechte Verarbeitung mit wenig wirksamer Wärmeableitung über das Gehäuse
  • Ungeeignete Klemm- und Federkraft-Kontakte
  • Ungeeignete oder zu heiße Elektrolytkondensatoren

Oft führt der Preisdruck dazu, dass die verwendeten Materialien, Verbindungstechniken und Bauteile nicht für die versprochenen Lebensdauern ausgelegt oder erprobt sind.

Sicherheit

Insbesondere bei der Bauform der sogenannten Maiskolbenlampe (corn lamps), aber auch als LED-Ersatz für Halogenstäbe gelangen ab und zu Leuchtmittel auf den Markt, bei denen die geltenden Sicherheitsvorschriften (IEC, VDE) nicht eingehalten werden, indem galvanisch nicht vom Stromnetz getrennte Kontakte berührt werden können. Beim Kauf von LED-Leuchtmitteln für den direkten Netzbetrieb sollte daher darauf geachtet werden, dass alle elektrischen Kontakte durch eine isolierende Abdeckung gegen Berührung geschützt sind.[36][37]

Die photobiologische Sicherheit umfasst u.a. die photochemische Schädigung der Netzhaut durch kurzwellige Lichtquellen hoher Leuchtdichte. Sie kann bei LED-Leuchtmitteln gegeben sein[38]. Viele LED-Leuchtmittel tragen dagegen opale Abdeckungen und sind daher ungefährlich. Risikoeinstufung erfolgt nach der der Norm DIN EN 62471 (VDE 0837-471:2009-03): Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen (Ausgabedatum: 2009-03) in 4 Gruppen, wobei bei Risikogruppe 2 eine Abwendung wegen Blendung angenommen wird. Dieses Abwenden kann ausbleiben, wenn z. B. ein hoher Blauanteil (typisch für LED mit hohen Farbtemperaturen) vorliegt, den das Auge schlechter wahrnimmt (photopische Hellempfindlichkeit ist bei Blau gering).

  • Dennis Köhler: LED 2014 – Beiträge zur Technologie. 1. Auflage. Highlight, Rüthen 2014, ISBN 978-3-937873-06-0.
 Commons: LED-Leuchtmittel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Globaler Umsatz mit Leuchtmitteln 2011 Wirtschaftswoche am 10. Juni 2014, abgerufen am 19. April 2015
  2. a b Paul Donohoo-Vallett et al.: Revolution Now... The Future Arrives for Five Clean Energy Technologies – 2016 Update. Energieministerium der Vereinigten Staaten. Abgerufen am 6. November 2016
  3. Roland Haitz, Fred Kish, Jeff Tsao, Jeff Nelson: The Case for a National Research Program on Semiconductor Lighting (PDF) In: Sandia Report. Optoelectronics Industry Development Association. 1999. SAND2000-1612.
  4. Interpolation zwischen 25W und 40W, Lumen-Angaben nach EG Verordnung Nr. 244/2009 vom 18. März 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht
  5. McKinsey Report von 2012, abgerufen am 8. Januar 2017
  6. Universität Münster: Optimale Leuchtstoffe für LED-Applikationen, abgerufen am 8. Januar 2017
  7. http://www.dianyuan.com/upload/community/2015/03/13/1426227454-46985.pdf sowie Reverse-Engineering
  8. Das Vorschaltgerät einer LED hat Ähnlichkeit mit demjenigen einer Gasentladungslampe – es begrenzt und stabilisiert den Strom.
  9. Dominik Schuierer: Test: Retrofit Filament LED von Greens zerlegt. In: zerobrain.info. 6. Januar 2016, abgerufen am 7. Januar 2017.
  10. http://www.princeton.com.tw/LinkClick.aspx?fileticket=gfIWT4h2QAc%3D&tabid=487&portalid=0&mid=895&language=ja-JP&forcedownload=true Datenblatt des PT9613
  11. Datenblatt von dimmbaren LED Treiber LM3445, abgerufen am 8. Januar 2017
  12. a b Leuchtstoffröhren auf LED-Röhren umrüsten. led-emotion.de, abgerufen am 27. August 2017 (deutsch).
  13. Datenblatt: Barthelme LED Streifen, abgerufen am 8. Januar 2017
  14. Information über LED-Taschenlampen, abgerufen am 8. Januar 2017
  15. Information über LED Aufwärtswandler PR4401/PR4402, abgerufen am 8. Januar 2017
  16. a b c d e f g h IEEE Standard Association: IEEE Std 1789-2015 - IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers. (PDF, 4,26 MB), The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc (IEEE), New York 2015, (englisch), abgerufen 30. März 2017. ISBN (PDF): 978-0-7381-9644-2, ISBN (Print): 978-0-7381-9645-9.
  17. a b c d e f g Die IEEE 1789: Ein Neuer Standard zur Bewertung von flimmernden LEDs?, in: dial.de, Dial GmbH, Lüdenscheid 27. Juli 2016. HTML online, abgerufen am 28. März 2017.
  18. a b c d e f Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies (ASSIST) (Hrsg.): Flicker Parameters for Reducing Stroboscopic Effects from Solid-state Lighting Systems. (PDF, 268 kB), in: ASSISTS recommends ..., Volume 11, Issue 1, May 2012, Lighting Research Center (LRC) at Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy 2012, (englisch).
  19. A. A. Eastman, J. H. Campbell: Stroboscopic and flicker effects from fluorescent lamps., in: Illuminating Engineering., Jahrgang 47 (1952), Seiten: 27–35, (englisch).
  20. a b c FAQ - Flicker in LED Lighting., in: ledbenchmark.com, PassMark Software Pty Ltd, Australien, o.J. (zwischen 2015 und 2017), (englisch). HTML online, abgerufen am 28. März 2017.
  21. a b Jon McHugh: Measuring Flickr: California's JA10 Test Method and Its Uses. (PDF, 1,16 MB) (Vortragsfolien, EnergyStar Webinar, June 30 2016), in: McHugh Energy (Hrsg.), energystar.gov, USA, 2016, (englisch), abgerufen am 28. März 2017.
  22. a b J. D. Bullough, K. Sweater Hickcox, T. R. Klein, N. Narendran: Effects of flicker characteristics from solid-state lighting on detection., in: Lighting Research and Technology, 43(3):335–348, 2011, (englisch).
  23. a b J. D. Bullough, K. Sweater Hickcox, T. R. Klein, A. Lok, N. Narendran: Detection and acceptability of stroboscopic effects from flicker., in: Lighting Research and Technology, 2011, (englisch), doi:10.1177/1477153511414838.
  24. vermutlich sind die beiden Messungen bei verschiedenen Spannungen erfolgt, denn eigentlich müsste die Lampe an 60Hz weniger flimmern
  25. Hans Diesing: UL stellt neues Prüfzeichen für geringes Lichtflimmern von Leuchtmitteln vor., all-electronics.de, 2016-03-24.
  26. Vincenzo Balzani, Giacomo Bergamini und Paola Ceroni, Light: A Very Peculiar Reactant and Product. In: Angewandte Chemie International Edition 54, Issue 39, (2015), 11320–11337, doi:10.1002/anie.201502325.
  27. LUXEON V Portable Technical Datasheet (PDF; 900 kB)
  28. Energieverbrauchskennzeichnung Lampen und Leuchten. Umweltbundesamt, 16. Juni 2014, abgerufen am 26. August 2017 (deutsch).
  29. Lumen und Lux. Isolicht.com, abgerufen am 26. August 2017 (deutsch).
  30. Wie hell sind LED Lampen. Abgerufen am 26. August 2017 (deutsch).
  31. Lumen und Candela in Lux umrechnen. ledplaner.de, abgerufen am 26. August 2017 (deutsch).
  32. Vorteile von LED Beleuchtung, abgerufen am 8. Januar 2017
  33. a b Wie teuer ist Ihre Beleuchtung?. In: SWR, 18. Oktober 2016. Abgerufen am 27. Oktober 2016.
  34. Lebensdauer von LED Leuchten, abgerufen am 8. Januar 2017
  35. Stiftung Warentest: So schneiden gute LED-Lampen im Langzeittest ab. In: test.de vom 30. März 2017
  36. Nicole Krottenmüller: Vorsicht beim Kauf von Lampen mit nicht abgedeckten LEDs. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 9. Oktober 2014, online, abgerufen am 9. Juli 2016
  37. Verbraucherinfos zu LED Beleuchtung, abgerufen am 8. Januar 2017
  38. http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2115.pdf?__blob=publicationFile&v=8 L. Udovičić, F. Mainusch, M. Janßen, D. Nowack, G. Ott: Photobiologische Sicherheit von Licht emittierenden Dioden (LED); 1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2013; ISBN 978-3-88261-726-9, S. 195, Projektnummer: F 2115, Papier, PDF-Datei


This article uses material from the Wikipedia article "LED-Leuchtmittel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art