powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Baumhaus (21218 views - Architecure & BIM & MEP)

Ein Baumhaus ist ein Haus aus Holz oder anderen leichten Materialien wie Aluminium oder Hartschaum, das als einziges Fundament einen oder mehrere Bäume hat.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Baumhaus

Baumhaus

Baumhaus

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (♪ ~ from Jayapura, Indonesia).

Ein Baumhaus ist ein Haus aus Holz oder anderen leichten Materialien wie Aluminium oder Hartschaum, das als einziges Fundament einen oder mehrere Bäume hat.

Nutzung

Noch heute werden Baumhäuser von indigenen Völkern Südamerikas, Afrikas, Asiens und in West Papua (Neuguinea) (bei letzteren beispielsweise durch die Korowai) errichtet, um den Gefahren und Widrigkeiten am Boden zu entgehen. Moderne Baumhäuser werden meist in bestehende Hotelanlagen integriert. In Europa werden Baumhäuser üblicherweise als Spielmöglichkeit für Kinder und neuerdings auch als Büros errichtet.

Konstruktion

Die Konstruktionsweise unterscheidet sich erheblich von der anderer Bauwerke und erfordert ein tieferes Verständnis für die Werkstoffe und deren statische Eigenschaften. Baumhaus-Architektur ist ansatzweise mit dem Bootsbau/Schiffbau vergleichbar, wobei bei Baumhäusern das meist zentrierte Fundament durch einen Baum die größte Herausforderung darstellt.

Im modernen Baumhausbau werden vier verschiedene Befestigungstechniken verwendet: die Schraub-, Klemm-, Hänge- und/oder Stütztechnik. Für die Schraubtechnik werden vorzugsweise die in den USA entwickelten, sogenannten Garnierschrauben verwendet, schwere Bolzen mit drei Zentimetern Durchmesser und Gewinde, die in den Baum getrieben werden und ein Gewicht von bis zu fünf Tonnen tragen können. Der Vorteil der Garnierschrauben liegt zum einen darin, dass sie wie ein künstlicher Ast fungieren und der Baum nicht eingezwängt wird, und zum anderen, dass durch die hohe Stabilität nur wenige solcher Verbindungen zwischen Baumhaus und Baum nötig sind, was den Baum weniger stresst, als das Spicken mit vielen kleinen Schrauben oder gar Nägeln.[1] Bei der Klemmtechnik werden justierbare Stahlmanschetten um den Stamm gespannt, an denen dann Balkenschuhe befestigt werden. Um den Baum nicht einzuschnüren, verlangt diese Technik eine regelmäßige Nachkontrolle und ggf. Lockerung der Manschette. Bei der Hängetechnik wird das Baumhaus entweder als Ganzes oder einzelne tragende Teile mittels Stahlseilen und speziellen Textilschlaufen im Baum aufgehängt. Die Stütztechnik verwendet Balken zur Abstützung tragender Teile von unten. Die genannten Techniken können je nach Erfordernissen des individuellen Projektes einzeln oder in Kombination verwendet werden. Eine geschickte Kombination kann sich die jeweiligen Vorteile der unterschiedlichen Verbindungstechniken zunutze machen.

Für Kontrollen und Wartung muss das Baumhaus von allen Seiten zugänglich sein. Weltweit gibt es etwa 20 Firmen, die explizit den Bau von Baumhäusern anbieten.

Statik

Besonderes Augenmerk liegt auf der Verankerung im Baum und den flexiblen Eigenschaften der übrigen konstruktiven Verbindungen. Die Statik eines Baumhauses muss nach speziellen Modellen berechnet werden. Die optische und subjektive Sicherheit spielt hier z. B. eine Rolle; dagegen kann nicht mit Sicherheitsbeiwerten gerechnet werden, da die Basis für die Berechnungen (Wetterdaten/Baumdaten) meistens fehlen.

Besonderheit bei aufzugartigen Konstruktionen, die zwischen mehreren Bäumen befestigt sind: Wenn die Verankerung in verschiedene Systeme unterteilt wird, kann z. B. eines der Systeme mit Gegengewichten versehen werden. Dadurch wird die Spannung in den Seilen genau berechenbar und bleibt immer konstant. Durch solche Hilfsgewichte ist es auch möglich das restliche Eigengewicht des Baumhauses mit Muskelkraft, wie einen Aufzug, zu bewegen. Dazu können Kettenhebezüge verwandt werden.

Baumhütten für Kinder

Baumhäuser sind bei Kindern und Jugendlichen seit Generationen als Rückzugsort und spielerischer Mittelpunkt beliebt. Sie werden mit Brettern und Nägeln selbst gezimmert. Mit „intuitiver Statik“ entstehen zum Teil waghalsige Konstruktionen. Der Zugang erfolgt meist über Strickleitern, die zum Schutz vor anderen Kinder(bande)n hochgezogen werden.

Bei entsprechender Erfahrung entstehen aus provisorischen Hütten teilweise recht anspruchsvolle Baumhäuser mit dichtem Dach, verglasten Fenstern, umfangreicher Inneneinrichtung und zum Teil mit Feuer- und Kochstellen, Heizungen und Isolation.

Bemerkenswerte Baumhäuser

Das zurzeit (2007) höchste touristisch genutzte Baumhaus der Welt steht in Kerala in Indien. Es handelt sich dabei um ein Hotel mit dem Namen Green Magic Tree House, welches in 26 Metern Höhe liegt und durch einen Aufzug erschlossen wird. Bemerkenswert ist die architektonisch vorteilhafte Kuppel-Bauweise.

Das erste deutsche Baumhaus-Hotel befindet sich auf der Kulturinsel Einsiedel bei Görlitz. Es wurde 2007 errichtet und besteht aus fünf Baum-Appartements, die untereinander über Stege und Hängebrücken verbunden sind. Ein weiteres Baumhaus-Hotel entstand im April 2008 im niedersächsischen Schönhagen (Uslar). Das Baumhaushotel Solling besteht aus vier einzelnen Häusern mit jeweils vier Betten. Mittlerweile gibt es in Deutschland einige solcher ausgefallenen Unterkünfte.[2] Weit mehr Baumhaushotels befinden sich aber in Frankreich.

Die Eiche von Allouville (Frankreich) beherbergt eine als Baumhaus ausgeführte Kapelle.

In der Schweizer Gemeinde Hildisrieden steht das größte Baumhaus der Welt, welches von einem einzigen Baum getragen wird.

Rechtliches

Zumindest ab einer gewissen Größe benötigt ein Baumhaus eine Baubewilligung. Rechtsstreit wird derzeit über ein etwa 6 t schweres Baumhaus in St. Radegund, Innviertel, Oberösterreich geführt. Es wurde privat errichtet und wird von 1000 Unterzeichnern einer Petition unterstützt.[3]

Bildergalerie

  • David Stiles, Jeanie Stiles; Claudia Lorenz-Ladener (Hrsg.): Lauben und Hütten. Einfache Paradiese selbst gebaut (Originaltitel: Rustic retreats). In: Antis. Ökobuch, Staufen bei Freiburg 2002, ISBN 3-922964-84-2.
  • Alain Laurens, Ghislain André, Ingrid Astier, Daniel Dufour (Illustrationen), Jacques Delacroix (Fotos): Traumhafte Baumhäuser (Französischer Originaltitel: Cabanes d'exception, übersetzt von Martin Rometsch), AT, Baden / München 2009, ISBN 978-3-03800-480-6.
  • Pete Nelson: Neue Baumhäuser der Welt (Originaltitel: New Treehouses of the World übersetzt von Barbara Sternthal), Brandstätter, Wien 2009, ISBN 978-3-85033-276-7.

Weblinks

  1. Baumhäuser bauen. Abgerufen am 9. Juli 2012 (Konstruktionsmethoden im modernen Baumhausbau).
  2. Adressen Baumhaus-Hotels. (Nicht mehr online verfügbar.) Ehemals im Original; abgerufen am 20. September 2011 (Liste mit Baumhaus-Hotels weltweit).@1@2Vorlage:Toter Link/tiny-houses.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
  3. http://ooe.orf.at/news/stories/2621222/ Kurioser Streit um Baumhaus, ORF.at vom 19. Dezember 2013.

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Baumhaus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM Bibliothek, BIM Familie, BIM Katalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM Familien Erzeugung, 3D, Download, MEP BIM Produkt e Bibliothek