Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Quellen, mehr manuelles Schmiersystem, Mittel (z.B. Öle usw.) Du kannst Wikipedia helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
|
Schmiersysteme (engl. Lubrication system) werden zur Schmierung von Kugellagern, Ketten und Linearführungen eingesetzt. Durch den Einsatz von automatischen Schmiersystemen wird eine erhöhte Effizienz und Arbeitssicherheit erreicht.
Generell wird zwischen manueller und automatischer Schmierung unterschieden. Die automatischen Schmiersysteme ermöglichen im Gegensatz zu der manuellen Schmierung eine permanente Versorgung mit dem richtigen Schmierstoff und der präzisen Menge. Dadurch werden Maschinen und Anlagen vor Korrosion und Verschleiß geschützt.
Bei den automatischen Schmiersystemen befindet sich eine Säure (z.B. Zitronensäure) in einem Behälter, die von einer Membran umgeben wird. Zur Aktivierung des Systems wird eine Schraube eingeschraubt. Dabei fällt eine Tablette aus einer gesinterten ZnMo-Legierung in die Säure und wird von dieser zersetzt. Die Membrane dehnt sich schließlich durch das entstehende Gas aus und presst das Schmiermittel aus dem System. Je nach Form der Schmierstelle wird der Schmierstoff schließlich über eine Bürste oder einen Pinsel auf die Schmierstelle abgegeben.
Damit die Schmierung in regelmäßigen Abständen stattfindet, wird ein Ölrückhalteventil eingesetzt. Bei diesen wird ab einem gewissen Druck das Ventil geöffnet und der Schmierstoff durch einen Schlauch über den Pinsel bzw. die Bürste auf das zu schmierende Objekt abgegeben.
Die Einsatzbereiche von (automatischen) Schmiersystemen sind vielfältig:
This article uses material from the Wikipedia article "Schmiersystem", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD