powered by CADENAS

Social Share

Quetschverschraubung (15191 views - Maschinenbau)

Eine Quetschverschraubung ist eine flüssigkeitsdichte Verbindung von Rohren oder Schläuchen. Quetschverbindungen kommen beispielsweise beim Anschluss von Sanitäranlagen oder im Aquarienbau zum Einsatz. Die Bestandteile einer Quetschverschraubung sind üblicherweise: Überwurfmutter, Klemmkonus, Einlegering und Quetschdichtung (Gummiring). Die Überwurfmutter besitzt auf der einen Seite eine konzentrische Öffnung mit Innengewinde und auf der anderen eine etwas kleinere Öffnung, die ungefähr dem Durchmesser des anzuschließenden Rohrs entspricht. Von der kleineren Öffnung ausgehend weitet sich der Innendurchmesser konisch bis zum Durchmesser des Gewindes auf. Wenn die Überwurfmutter angezogen wird, so schiebt die konische Fläche den Klemmkonus gegen den Einlagering und den Dichtring. Der Dichtring wird zusammengequetscht und schließt so den Ringspalt zwischen Rohr und dem Körper der Quetschverschraubung. Beim weiteren Anziehen der Mutter schiebt sich deren konische Fläche auf den Klemmkonus und zwängt diesen zusammen. Da der Klemmkonus aus einem weichen Material besteht, verringert sich dabei sein Querschnitt. So klemmt er das Rohr ein und fixiert es in dieser Lage. Da sich der Klemmkonus zunächst mitdreht, sorgt der zwischenliegende Einlegering dafür, dass die Gummidichtung dabei nicht verdreht und beschädigt wird. Quetschverschraubungen kleinen Durchmessers werden häufig zusammen mit Eckventilen verwendet, die unter Waschtischen eingebaut werden, um vor dem Austausch der Armatur die Wasser-Zuleitungen absperren zu können. Eine besondere Ausführung dieser Quetschverschraubungen kommt ohne Klemmkonus und Einlagering aus. Diese besitzen eine breite Quetschdichtung aus Hartgummi bzw. Kunststoff, welche das Rohr gleichzeitig abdichtet und fixiert. Da in der Regel keine Zugkräfte auf das angeschlossene Röhrchen bzw. den flexiblen Anschlußschlauch wirken, welche zur Armatur führen, wird hier kein metallischer Klemmkonus benötigt.
Go to Article

Quetschverschraubung

Quetschverschraubung

Quetschverschraubung

Eine Quetschverschraubung ist eine flüssigkeitsdichte Verbindung von Rohren oder Schläuchen. Quetschverbindungen kommen beispielsweise beim Anschluss von Sanitäranlagen oder im Aquarienbau zum Einsatz.

Die Bestandteile einer Quetschverschraubung sind üblicherweise: Überwurfmutter, Klemmkonus, Einlegering und Quetschdichtung (Gummiring).

Die Überwurfmutter besitzt auf der einen Seite eine konzentrische Öffnung mit Innengewinde und auf der anderen eine etwas kleinere Öffnung, die ungefähr dem Durchmesser des anzuschließenden Rohrs entspricht. Von der kleineren Öffnung ausgehend weitet sich der Innendurchmesser konisch bis zum Durchmesser des Gewindes auf.

Wenn die Überwurfmutter angezogen wird, so schiebt die konische Fläche den Klemmkonus gegen den Einlagering und den Dichtring. Der Dichtring wird zusammengequetscht und schließt so den Ringspalt zwischen Rohr und dem Körper der Quetschverschraubung. Beim weiteren Anziehen der Mutter schiebt sich deren konische Fläche auf den Klemmkonus und zwängt diesen zusammen. Da der Klemmkonus aus einem weichen Material besteht, verringert sich dabei sein Querschnitt. So klemmt er das Rohr ein und fixiert es in dieser Lage.

Da sich der Klemmkonus zunächst mitdreht, sorgt der zwischenliegende Einlegering dafür, dass die Gummidichtung dabei nicht verdreht und beschädigt wird.

Quetschverschraubungen kleinen Durchmessers werden häufig zusammen mit Eckventilen verwendet, die unter Waschtischen eingebaut werden, um vor dem Austausch der Armatur die Wasser-Zuleitungen absperren zu können. Eine besondere Ausführung dieser Quetschverschraubungen kommt ohne Klemmkonus und Einlagering aus. Diese besitzen eine breite Quetschdichtung aus Hartgummi bzw. Kunststoff, welche das Rohr gleichzeitig abdichtet und fixiert. Da in der Regel keine Zugkräfte auf das angeschlossene Röhrchen bzw. den flexiblen Anschlußschlauch wirken, welche zur Armatur führen, wird hier kein metallischer Klemmkonus benötigt.

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Quetschverschraubung", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Maschinenbau

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD