powered by CADENAS

Social Share

Daly-Detektor (2114 views - Electronics & PCB Engineering)

Ein Daly-Detektor, benannt nach Norman Richard Daly, ist ein Szintillationsdetektor zur Detektion von Ionen.
Go to Article

Daly-Detektor

Daly-Detektor

Ein Daly-Detektor, benannt nach Norman Richard Daly, ist ein Szintillationsdetektor zur Detektion von Ionen.

Aufbau, Funktionsweise und Anwendungsbereich

Der Daly-Detektor bestehend aus einem Metallknopf, einem Szintillator (Phosphorschirm) und einem Photomultiplier. Ionen, die auf den Metallknopf treffen, lösen Sekundärelektronen aus. Zwischen dem Metallknopf und dem Szintillator ist eine Hochspannung angelegt, so dass die Elektronen auf den Szintillator hin beschleunigt werden und dort Photonen auslösen. Diese Photonen werden durch den Photomultiplier detektiert.

Daly-Detektoren werden häufig in Massenspektrometern verwendet. Vorteil des Daly-Detektors ist, dass der Photomultiplier durch ein Glasfenster, das die Photonen durchlässt, vom Inneren des Massenspektrometers separiert werden kann, was eine sonst mögliche Kontamination verhindert und die Lebensdauer verlängert.

  • N. R. Daly: Scintillation Type Mass Spectrometer Ion Detector. In: Review of Scientific Instruments. 3, 31, 1960, S. 264–267.


This article uses material from the Wikipedia article "Daly-Detektor", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics