powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Reifenheber (4993 views - Tooling)

Ein Reifenheber ist ein Werkzeug, das der leichteren Demontage des Mantels von der Fahrrad- oder Autofelge dient. Reifenheber werden aus Metall oder Kunststoff gefertigt, es gibt flache und abgewinkelte Ausführungen. Letztere haben den Vorteil, dass sie beim Gebrauch in die Speichen eingehängt werden können und so dem Anwender die dritte Hand ersetzen. Reifenheber werden meist in 3er-Packs verkauft, da zur Demontage eines Mantels maximal drei Exemplare nötig sind. Zur Demontage des Mantels wird zunächst die Luft aus dem Fahrradschlauch gelassen. Dann wird der Reifenheber vorsichtig, ohne den Schlauch zu verletzen, zwischen Felge und Mantel geschoben. Hat man einen abgewinkelten Reifenheber, wird dieser zur Fixierung bei der nächsten Speiche eingehängt. Sodann wird der zweite Reifenheber ein Stück weiter eingesetzt. Damit lässt sich der Mantel an dieser Stelle über das Felgenhorn nach außen ziehen. Mit dem dritten Reifenheber, den man wieder ein Stück weiter einsetzt, kann der Mantel weiter von der Felge gezogen werden. Meist kann man ihn nun per Hand rundherum von der Felge abnehmen. Sollte das nicht gelingen, wird der mittlere Reifenheber entfernt und ein Stück weiter wieder eingesetzt. Auf diese Weise lässt sich der Mantel Stück für Stück von der Felge heben. Nachdem der Schlauch entfernt wurde, kann nun auch die andere Seite des Mantels über das Felgenhorn gehoben werden. Das ist meist ohne Reifenheber möglich.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Reifenheber

Reifenheber

Reifenheber

Ein Reifenheber ist ein Werkzeug, das der leichteren Demontage des Mantels von der Fahrrad- oder Autofelge dient.

Reifenheber werden aus Metall oder Kunststoff gefertigt, es gibt flache und abgewinkelte Ausführungen. Letztere haben den Vorteil, dass sie beim Gebrauch in die Speichen eingehängt werden können und so dem Anwender die dritte Hand ersetzen.

Reifenheber werden meist in 3er-Packs verkauft, da zur Demontage eines Mantels maximal drei Exemplare nötig sind.

Zur Demontage des Mantels wird zunächst die Luft aus dem Fahrradschlauch gelassen. Dann wird der Reifenheber vorsichtig, ohne den Schlauch zu verletzen, zwischen Felge und Mantel geschoben. Hat man einen abgewinkelten Reifenheber, wird dieser zur Fixierung bei der nächsten Speiche eingehängt. Sodann wird der zweite Reifenheber ein Stück weiter eingesetzt. Damit lässt sich der Mantel an dieser Stelle über das Felgenhorn nach außen ziehen. Mit dem dritten Reifenheber, den man wieder ein Stück weiter einsetzt, kann der Mantel weiter von der Felge gezogen werden. Meist kann man ihn nun per Hand rundherum von der Felge abnehmen. Sollte das nicht gelingen, wird der mittlere Reifenheber entfernt und ein Stück weiter wieder eingesetzt. Auf diese Weise lässt sich der Mantel Stück für Stück von der Felge heben. Nachdem der Schlauch entfernt wurde, kann nun auch die andere Seite des Mantels über das Felgenhorn gehoben werden. Das ist meist ohne Reifenheber möglich.

  • C. Calvin Jones: Das blaue Buch der Fahrradtechnik BBB-3., 3. Auflage, Verlag Degen Mediahouse GmbH, ISBN 978-3-942596-20-6


This article uses material from the Wikipedia article "Reifenheber", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing